News


Neue Verkaufskataloge



Neue Verkaufskataloge

Fordern Sie ihr persönliches Exemplar an.

mehr...



Sicherer Arbeitsplatz - und keiner merkt's!



Stellen Sie sich vor, Sie investieren in Arbeitssicherheit und keiner merkt’s!

Dann haben Sie ja alles richtig gemacht! Die besten Sicherheitseinrichtungen sind nämlich die, die man nicht bemerkt – wie unser Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4.

mehr...



Irgendwann wird es einfach Zeit für etwas Neues.



Das gilt auch für Barcodeleser.

Der BCL 500i jetzt noch besser.

Eine neue Software mit deutlich erweiterten Statistik- und Parametrierfunktionen sowie einer komfortablen Benutzerverwaltung und Fernwartungsmöglichkeiten. Das unterscheidet den aktuellen BCL 500i von seinem erfolgreichen Vorgängermodell, der mit integrierter Schnittstellen-Vielfalt und einer zuverlässigen Code-Fragment-Technologie die Latte für Barcodesysteme bereits sehr hoch gelegt hatte.

mehr...



Warum lösen Sie Erkennungsaufgaben immer so kompliziert?



Wenn es auch ganz einfach geht – mit unseren Lichtschnittsensoren!

Wo heute mangels Alternativen häufig völlig überdimensionierte Sensorlösungen für die Erkennung großer Objekte eingesetzt werden zeigen unsere Lichtschnittsensoren ihre Stärken. Mit Erfassungsbereichen bis zu 800 mm erkennen oder vermessen diese Sensoren, je nach Typ, 2- oder 3-dimensional. Damit ersetzen Sie teure und unflexible Systeme, die zwar eigentlich sehr viel mehr können aber in diesen Anwendungen nur einen Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit einsetzen.

mehr...



140 sichere Signale zu überwachen kann so aussehen ...



… oder so: Mit den neuen, programmierbaren MSI Safety Controllern.

Die programmierbaren Sicherheits-Schaltgeräte MSI 100 bzw. MSI 200 überwachen zuverlässig bis zu 140 Eingänge. Aufgrund der einfachen Handhabung, der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und der breiten On-Board-Funktionalität bieten sie sich vor allem bei kleinen bis mittleren Maschinengrößen an. Die optimal abgestimmten Erweiterungs- bzw. Feldbus module sind für die unkomplizierte Umsetzung professioneller Sicherheitsapplikationen die richtige Wahl – ganz ohne Kabelchaos.

mehr...



Ab sofort wird doppelt gespart.



Ab sofort wird doppelt gespart.

Die Zeiten langer Wege zwischen Anlagensteuerung und Sensor gehören mit dem neuesten IO-Link Sensor endlich der Vergangenheit an. Durch die Möglichkeit die Parametrierung und Diagnose des Sensors direkt in der Anlagensteuerung durchzuführen, beschleunigt sich nicht nur die Inbetriebnahme einer Anlage erheblich, sondern wird auch die Wiederherstellung einer Einstellung nach einem Sensortausch zur leichten Übung.

mehr...



Wir haben was gegen alte Zöpfe.



Wir haben was gegen alte Zöpfe.

Wenn es darum geht Entfernungen von linear bewegten Anlagenteilen schnell und zuverlässig zu ermitteln ist das neue AMS 300i die richtige Wahl. Bis zu 300 m weit misst es durch den Einsatz modernster Signalprozessoren im ms-Raster und als Einziges im Markt mit einer von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geprüften Absolutgenauigkeit.

mehr...



Was zählt sind die inneren Werte.



Was zählt sind die inneren Werte.

Für eine funktionierende Beziehung sind nicht nur bei Menschen innere Werte weit wichtiger als schicke Äußerlichkeiten. So überzeugen unsere Barcodeleser der Baureihe BCL 500i vor allem durch ihre Praxistauglichkeit und die große Bandbreite an integrierten Feldbusschnittstellen. Ganz neu ist hier unser BCL 548i, der als weltweit erstes Gerät sogar mit einer integrierten PROFINET Schnittstelle aufwarten kann und damit das Handling deutlich vereinfacht.

mehr...



Wir gratulieren zum 700-millionsten Millimeter.



Wir gratulieren zum 700-millionsten Millimeter.

Als Leuze electronic vor Jahren das weltweit erste Laser Barcode Positioniersystem BPS vorstellte, war der Markt begeistert von den neuen Möglichkeiten dieser Systeme. Eine millimetergenaue Positionsbestimmung unabhängig von Referenzpunkten erlaubt so in jeder Situation die Erfassung der Absolutposition.

mehr...



Everybody's Darling



Maschinen würden Leuze electronic kaufen!

Was würde wohl passieren, wenn morgen Anwendungen selbst darüber entscheiden könnten, mit welchen Komponenten sie bestückt werden möchten? Für Leuze electronic wären wir da sehr optimistisch. Denn, was kann sich ein Industrieroboter wohl mehr wünschen als Komponenten, die ein fehlerfreies und zuverlässiges Arbeiten ermöglichen und z.B. im Bereich Handhabungstechnik und Robotik dafür sorgen, dass die Effizienz und Zuverlässigkeit einer Anlage steigen.

mehr...



Diese Familie hat es wirklich in sich.



Unsere Kontrasttaster-Familie überzeugt in allen Disziplinen.

Der Einsatz von Kontrasttastern in der Verpackungs- und Automatisierungstechnik, z.B. zur Erkennung von Druckmarken ist heutzutage Standard. Dafür bieten wir mit unserem KRT 20B einen Taster, der je nach Ausstattung viele Wettbewerbsprodukte sowohl technologisch wie montageseitig einfach ersetzen kann und das zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

mehr...



Können Sie hell-sehen?



Die Baureihe LSIS 400i.
Smart Kamera der nächsten Generation.

Die Smart Kameras punkten im Vergleich zu komplexeren Systemen vor allem dann, wenn es bei der Integration um geringe Zeit- und Kostenaufwände geht. Die flexiblen und leistungsfähigen Systeme der Baureihe LSIS 400i sind daher für viele Automatisierungsanwendungen die richtige Wahl.

mehr...



Meister aller Klassen.



Der neue ODSL 9.

Von den Günstigen der Beste. Von den Besten der Günstigste.

Viel mehr muss man nicht sagen, wenn man unsere neuen optischen Distanzsensoren ODSL 9 beschreiben möchte. Mit ihrem sehr attraktiven Preis eröffnen die Sensoren ganz neue Möglichkeiten auch in anspruchsvollen Applikationen und das völlig ohne Abstriche an Genauigkeit und Leistungsfähigkeit.

mehr...



näher ran = höchste Produktivität



Die neuen optischen Gabellichtschranken GS 61 und GS 63:
flexibler – schneller – zuverlässiger

Die Baureihen GS 61 und GS 63 können durch ihr slim-line-design mit einer deutlich reduzierten Schenkelhöhe sehr flexibel z. B. direkt vorne an der Spendekante einer Anlage integriert werden.

mehr...



Lust auf was Neues?



Praxislösungen

Innovative Produkte für die Intralogistik, Verpackungstechnik und Elektronik / Robotik

mehr...



Können Sie zwei Sachen gleichzeitig lesen?



LSIS 120 scannt sowohl Barcodes als auch 2D-Codes in einem Gerät.

Üblicherweise sind für das Lesen von Barcodes und 2D-Codes unterschiedliche Systeme erforderlich: für die Barcodelesung der klassische Scanner, für den 2D-Code die Kamera. Diese Zeiten sind bei Handlings- und Prüfautomaten, bei Robotersystemen oder in der Analyseautomation jetzt vorbei.

mehr...



Wie sicher schalten Sie Gefahren aus?



Am besten und einfachsten geht’s mit Sicherheits-Schaltern und -Zuhaltungen von Leuze electronic.

Unser Produktprogramm ist vielfältig und beinhaltet neben Schaltern mit getrennten Betätigern auch Sicherheits-Scharnierschalter und -Positionsschalter.

mehr...



Mehr Reichweite eröffnet ganz neue Möglichkeiten



Der Sicherheits-Laserscanner RS4-6E hat bis 6,25 m alles genau im Blick.

Das neue Flagschiff der ROTOSCAN RS4 Laserscanner-Familie bietet – wie die anderen Mitglieder auch – Zuverlässigkeit, Flexibilität und einfache Handhabung für die Sicherung Ihrer Prozesse.

mehr...



Wenn Ihre Anlage mal gerade nicht kann.



Verfügbarkeit ist unsere Stärke.

Neben der reinen Sensortechnologie ist auch eine optimale Ausrichtung maßgeblich für die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Anlagen verantwortlich. Hier punkten unsere bewährten Einweg-Lichtschranken mit brightVision® Technologie in der Kombination mit dem neuen Sensorscope SAT 5 gleich doppelt. So sind diese in Sachen Verfügbarkeit und Effizienz auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen praktisch nicht zu übertreffen.

mehr...



Mancher ist schon mit einer Sache überfordert.



Der neue Sicherheits-Laserscanner RS4-4M kann zwei Sachen gleichzeitig.

Alle Mitglieder unserer ROTOSCAN RS4 Familie erfüllen ihre Schutzaufgabe als flexible Multitalente für die Personensicherheit tadellos, das ist bekannt – nicht nur bei unseren Kunden. Der neue Sicherheits-Laserscanner ROTOSCAN RS4-4M kann aber noch mehr.

mehr...



Und wie stehts mit Ihrer Toleranzschwelle?



Der Neue hier kann seine automatisch anpassen!

Unsere Ultraschall-Gabelsensoren der Baureihe IGSU 14B detektieren durch die einzigartige ALC-Technologie auch dann zuverlässig, wenn das Etikettenmaterial Abweichungen aufweist.

mehr...



Manche Dinge sind einfacher wie sie aussehen...



... Arbeitssicherheit mit den AS-i Lösungen von Leuze electronic zum Beispiel..

Mit unserer AS-i Safety at Work Technologie für den intelligenten und effizienten Einsatz von Leuze electronic Sicherheits-Sensoren mit integrierter AS-i Schnittstelle wird die Implementierung von AS-i basierter Sicherheits-Sensorik auch für Sie ganz einfach.

mehr...



intelligent, kontaktfreudig, flexibel sucht...



… verschiedenste Feldbusse zur unkomplizierten Zusammenarbeit.

Die Barcodeleser der Baureihe BCL 500i setzen neue Maßstäbe in Connectivity, Identifikationssicherheit und Bedienkomfort.

Alles in allem also echt klasse Typen, überzeugen Sie sich selbst.

mehr...



Punkten Sie jetzt mit unseren Sicherheits-Jokern!



Mit diesem umfassenden Sicherheits-Service-Paket halten Sie alle Trümpfe in Ihren Händen.

Wir trumpfen für Sie auf bei der Inbetriebnahme und Inspektion Ihrer optoelektronischen Sensoren. Ob Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken oder Laserscanner – profitieren Sie von unserem langjährigen Sicherheits-Know-how. Die Leuze electronic Machine Safety Services bieten Ihnen alle relevanten Dienstleistungen aus einer Hand.

mehr...



IO-Link-Durchbruch in Sachen Kommunikation



IO-Link-Durchbruch in Sachen Kommunikation

Sensoren und Aktuatoren der untersten Ebene sind längst intelligent und in der Lage, vielfältigste Informationen zu liefern. Was bei unterschiedlichsten Ausprägungen und Schnittstellentechnologien jedoch fehlt, ist eine wirtschaftliche Lösung für die durchgängige Kommunikation bis in die unterste Feldebene.

mehr...



Vergleich Data Matrix ? Barcode



Vergleich Data Matrix – Barcode

Der "Data Matrix Code" ist wohl der bekannteste Vertreter der 2D-Code Familie und wird gerne für dauerhafte Direktbeschriftungen auf z. B. Werkzeugen, Motor-, Triebwerksteilen und chirurgischen-medizinischen Instrumenten verwendet. Der Data Matrix Code wird auch mehr und mehr in der Produktion, im Automobilbau, bei chemischen und biomedizinischen Analysegeräten wie auch im Dokumentenhandling verwedet.

mehr...



ATEX - EX-Schutz

ATEX - Ex-Schutz

Seit dem 01. Juli 2003 müssen Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen die neue Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) erfüllen. Die Europäische Gemeinschaft hat sich mit dieser Richtlinie eine Basis für verbindliche einheitliche Beschaffenheits-, Installations- sowie Wartungsanforderungen hinsichtlich des Explosionsschutzes von Systemen, Geräten und Komponenten geschaffen.

mehr...