Condizioni generali di vendita
Il rapporto contrattuale tra Leuze electronic S.r.l. e i propri Committenti è retto dalle presenti condizioni generali di fornitura. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive hanno validità esclusivamente se concordate ed accettate tra le parti in forma scritta.
Ogni ordine del Committente implica l’accettazione delle Condizioni Generali di vendita.
Con l’accettazione delle Condizioni Generali di vendita, il committente rinuncia espressamente ad eventuali proprie Condizioni Generali di acquisto.
1. OFFERTE
Le offerte sono stilate da Leuze electronic S.r.l. e hanno una validità di 30 gg., trascorsi i quali non ci riteniamo impegnati a mantenere le quotazioni e le condizioni indicate nell'offerta stessa.
Le offerte redatte da Leuze electronic S.r.l. contengono il codice dei prodotti e la loro descrizione, la quantità, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento dei prodotti offerti.
2. PREZZI
I prezzi indicati nelle offerte sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Eventuali altre imposte o tasse sono a carico dell’acquirente in aggiunta ai prezzi concordati. Leuze electronic S.r.l. potrà apportare modifiche ai prezzi nel caso in cui si verifichi un aumento dei costi tra la data della conferma d’ordine e la data della consegna della merce. I prezzi indicati sono riferiti alle quantità offerte.
3. ORDINI
Gli ordini devono pervenire in forma scritta e firmati dal Committente. Di norma non sono accettati ordini verbali; eventuali deroghe, dovute a motivi eccezionali, sono a totale rischio del committente.
Il contratto s’intenderà perfezionato esclusivamente se accettato da Leuze electronic S.r.l.
Qualora Leuze electronic S.r.l. non intendesse accettare l’ordine ne darà comunicazione entro 15 gg. dal ricevimento dello stesso.
4. CONSEGNE
La consegna della merce ordinata dal committente avverrà franco fabbrica o franco magazzino Leuze electronic S.r.l. .
Le date di consegna sono orientative e senza alcun impegno da parte di Leuze electronic S.r.l.
La merce risulterà a tutti gli effetti consegnata all’Acquirente nel momento in cui viene ritirata dal vettore incaricato o dall’acquirente stesso presso il magazzino previsto. Eventuali ritardi non daranno diritto all’acquirente di annullare l'ordinazione né di richiedere indennizzi o risarcimento danni di qualsiasi natura. Nel caso di termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore.
5. TRASPORTO
Tutte le spese di trasporto e connesse al trasporto sono sempre ad esclusivo carico del committente. La merce viene resa franco fabbrica di Leuze electronic Gmbh& co. – Germania (stabilimento di Owen – in Der Breike 1 – Owen Teck, o stabilimento Unterstadion -Stützenstraße 3) o nostro magazzino di Milano Via Soperga 54.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente e pertanto risulterà consegnata nel momento del ritiro da parte del vettore o da parte del committente.
Per le spedizioni sono stati stabiliti i seguenti importi fissi in base al peso:
addebito in fattura di € 12,00 fino a 10 kg.
addebito in fattura di € 15,00 da 10 a 30 kg.
addebito in fattura di € 26,00 da 30 a 60 kg.
oltre 60 Kg. e/o barriere di sicurezza/automazione più lunghe di 1200mm a consuntivo.
Per spedizioni urgenti l’addebito sarà anch’esso a consuntivo.
La merce, anche se spedita franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del destinatario.
6. PAGAMENTO
I termini e le modalità di pagamento devono essere effettuati nella forma pattuita e indicata nella fattura.
I termini di pagamento sono da considerarsi inderogabili. Nel caso di ritardo sui termini di pagamento saranno addebitati interessi di mora ai sensi del D.L. 231 del 9 ottobre 2002.
Il pagamento è sempre dovuto al nostro domicilio di Milano, anche quando per facilitarlo si stabilisce che esso avvenga contro assegni, bonifici bancari, tratte o ricevute bancarie. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate determinerà in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza della garanzia sui prodotti.
7. GARANZIA
I prodotti venduti da Leuze electronic S.r.l. sono garantiti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. Durante il periodo di garanzia Leuze electronic S.r.l. s’impegna a riparare presso la propria sede o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che durante il periodo di garanzia stesso, dovessero guastarsi per difetto di costruzione o vizio di materiale, senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni o altre spese.
Eventuali difetti e/o vizi dei materiali dovranno essere comunicati per iscritto.
Leuze electronic S.r.l. provvederà alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi, previa verifica che questi siano stati collegati e/o istallati conformemente alle istruzioni contenute nei manuali tecnici.
Le spese di trasporto per invio e restituzione delle parti da riparare e/o sostituire sono sempre a carico del Committente.
8. ANNULLAMENTO ORDINI - RESI
Con l'accettazione della conferma il Committente non ha alcun diritto di annullamento dell'ordine stesso. L'annullamento dell'ordine potrà essere accettato solo in casi eccezionali previo accordo scritto e con il pagamento da parte del Committente di un importo non inferiore al 10% del valore netto dell'ordine stesso. Il Committente non ha altresì alcun diritto al reso del materiale fornito. L'eventuale reso potrà essere accettato in casi eccezionali previo accordo scritto, ma comunque non oltre i 6 (sei) mesi dalla data di fornitura del materiale. Al Committente sarà comunque addebitato un importo non inferiore al 10% del valore netto.
9. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alle presenti condizioni è competente il Foro di Milano.