Leuze revient sur une participation réussie au salon SPS

La force d'innovation impressionne : Le salon RSL 200 remporte le GIT SICHERHEIT Award 2026

Owen, le 5 décembre 2025 - Le SPS 2025 de Nuremberg a été un succès total pour Leuze : Après un salon très fréquenté et des discussions animées sur le stand, The Sensor People peut se féliciter d'un SPS réussi. Les visiteurs professionnels ont été particulièrement intéressés par le RSL 200, le plus petit scanner laser de sécurité du marché. Il protège les machines, les véhicules à guidage automatique et les robots. Grâce à ses dimensions minimales, il peut être facilement intégré, même dans les endroits où l'espace est restreint, ce qui établit de nouvelles normes en matière d'automatisation industrielle.

1ère place pour le RSL 200
Les lecteurs du magazine GIT SICHERHEIT ont également été impressionnés : Le RSL 200 a remporté le prestigieux prix GIT SICHERHEIT 2026. Il a été élu par les experts et les utilisateurs à la première place dans la catégorie Sécurité des machines et des installations. De plus amples informations sur la première place de la RSL 200 sont disponibles à l'adresse suivante : https://git-sicherheit.de/en/

Des solutions d'automatisation pour tous les besoins
Le SPS 2025 l'a démontré de manière impressionnante : Leuze propose la solution adéquate pour chaque machine et chaque installation, quel que soit le secteur d'activité. De l'intralogistique à la fabrication, de l'industrie de l'emballage à la robotique - les capteurs et produits de sécurité personnalisés peuvent être intégrés de manière flexible et efficace dans un large éventail d'industries et d'applications. Sur le stand d'exposition nouvellement conçu, les visiteurs professionnels ont pu examiner de plus près plus de 20 solutions innovantes issues du monde de la technologie des capteurs de précision et de la technologie de sécurité fiable. Outre le RSL 200, les scanners laser de la série Barre ronde pour une détection efficace des contours ont également suscité beaucoup d'intérêt.

Point de rencontre des experts
Également bien accueilli : Les nouvelles conférences d'experts sur des sujets industriels d'actualité, organisées chaque jour sur le stand du salon Leuze, ont également été bien accueillies. Les sujets, tels que la directive sur les machines, les solutions de sécurité et la sécurité dans l'automatisation, ont donné lieu à de nombreuses possibilités de discussion et d'interaction. Récapitulatif Les réactions des visiteurs ont été sans exception positives. La facilité d'intégration des solutions, leur contribution à la haute disponibilité des systèmes et la facilité de maintenance des produits ont été particulièrement appréciées. Ces aspects ont convaincu les utilisateurs et les décideurs.

Nachbericht-SPS_2_700x500px
La participation de Leuze au salon SPS 2025 de Nuremberg a été très appréciée.
Nachbericht-SPS_1_700x500px
De nombreux visiteurs ont profité de l'occasion pour découvrir les nouveaux produits de Leuze.