Mehr Präzision für optische Distanzsensoren durch KI
Leuze setzt moderne Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) zur signifikanten Verbesserung der Messgenauigkeit optischer Distanzsensoren ein. Diese Innovation führt zu einer Halbierung der Messunsicherheit, ohne dass im laufenden Betrieb zusätzliche Rechenressourcen benötigt werden. Der Rechenaufwand wird vollständig in der Produktionsphase erbracht. Die entwickelte Methodik bildet die Basis für eine neue Generation präziser optischer Distanzsensoren.
Herausforderung bei der Distanzmessung: Einfluss der Objektoberfläche
Optische Distanzsensoren können mit Time-of-Flight-Technologie (TOF) messen, wie weit ein Objekt entfernt ist, indem sie Licht aussenden und die Zeit messen, bis das reflektierte Licht zurückkommt.

TOF-Distanzsensoren messen Entfernungen, indem sie Licht aussenden und die Rücklaufzeit des reflektierten Signals erfassen.
Dies geschieht durch Aussenden kurzer Lichtimpulse, deren Reflexion am Objekt wieder empfangen wird. Die Distanz wird aus der Laufzeit des Lichtimpulses berechnet – vom Sendezeitpunkt bis zur Detektion des Rücksignals. Die Reflektivität der Objektoberfläche beeinflusst sowohl die Amplitude als auch die Form des elektronischen Empfangssignals. Dies führt zu variierenden Zeitpunkten der Signaldetektion und zu unterschiedlichen Pulsbreiten. Helle Oberflächen erzeugen stärkere Signale mit größerer Pulsbreite und früherer Detektion, während dunkle Oberflächen schwächere, schmalere Impulse und spätere Detektion verursachen.
Das heißt: Je nach Oberfläche des Objekts – etwa hell oder dunkel – fällt das zurückkommende Signal unterschiedlich stark aus. Dadurch kann es zu Messfehlern kommen.
 
    
    
                                        Je nach Helligkeit der Objektoberfläche variiert die Stärke des reflektierten Lichtsignals
Bisheriger Lösungsansatz: Rechenmodelle
Um diese Fehler zu korrigieren, wurde bislang ein klassisches mathematisches Modell eingesetzt: Für viele verschiedene Oberflächen und Entfernungen wird ein Korrekturwert berechnet, der später automatisch angewendet wird. Dieses Modell basiert auf einer sogenannten Polynomfunktion.
Neue Lösung: KI übernimmt die Korrektur
Statt mit starren Formeln zu arbeiten, setzt Leuze nun ein neuronales Netz ein – eine Form der Künstlichen Intelligenz. Es lernt anhand von Beispieldaten, wie sich Helligkeit und Oberflächenbeschaffenheit auf die Messung auswirken, und kann dadurch die Messwerte viel besser korrigieren.
 
    
    
                                        Abweichung von der Solldistanz nach Korrektur mit neuronalem Netz
 
    
    
                                        Abweichung von der Solldistanz nach Korrektur durch Polynom 5. Ordnung
Vorteile des neuronalen Netzes
- Lässt sich flexibel auf verschiedene Sensortypen und Oberflächen anpassen
- Lernt besser aus echten Daten und das auch bei stark oszillierenden 3D-Kurvenverläufen
- Bietet deutlich präzisere Ergebnisse
Technik im Hintergrund – einfach erklärt
Im Produktionsprozess werden viele Messwerte gesammelt: bei hellen, dunklen und verschieden strukturierten Oberflächen sowie bei verschiedenen Abständen. Diese Messwerte werden an die Steuerung der Produktionseinrichtung kommuniziert. Daraus berechnet das neuronale Netz der Produktionseinrichtung die nötigen Korrekturwerte für den Sensor. Im laufenden Einsatz braucht der Sensor dann keine zusätzliche Rechenleistung – die KI hat alles bereits "gelernt".
Das Ergebnis: Weniger Fehler, mehr Vertrauen
Tests zeigen: Die neue Methode reduziert durch die KI-basierte Kalibrierung die systematischen Messfehler (also die Abhängigkeit der Messergebnisse von Oberfläche und Abstand) um mehr als die Hälfte. Das bedeutet: Der Sensor misst verlässlicher, auch bei schwierigen Oberflächen.
 
    
    
                                        Distanzsensoren in der Intralogistik: Um einen definierten Abstand zwischen Paletten zu gewährleisten, muss die Distanz zwischen dem Shuttle und der eingelagerten Palette unabhängig von Oberflächen, Farben oder Winkel genau bestimmt werden.
 
    
    
                                        Exakte Messung gefordert: Bei der Aufnahme der Palette muss der Abstand der Palette zur Stirnfläche des Lastaufnahmemittels genau bestimmt werden, um die Vorwärtsbewegung rechtzeitig zu stoppen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Weniger Messfehler – zuverlässigere Ergebnisse
- Keine zusätzliche Rechenlast im Betrieb
- Flexibel einsetzbar bei unterschiedlichen Materialien
- Zukunftssicher – mit dem Einsatz moderner KI
Fazit
Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz hebt Leuze die Präzision optischer Distanzsensoren auf ein neues Niveau. Kunden profitieren von einer robusteren und genaueren Messung – ganz ohne Aufwand im Betrieb. Die Kombination aus intelligenter Kalibrierung und effizientem Einsatz macht diese Lösung ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.