La technologie compacte fait forte impression

Les scanners laser de Sécurité se sont imposés comme des solutions efficaces pour la protection des personnes et des machines dans les systèmes automatisés et les environnements de production. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer chez Leuze, explique les avantages de cette technologie et pourquoi les modèles ultra-compacts ont le vent en poupe.

Monsieur Schmid, pourquoi les scanners laser de sécurité jouent-ils un rôle si important dans de nombreuses applications industrielles ?

Benjamin Schmid : Les scanners laser de sécurité sont un outil clé pour protéger de manière fiable les personnes et les machines dans l’industrie 4.0. Ils offrent une énorme flexibilité grâce à leurs zones de sécurité librement configurables qui peuvent être ajustées de manière dynamique. C’est le cas, par exemple, de la protection des véhicules à guidage automatique dans le domaine de la logistique : Ici, les scanners doivent non seulement détecter les obstacles, mais aussi ajuster à tout moment les zones de sécurité à la direction du mouvement du véhicule. Ils conviennent également à la surveillance de l’accès aux installations de production, telles que les cellules de soudage robotisées. Le scanner détecte quand quelqu’un pénètre dans la zone de danger et peut arrêter immédiatement la machine. Cette technologie est également indispensable pour les robots collaboratifs, où les scanners laser peuvent surveiller l’environnement de travail de manière flexible. Ils peuvent alors réduire la vitesse du robot ou l’arrêter complètement lorsqu’une personne s’approche. Tout cela rend les appareils indispensables à l’automatisation industrielle à mon avis.


Ces dernières années, les appareils compacts ont pris de plus en plus d’importance. Pourquoi la taille et les possibilités d’intégration d’un scrutateur laser de sécurité sont-elles de plus en plus cruciales pour les opérateurs de système ?

Benjamin Schmid : Pour le dire un peu plus clairement : Aujourd’hui, dans l’industrie, pratiquement chaque millimètre compte. Les environnements de production et de logistique sont de plus en plus denses, ce qui laisse souvent moins d’espace pour les solutions de sécurité. Cela signifie qu’un scanner laser de sécurité de petites dimensions est beaucoup plus facile à intégrer. Il y a aussi la question du poids. Chaque gramme supplémentaire compte, que ce soit sur les fronts de machines ou les robots, les lignes de convoyage étroites ou les AGV, où l’espace est de toute façon limité. Autre aspect important : Les méthodes d’installation sophistiquées sont un autre aspect clé, car elles permettent de réduire les coûts d’installation en utilisant des supports de montage plus simples, sans ou seulement de petites constructions de boîtier requises pour les composants de sécurité. Parfois, les opérateurs de système n’auront même pas besoin de modifier leur système existant si le nouveau scanner est nettement plus compact que l’ancien. Tout cela réduit la complexité, les efforts et donc les coûts.


Mais ces scanners ultra-compacts peuvent-ils rivaliser avec les modèles plus grands en termes de performances ?

Benjamin Schmid : Absolument. Grâce aux technologies modernes, les modèles compacts ne sont en aucun cas inférieurs à leurs homologues plus grands. Les performances ne dépendent pas de la taille, mais de la technologie sous-jacente. Même les très petits scanners laser offrent la même précision et la même fonctionnalité, voire plus dans certains cas. Les appareils ultra-compacts tels que notre RSL 200 sont idéaux pour une utilisation sur les AGV et les AMR. Il s’agit actuellement du plus petit scanner laser de sécurité du marché, mais grâce à sa portée de fonctionnement de trois mètres et à son angle de balayage de 275 degrés, il est également idéal pour la protection de zone sur les machines et les installations. Tout cela avec un encombrement réduit. Bien sûr, des portées de fonctionnement plus longues sont parfois nécessaires en fonction du système. Dans ce cas, il vaut la peine de se procurer un scanner laser de sécurité comme le RSL 400, le grand frère avec une portée de fonctionnement allant jusqu’à 8,25 mètres. Celui-ci fonctionne avec jusqu’à deux fonctions de protection indépendantes et peut donc remplacer deux scanners, ce qui compense les dimensions plus grandes.


À quoi d’autre les opérateurs d’installation doivent-ils faire attention dans les scanners laser de sécurité ?

Benjamin Schmid : Il est important d’analyser les exigences spécifiques du système. Le scanner doit-il être fixe ou mobile ? Quelle est la plage de fonctionnement et la résolution requises ? Outre la taille et les performances, des facteurs tels que les interfaces et la flexibilité jouent également un rôle dans la configuration et le diagnostic. Pour le RSL 200, par exemple, nous proposons l’application RSL 200 pour accéder aux informations d’état et aux données de diagnostic. Toutes les informations importantes peuvent être capturées à distance via Bluetooth. Cela peut être très pratique si le scanner laser est installé dans des zones du système difficiles à voir, ou si l’accès à l’appareil est restreint. Il n’est pas nécessaire de saisir le champ de protection pour lire les informations, de sorte que la machine peut continuer à fonctionner sans interruption. N’oubliez pas : La nouvelle norme ISO 13855 est en vigueur depuis janvier 2025 et la base de calcul de la distance de sécurité a changé. C’est pourquoi chaque exploitant d’installation doit faire vérifier ses installations et le positionnement des dispositifs de protection à cet égard – Leuze se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Aller directement à la sélection des articles

Schmid_Benjamin_7,5x11
Benjamin Schmid :

Directeur de l’innovation
à Leuze