Vom Sensor zum integrierten System: Leuze auf der SPS 2026
Die Sensor People von Leuze präsentieren auf der SPS in Nürnberg sowohl neue Sensoren als auch ganzheitliche Lösungen für automatisierte und sichere Prozesse.
Owen, 06. November 2026 – Moderne Industrieumgebungen entwickeln sich zunehmend zu komplexen, vernetzten Systemen. Sie erfordern Komponenten, die sich nahtlos integrieren lassen, sowie individuelle Automatisierungskonzepte. Dafür haben die Sensor People auf der SPS in Nürnberg innovative Lösungen im Gepäck. Vom 24. bis 26. November präsentiert Leuze den Besuchern am Messestand 230 in Halle 7A Highlights aus der Welt der Sensorik und Arbeitssicherheit. Dazu gehören beispielsweise der neue kamerabasierte Codeleser DCR 300i, inkrementelle und absolute Encoder, die Sicherheitssteuerung MSX 610 sowie ganzheitliche Lösungen für automatisierte und sichere Prozesse.
Tempo für Intralogistik-Förderanlagen
Eine der Produktneuheiten auf dem Leuze-Messestand ist der kamerabasierte Codeleser DCR 300i. Er decodiert 1D- und 2D-Codes auf Behältern, Tablaren, Kartonagen und Paletten – dank Dual Core Decoding selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten. Durch seine kompakte Bauform lässt er sich einfach in verschiedene Anlagenkonzepte und eng angeordnete Förderstrecken integrieren. Definierte und garantierte Lesefeldkurven sowie ein intuitiv bedienbares webConfig-Tool ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme des Sensors.
Sicherheitssensoren effizient verknüpfen
Im Bereich Safety erhalten Besucher eine exklusive Vorschau auf die Sicherheitssteuerung MSX 610, das Basismodul der neuen Produktfamilie MSX 600. Die MSX 610 ist nur 27,5 Millimeter breit und spart damit wertvollen Bauraum im Schaltschrank. Mit zwölf sicheren Eingängen, vier Ausgängen und acht frei konfigurierbaren I/Os lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die neue Software SafeMSX unterstützt Anwender dabei, die Signale mehrerer Sicherheitssensoren schnell zu verknüpfen und passende Sicherheitsfunktionen umzusetzen. Und das Ganze bei einem Top Preis-Leistungsverhältnis.
Neue Serien im Bereich messende Sensorik
Bei den messenden Sensoren hat Leuze das Portfolio um inkrementelle und absolute Encoder in verschiedenen Ausführungen erweitert. Die Drehgeber kommen zum Beispiel bei Förderbändern, Roboterachsen oder Verpackungsanlagen zum Einsatz. Maschinenbauer und Anlagenbetreiber können so vielfältige Anwendungen mit Sensorik aus einer Hand realisieren. Aufgrund von doppelt gelagerten Wellen sind die Encoder besonders robust und halten auch hohen Achslasten oder Vibrationen stand.
Einblicke in Automation Solutions
Wo einzelne Komponenten allein nicht ausreichen, bietet Leuze mit dem Geschäftsbereich Automation Solutions maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Der Sensorhersteller begleitet seine Kunden von der Bedarfsanalyse über die Konzeptentwicklung bis zur vollständigen Inbetriebnahme, sodass eine voll integrierte Lösung aus verschiedenen Sensoren und Software entsteht. Dabei bringen die Sensor People ihr Applikations-Know-how und langjährige Projekterfahrung ein. Am Messestand zeigen sie ausgewählte Beispiele wie das scanGATE zur Identifizierung und Vermessung von Paletten oder den robotergestützten Griff in die Kiste.
Sichere Komplettlösungen
Zu individuellen Automatisierungslösungen zählen auch passgenaue Sicherheitskonzepte für Maschinen und Anlagen. Diese deckt Leuze mit dem Bereich Safety Solutions ab. Die Safety-Experten beraten dabei ganzheitlich, von der Risikobeurteilung einer Anlage bis zur sicherheitstechnischen Abnahme. Teil der Konzepte sind auch zuverlässige Sicherheitssensoren. So präsentiert Leuze auf der SPS ein erweitertes Safety-Portfolio mit dem kleinsten Sicherheits-Laserscanner RSL 200, den sicheren Ultraschallsensoren ADR 100 und der kompakten Sicherheitssteuerung MSX 610.
Save-the-date: Leuze Pressekonferenz und Fachvorträge
Auch in diesem Jahr laden die Sensor People von Leuze Pressevertreter zu einer Fachpressekonferenz auf ihrem Messestand und einem Standrundgang ein. Die Pressekonferenz findet am Dienstag, 24. November um 17 Uhr statt. Anmeldungen sind möglich bis 13. November 2026: corporate-communications@leuze.com
Zudem beteiligen sich die Sensor People mit vier Fachvorträgen am Messeprogramm der SPS:
- Dienstag, 24.11.2026 von 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr auf der Stage in Halle 1: Muting in der Praxis – Wenn Sicherheit zur Schwachstelle wird (Matthias Bristle)
- Dienstag, 24.11.2026 von 14:20 Uhr bis 14:40 Uhr auf der Stage in Halle 3C: Agentic AI im Industrievertrieb: Kunden schneller zur richtigen Lösung führen (Frederick Schäfer, Mathis Stolz, David Klüners)
- Mittwoch, 25.11.2026 von 12:20 Uhr bis 12:40 Uhr auf der Stage in Halle 1: Das digitale Logbuch für Ihre Produktion - identCHAIN (Ingo Baumgardt)
- Donnerstag, 26.11.2026 von 11:20 Uhr bis 11:40 Uhr auf der Stage in Halle 1: Schneller installieren, mehr erfassen – 1D und 2D Codes zuverlässig lesen (Stephan Ogroske)