La tecnologia compatta fa una grande impressione

I laser scanner di sicurezza si sono affermati come soluzioni efficienti per la protezione di persone e macchine in sistemi automatizzati e ambienti di produzione. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer di Leuze, spiega i vantaggi di questa tecnologia e perché i modelli ultracompatti sono in aumento.

Signor Schmid, perché i laser scanner di sicurezza svolgono un ruolo così importante in molte applicazioni industriali?

Benjamin Schmid: Gli scanner laser di sicurezza sono uno strumento chiave per proteggere in modo affidabile persone e macchine nell'Industria 4.0. Offrono un'enorme flessibilità grazie alle loro zone di sicurezza liberamente configurabili che possono essere regolate dinamicamente. Un esempio è la salvaguardia dei veicoli a guida automatica nella logistica: In questo caso, gli scanner non devono solo rilevare gli ostacoli, ma anche adattare le zone di sicurezza in base alla direzione di movimento del veicolo in ogni momento. Sono adatti anche per il monitoraggio dell'accesso agli impianti di produzione, come le celle di saldatura robotizzate. Lo scanner rileva quando qualcuno entra nella zona pericolosa e può arrestare immediatamente la macchina. Questa tecnologia è indispensabile anche per i robot collaborativi, dove gli scanner laser possono monitorare in modo flessibile l'ambiente di lavoro. Possono quindi ridurre la velocità del robot o fermarlo del tutto quando una persona si avvicina. Tutto ciò rende i dispositivi indispensabili nell'automazione industriale a mio avviso.


I dispositivi compatti sono diventati sempre più importanti negli ultimi anni. Perché le dimensioni e le opzioni di integrazione di un laser scanner di sicurezza sono sempre più importanti per gli operatori di sistema?

Benjamin Schmid: Per dirla in modo un po' più esplicito: nell'industria di oggi, praticamente ogni millimetro conta. Gli ambienti di produzione e logistica sono sempre più affollati, il che spesso lascia meno spazio per le soluzioni di sicurezza. Ciò significa che uno scanner laser di sicurezza di piccole dimensioni è molto più facile da integrare. C'è anche la questione del peso. Ogni grammo in più conta, che si tratti di frontali di macchine o robot, linee di trasporto strette o AGV, dove lo spazio è comunque limitato. Un altro aspetto importante: I metodi di installazione sofisticati sono un altro aspetto fondamentale, in quanto possono ridurre i costi di installazione utilizzando staffe di montaggio più semplici con nessuna o solo piccole costruzioni dell'alloggiamento necessarie per i componenti di sicurezza. A volte gli operatori di sistema non hanno nemmeno bisogno di modificare il loro sistema esistente se il nuovo scanner è significativamente più compatto di quello vecchio. Tutto ciò riduce la complessità, l'impegno e quindi i costi.


Ma questi scanner ultracompatti sono in grado di tenere il passo con i modelli più grandi in termini di prestazioni?

Benjamin Schmid: Assolutamente. Grazie alle moderne tecnologie, i modelli compatti non sono in alcun modo inferiori alle loro controparti più grandi. Le prestazioni non dipendono dalle dimensioni, ma dalla tecnologia sottostante. Anche gli scanner laser molto piccoli offrono la stessa precisione e funzionalità, e in alcuni casi anche di più. I dispositivi ultracompatti come il nostro RSL 200 sono ideali per l'uso su AGV e AMR. Attualmente è il più piccolo scanner laser di sicurezza sul mercato, ma grazie al suo raggio d'azione di tre metri e all'angolo di scansione di 275 gradi, è ideale anche per la protezione di aree su macchine e sistemi. Tutto questo con un ingombro ridotto. Naturalmente, a volte sono necessari intervalli operativi più lunghi a seconda del sistema. In questo caso, vale la pena acquistare uno scanner laser di sicurezza come l'RSL 400, il fratello maggiore con un raggio d'azione fino a 8,25 metri. Questo funziona con un massimo di due funzioni di protezione indipendenti e può quindi sostituire due scanner, il che a sua volta compensa le dimensioni maggiori.


A cos'altro dovrebbero prestare attenzione gli operatori di sistema negli scanner laser di sicurezza?

Benjamin Schmid: È importante analizzare i requisiti specifici del sistema. Lo scanner deve essere fisso o mobile? Quale campo operativo e risoluzione sono richiesti? Oltre alle dimensioni e alle prestazioni, anche fattori come le interfacce e la flessibilità giocano un ruolo nella configurazione e nella diagnostica. Per l'RSL 200, ad esempio, offriamo l'app RSL 200 per accedere alle informazioni di stato e ai dati diagnostici. Tutte le informazioni importanti possono essere acquisite in remoto tramite Bluetooth. Questo può essere molto pratico se lo scanner laser è installato in aree del sistema difficili da vedere o se l'accesso al dispositivo è limitato. Non è necessario inserire il campo protetto per leggere le informazioni, in modo che la macchina possa continuare a funzionare senza interruzioni. Non dimenticate: La nuova ISO 13855 è in vigore da gennaio 2025 e la base per il calcolo della distanza di sicurezza è cambiata. Ogni gestore di sistema ha quindi bisogno di far controllare i propri impianti e il posizionamento dei dispositivi di protezione in questo senso: Leuze sarà lieto di assistervi in caso di domande.

Vai direttamente alla selezione articoli

Schmid_Benjamin_7,5x11
Benjamin Schmid:

Direttore dell'innovazione
a Leuze