Leuze riflette sul successo della partecipazione alla fiera SPS

La forza innovativa colpisce: Il fiore all'occhiello della fiera RSL 200 vince il premio GIT SICHERHEIT 2026

Owen, 5 dicembre 2025 - La SPS 2025 di Norimberga è stata un grande successo per Leuze: dopo una fiera molto frequentata e vivaci discussioni allo stand, The Sensor People può guardare al successo della SPS. Gli operatori del settore sono stati particolarmente interessati all'RSL 200, il più piccolo laser scanner di sicurezza presente sul mercato, che protegge macchine, veicoli a guida automatica e robot. Grazie alle sue dimensioni minime, può essere facilmente integrato anche dove lo spazio è ridotto, stabilendo nuovi standard nell'automazione industriale.

1° posto per l'RSL 200
Anche i lettori della rivista GIT SICHERHEIT sono rimasti impressionati: l'RSL 200 ha vinto il prestigioso premio GIT SICHERHEIT 2026. È stato votato al primo posto nella categoria Sicurezza delle macchine e degli impianti da esperti e utenti. Ulteriori informazioni sul primo posto di RSL 200 sono disponibili sul sito https://git-sicherheit.de/en/. 

Soluzioni di automazione per ogni esigenza
La SPS 2025 ha dimostrato in modo tangibile che: Leuze offre la soluzione giusta per ogni macchina e sistema, indipendentemente dal settore. Dall'intralogistica alla produzione, dal packaging alla robotica, i sensori e i prodotti safety personalizzati possono essere integrati in modo flessibile ed efficiente in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Nello stand espositivo di nuova concezione, i visitatori hanno potuto osservare da vicino più di 20 soluzioni innovative del mondo della sensoristica di precisione e dell'affidabile tecnologia della sicurezza. Oltre all'RSL 200, hanno suscitato grande interesse anche i laser scanner della serie ROD per il rilevamento efficiente dei contorni.

Punto d'incontro per esperti
Anche questo è piaciuto: Anche le nuove conferenze degli esperti su temi di attualità del settore, tenute ogni giorno presso lo stand di Leuze, sono state accolte favorevolmente. Gli argomenti, come la Direttiva Macchine, le soluzioni di sicurezza e la sicurezza nell'automazione, hanno offerto ampie opportunità di discussione e interazione. Riepilogo: Il feedback dei visitatori è stato sempre positivo. Sono state particolarmente apprezzate la facilità di integrazione delle soluzioni, il loro contributo all'elevata disponibilità del sistema e la facilità di manutenzione dei prodotti. Questi aspetti hanno convinto sia gli utenti che i decision-maker.

Nachbericht-SPS_2_700x500px
La partecipazione di Leuze alla fiera SPS 2025 di Norimberga è stata molto apprezzata.
Nachbericht-SPS_1_700x500px
Molti visitatori hanno colto l'occasione per scoprire i nuovi prodotti Leuze.