acess_guarding_on_pallet_magazines-with_automatic_restart_1400x400

Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico

Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.
Generalmente i caricatori di pallet vengono riforniti mediante veicoli per trasporti interni azionati manualmente (come ad es. i carrelli elevatori). Qui la protezione di accesso al caricatore di pallet deve garantire una consegna di materiale senza rischi per l'operatore.
Al contempo, occorre ridurre al minimo le interruzioni del processo di lavoro. Questa sfida è stata recepita anche dal comitato tecnico della norma EN 415-4 (Sicurezza delle macchine per l'imballaggio – Parte 4: pallettizzatori e depallettizzatori). L'attuale bozza di norma descrive in questo caso una sequenza di segnali predefinita per l'attivazione del riavvio automatico.
Il concetto di sicurezza della nostra Safety Solution si basa sulla norma riveduta, garantisce uno sfruttamento ottimale del caricatore di pallet e non necessita di interventi da parte del personale.
APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl_700x500

Richiesta:

la protezione di accesso al caricatore di pallet deve impedire l'accesso di persone e, al contempo, consentire il passaggio del carrello elevatore con i pallet. Una volta che il carrello elevatore ha nuovamente lasciato l'area di trasferimento, il riavvio deve avvenire automaticamente al fine di ridurre al minimo le interruzioni del processo di lavoro.

Soluzione:

l’area di accesso viene protetta con una cortina fotoelettrica di sicurezza. Inoltre, le bobine induttive sono inserite nel pavimento nelle aree davanti e dietro al sensore di sicurezza. Questo permette al sistema di sicurezza di distinguere tra i carrelli elevatori e le persone.

Principio di funzionamento:

se la cortina fotoelettrica di sicurezza si attiva, il processo di lavoro del caricatore di pallet viene interrotto - indipendentemente dal fatto che l'interruzione del campo protetto sia stata causata da una persona o da un carrello elevatore. Tuttavia, se la presenza di un carrello elevatore viene rilevata dalle bobine induttive installate nel pavimento e il carrello esegue correttamente la sequenza di processo specificata, il sistema di sicurezza avvia il riavvio automatico del processo di lavoro.

I vantaggi

  • Ottimo sfruttamento dell'impianto grazie al riavvio automatico della macchina senza interventi manuali da parte del personale
  • Elevata affidabilità e disponibilità
  • Tempi di assistenza minimi
  • Ottima protezione contro la manomissione
  • Facile integrazione nel circuito di sicurezza del controllore di livello superiore
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

 

Sensori di sicurezza: Cortina fotoelettrica di sicurezza MLC 500, con colonnine di montaggio per il fissaggio a pavimento

Kit di bobine induttive con unità di analisi
Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400
Programma di sicurezza di Leuze
PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061
Uscita di sicurezza a 2 canali

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 gen 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico
Safety Solutions – Opuscolo (PDF, ~0.8 MB)


Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
Fabio Mariani

Tel.: +39 348 8094907

E-mail: Fabio.Mariani@leuze.com