acess_guarding_on_pallet_magazines-with_automatic_restart_1400x400

Sécurisation d’accès au magasin de palettes – avec redémarrage automatique

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
Les magasins de palettes sont généralement chargés pas des chariots de manutention à commande manuelle, comme par exemple des chariots élévateurs. La sécurisation de l’accès au magasin de palettes doit donc garantir un transfert de matériau sans danger pour l’opérateur.
En même temps, les interruptions du processus doivent être réduites au maximum. Le comité de normalisation de la norme EN 415-4 a également souligné ce défi (Sécurité des machines d’emballage – Partie 4 : palettiseurs et dépalettiseurs). La norme décrit à cet effet une séquence de signaux définie pour déclencher un redémarrage automatique.
Le concept de sécurité Safety Solution est fondé sur la norme remaniée, garantit l’utilisation optimale du magasin de palettes et ne nécessite aucune intervention manuelle de l’opérateur.
APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl_700x500

Exigence :

La sécurisation de l’accès au magasin de palettes doit empêcher l’accès de personnes tout en permettant l’amenée de palettes par un chariot élévateur. Dès que le chariot élévateur a quitté la zone de transfert, le redémarrage doit se faire automatiquement afin de minimiser l’interruption du processus.

Solution :

La zone d’accès est protégée par une barrière immatérielle de sécurité. En outre, des boucles magnétiques sont installées dans le sol dans les zones devant et derrière le capteur de sécurité. Ainsi, le système de sécurité peut faire la distinction entre le chariot élévateur et l’intrusion des personnes.

Principe de fonctionnement :

Lorsque la barrière immatérielle de sécurité se déclenche, le processus de travail du magasin de palettes est interrompu - que ce soit une personne ou un chariot élévateur qui ait interrompu le champ de protection. Si toutefois la présence d’un chariot élévateur est détectée par les boucles magnétiques installées dans le sol et si le chariot élévateur exécute correctement la séquence de processus spécifiée, le système de sécurité déclenche le redémarrage automatique du processus.

Vos avantages

  • Utilisation optimale des installations grâce à un redémarrage automatique de la machine sans intervention manuelle de l’opérateur
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Faibles coûts d’entretien
  • Protection optimale contre les manipulations
  • Intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

 

Capteur de sécurité : barrière immatérielle de sécurité MLC 500, avec des colonnes pour la fixation au sol

Jeu de boucles magnétiques avec unité d’évaluation
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 janv. 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Sécurisation d'accès palettiseur / dépalettiseur – avec redémarrage automatique
Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail : Ben.Harper@leuze.com