access_guarding_with_dynamic_format_adaptation_1400x400

Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format

De l'évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d'experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.

L'un des défis posés lors de la surveillance de l'accès à des lignes de convoyage est le traitement de marchandises transportées de différentes tailles et positions. Lorsque la taille des marchandises est toujours identique, il est possible de trouver des concepts de sécurité cohérents, par exemple basés sur des fonctions d'inhibition ; cependant, des failles de sécurité peuvent apparaître rapidement lorsque la largeur des marchandises, le positionnement des marchandises sur la palette ou le positionnement de la palette sur la bande transporteuse varie. Cela vaut surtout pour la sécurisation des grandes ouvertures au niveau de la zone située sur le côté des marchandises transportées.

Grâce à son concept de sécurité réfléchi, la solution de sécurité de Leuze avec adaptation dynamique du format représente la solution optimale pour ces applications.

Dyn Formatanpassung

Exigence :

Les palettes entrent et sortent automatiquement par une bande transporteuse. La sécurisation d'accès doit permettre le transport de marchandises de largeur variable et de position différente sur la palette. La position de la palette sur le convoyeur peut également varier. En même temps, il faut empêcher les personnes de marcher le long de la bande transporteuse.

Solutions : 

Deux scanners laser de sécurité disposés à la verticale protègent l'accès. Des capteurs optiques de distance (solution 1, image de gauche) ou la fonction de mesure parallèle des scanners (solution 2, image de droite) déterminent la largeur et la position des marchandises et envoient ces informations au système de sécurité Leuze. Ce dernier adapte le champ de protection pour le passage des marchandises en conséquence.

Principe de fonctionnement :

Deux scanners laser de sécurité forment un champ de protection vertical. Les capteurs optiques de distance installés de chaque côté de la ligne de convoyage (solution 1, image de gauche) ou la fonction de mesure des scanners laser (solution 2, image de droite) détectent la largeur de la marchandise et sa position sur la ligne de convoyage. Grâce à ces informations, le système de sécurité libère, dans le champ de protection, une zone à travers laquelle la marchandise peut être transportée sans interruption. L'accès, à côté de la marchandise, reste sécurisé. Une fois que la marchandise a passé la zone ouverte du champ de protection, ce dernier est remis dans son état initial, la fenêtre est fermée.

Vos avantages

  • La surveillance permanente de l'ensemble de la zone d'accès permet une sécurité sans faille pendant le cycle de transport
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Protection optimale contre les manipulations
  • Facilement adaptable
  • Solution 1 : Une distance de sécurité plus courte par rapport au danger est nécessaire en comparaison avec la solution 2
  • Solution 2 : Aucun capteur de distance supplémentaire n'est nécessaire
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400

Capteurs de mesure : capteurs optiques de distance ODS (solution 1), sortie des données du scanner laser de sécurité RSL 400 (solution 2)

Système de commande : Siemens SIMATIC S7

Programme de sécurité Leuze

PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061

Sortie de sécurité à 2 canaux

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 janv. 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)
Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Numéro de téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail : Ben.Harper@leuze.com