csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Tecnologías

Las nuevas tecnologías y la digitalización de la industria no solo transforman los procesos de creación de valor, sino que también están ampliando los modelos de negocio y las perspectivas. Desarrollamos continuamente soluciones para abordar los retos y desafíos tecnológicos en los mercados de nuestros clientes. Este es el requisito para nuestro potente desarrollo de productos y asesoramiento competente.

Más precisión para los sensores de distancia ópticos gracias a la IA

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze utiliza métodos modernos de inteligencia artificial (IA) para mejorar significativamente la exactitud de medición de los sensores de distancia ópticos. Esta innovación reduce a la mitad la incertidumbre de medición sin necesidad de recursos de computación adicionales durante el funcionamiento. Todo el esfuerzo de computación se realiza durante la fase de producción. La metodología desarrollada constituye la base de una nueva generación de sensores de distancia ópticos precisos.

Más información 

La tecnología compacta causa una gran impresión

23 nov 2025 | Tecnologías
RSL-200_Schmid_700x500px
Los escáneres láser de seguridad se han consolidado como soluciones eficientes para la protección de personas y máquinas en sistemas automatizados y entornos de producción. Benjamin Schmid, Director de Innovación de Leuze, explica las ventajas de esta tecnología y el auge de los modelos ultracompactos.

La tecnología compacta causa una gran impresión

23 nov 2025 | Tecnologías
RSL-200_Schmid_700x500px
Los escáneres láser de seguridad se han consolidado como soluciones eficientes para la protección de personas y máquinas en sistemas automatizados y entornos de producción. Benjamin Schmid, Director de Innovación de Leuze, explica las ventajas de esta tecnología y el auge de los modelos ultracompactos.

Supercondensadores: La energía se alía con la eficiencia

26 sept 2025 | Tecnologías
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
En la industria, especialmente en la logística de almacenes, es esencial contar con una fuente de alimentación estable, como demuestra su importancia en aplicaciones móviles como los lectores manuales. Los supercondensadores ofrecen soluciones de almacenamiento de energía que complementan de forma inteligente los conceptos de batería convencionales. Leuze utiliza esta tecnología de forma selectiva en sus innovadoras soluciones de sensores.

Tamaño mínimo, seguridad máxima

1 sept 2025 | Tecnologías
PPIC_RSL200_700x500px
En la automatización industrial, la eficiencia y la seguridad deben ir de la mano: es necesario proteger de forma fiable a las personas, las máquinas y los procesos sin obstaculizar los procesos de producción. Sin embargo, el espacio es limitado en líneas de producción estrechas, en sistemas de transporte sin conductor y en robots. Es aquí donde entra en escena el nuevo escáner láser de seguridad ultracompacto RSL 200 de Leuze: Al tratarse del escáner láser de seguridad más pequeño del mercado, es posible integrarlo sin esfuerzo y utilizarlo de manera flexible para proteger zonas de peligro y puntos de acceso.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 dic 2024 | Tecnologías
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology – quo vadis?

9 sept 2024 | Tecnologías
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

¿RFID o código de barras?

10 oct 2022 | Tecnologías
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Los materiales con diferentes anchuras y posiciones o los palets parcialmente cargados dificultan la protección de accesos en las estaciones de transferencia. Por eso, Leuze se basa en el concepto de la adaptación dinámica del formato. De este modo, la productividad y la seguridad se pueden combinar de forma óptima.