La tecnología compacta causa una gran impresión
Los escáneres láser de seguridad se han consolidado como soluciones eficientes para la protección de personas y máquinas en sistemas automatizados y entornos de producción. Benjamin Schmid, Director de Innovación de Leuze, explica las ventajas de esta tecnología y el auge de los modelos ultracompactos.
Sr. Schmid, ¿por qué los escáneres láser de seguridad desempeñan un papel tan importante en muchas aplicaciones industriales?
Benjamin Schmid: Los escáneres láser de seguridad son una herramienta clave para proteger de forma fiable a las personas y las máquinas en la Industria 4.0. Ofrecen una enorme flexibilidad gracias a sus zonas de seguridad de libre configuración que pueden ajustarse dinámicamente. Un ejemplo de ello es la protección de los sistemas de transporte sin conductor en la logística: En este caso, los escáneres no solo tienen que detectar obstáculos, sino también ajustar en todo momento las zonas de seguridad a la dirección de movimiento del vehículo. También son adecuados para monitorizar el acceso a las plantas de producción, como las células de soldadura robotizadas. El escáner detecta cuando alguien entra en la zona de peligro y puede detener la máquina inmediatamente. Esta tecnología también es indispensable para los robots colaborativos, donde los escáneres láser pueden monitorizar de forma flexible el entorno de trabajo. De este modo, pueden reducir la velocidad del robot o detenerlo por completo cuando se acerca una persona. En mi opinión, todo esto convierte los dispositivos en indispensables en la automatización industrial.
Los dispositivos compactos han adquirido una importancia creciente en los últimos años. ¿Por qué el tamaño y las opciones de integración de un escáner láser de seguridad son cada vez más cruciales para los operadores de sistemas?
Benjamin Schmid: Por decirlo de un modo más directo: en la industria actual, prácticamente cada milímetro cuenta. Los entornos de producción y logística son cada vez más densos, lo que a menudo deja menos espacio para las soluciones de seguridad. Esto significa que un escáner láser de seguridad de pequeñas dimensiones es mucho más fácil de integrar. También está la cuestión del peso. Cada gramo de más cuenta, ya sea en frentes de máquinas o robots, líneas de transporte estrechas o AGV, donde el espacio es limitado de todos modos. Otro aspecto importante: los métodos de instalación sofisticados son otro aspecto clave, ya que pueden reducir los costes de instalación mediante el uso de escuadras de montaje más sencillas, sin necesidad de carcasas para los componentes de seguridad o con carcasas muy pequeñas. A veces, los operadores del sistema ni siquiera tendrán que modificar su sistema existente si el nuevo escáner es significativamente más compacto que el anterior. Todo ello reduce la complejidad, el esfuerzo y, por tanto, los costes.
Pero, ¿pueden estos escáneres ultracompactos igualar a los modelos más grandes en cuanto a rendimiento?
Benjamin Schmid: Absolutamente. Gracias a las tecnologías modernas, los modelos compactos no tienen nada que envidiar a sus homólogos de mayor tamaño. El rendimiento no depende del tamaño, sino de la tecnología subyacente. Incluso los escáneres láser muy pequeños ofrecen la misma precisión y funcionalidad, y en algunos casos incluso la superan. Los dispositivos ultracompactos como nuestro RSL 200 son ideales para su uso en AGV y AMR. Actualmente es el escáner láser de seguridad más pequeño del mercado, pero gracias a su alcance efectivo de tres metros y a su ángulo de exploración de 275 grados, también es ideal para la protección de zonas en máquinas e instalaciones. Todo ello ocupando menos espacio. Por supuesto, a veces se requieren mayores alcances efectivos en función del sistema. En este caso, merece la pena adquirir un escáner láser de seguridad como el RSL 400, el hermano mayor con un alcance efectivo de hasta 8,25 metros. Incorpora hasta dos funciones de protección independientes y, por tanto, puede sustituir a dos escáneres, lo que a su vez compensa sus mayores dimensiones.
¿Qué otros aspectos deberían considerar los operadores de sistemas en relación con los escáneres láser de seguridad?
Benjamin Schmid: Es importante analizar los requisitos específicos del sistema. ¿Debe el escáner ser fijo o móvil? ¿Qué alcance efectivo y resolución se necesitan? Además del tamaño y el rendimiento, factores como las interfaces y la flexibilidad también influyen en la configuración y el diagnóstico. Para el RSL 200, por ejemplo, ofrecemos la aplicación RSL 200 para acceder a información de estado y datos de diagnóstico. Toda la información importante se puede capturar a distancia mediante Bluetooth. Esto puede resultar muy práctico si el escáner láser está instalado en zonas del sistema poco visibles o si el acceso al dispositivo está restringido. No es necesario entrar en el campo de protección para leer la información, por lo que la máquina puede seguir trabajando sin interrupción. Es importante recordar que la nueva norma ISO 13855 está en vigor desde enero de 2025 y que la base para calcular la distancia de seguridad ha cambiado. Por lo tanto, todos los operadores de sistemas necesitan comprobar a este respecto sus sistemas y el posicionamiento de los dispositivos de protección. Leuze responderá con sumo gusto a cualquier pregunta.
Director de Innovación
de Leuze