60 ans de Leuze - L’histoire de la marque
De l’usine de tissage et de filature du coton aux experts internationaux en matière de capteurs : nous célébrons notre 60e anniversaire !
Leuze est précurseur en matière de développement technologique - par exemple avec le premier système de positionnement à codes à barres au monde BCL 21 ou le scanner laser de sécurité à la portée maximale RSL 400. Avec curiosité et détermination, nous, les 1600 Sensor People du monde entier, développons des solutions innovantes et efficaces en matière de capteurs et de sécurité. C’est ainsi que nous vous assurons un succès durable, pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Découvrez l’entreprise familiale et la marque Leuze.
Bonne lecture !
Les événements marquants de l’entreprise
                
                                                    |  | Les débuts de Leuze electronic
 | 
|  | Première filiale
 | 
|  | Expansion vers d'autres pays européensDès le début des années 1980, Leuze fonda ses premières filiales dans d’autres pays européens. Leuze France et Leuze Suisse sont les plus anciennes filiales internationales. La photo montre le directeur de la filiale française de l'époque, Adrian van Dravik, avec Christof Leuze et Günther Stiefelmeyer. | 
|  | Internationalisation et acquisition de LumiflexÀ partir des années 1990, les premières grandes étapes de l'internationalisation de l'entreprise ont été réalisées en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Lumiflex GmbH fut repris en 1993. Depuis 2016, le site de développement est implanté à Germering, près de Munich en Allemagne. | 
|  | Présence mondialeAujourd’hui, les Sensor People sont présents dans le monde entier avec trois centres de compétences technologiques et plus de 22 filiales Leuze. En outre, le groupe est soutenu par 30 partenaires dans 27 autres pays. | 
|  | Siège de l’entreprise à OwenL'ensemble du groupe Leuze, dans le monde entier, est géré de manière centralisée depuis Owen. Le site principal de Leuze n’est pas seulement le siège de l’entreprise, mais également son plus grand site de production avec une surface de fabrication de 3 200 mètres carré.Les Sensor People fabriquent leurs capteurs sur quatre continents. En 2019, Leuze a ouvert le centre de compétences technologiques et de distribution à Singapour. | 
|  | Centre de distribution international et usine en MalaisieEn 2020, le centre de distribution international d’Unterlenningen a ouvert ses portes, deux ans plus tard la nouvelle usine de Leuze à Malakka en Malaisie. | 
 
    
    
                                                                    
Le progrès technologique
|  | La plus petite tête optique au mondeC'est en collaboration avec ses clients que Leuze a toujours trouvé la meilleure solution pour leurs applications de détection. Ainsi fut conçu l’un des plus petits produits au monde pour faire de la communication optique, une tête optique. | 
|  | Transmission de données sans contact avec la DDLS 78Saviez-vous que la première barrière optique au monde a été fabriquée par Leuze ? Au milieu des années 1970, Leuze a réussi pour la première fois, avec son DDLS 78, à remplacer les câbles de communication utilisés dans la logistique des entrepôts par une transmission des données sans contact. | 
| .jpg) | Premier lecteur de codes à barres industriel BCL 10Au milieu des années 80, Leuze introduisait une nouvelle référence sur le marché avec le premier lecteur de codes à barres industriel BCL 10. 
 Premiers pas dans l’automatisation pour la sécurité au travailEn développant son premier barrage immatériel de sécurité pour la sécurisation des accès, le SLS 89, Leuze a fait ses premiers pas dans le monde de la technique d'automatisation pour la sécurité au travail. | 
| .jpg) | Premier système de positionnement à codes à barres au mondeDes capteurs réalisent de plus en plus d’applications de positionnement. Dans les années 1990, cela a conduit au premier système de positionnement à codes à barres au monde, encore appelé à l'époque lecteur de codes à barres BCL 21. 
 Scanner laser de sécurité avec principe de triangulationLeuze est particulièrement fier de son premier scanner laser de sécurité avec principe de triangulation, le RS 2, développé dans le cadre du programme « Safety at Leuze ». Dès les années 1990, alors que les véhicules à guidage automatique (AGV) commençaient tout juste à apparaître, Leuze a reconnu qu’ils s’imposeraient tôt ou tard pour le transport de marchandises. | 
|  | Capteur fourche à étiquettes innovantL’expertise des Sensor People les a conduit à développer un produit révolutionnaire au cours des années 2000 : la fourche à étiquettes. GSU 14 était la fourche la plus rapide et la plus précise au monde. Et cela avec un principe de détection entièrement nouveau : les ultrasons. 
 Barrières immatérielles de sécurité : un développement permanentDès les années 1990, Leuze a développé les premières barrières immatérielles de sécurité. La gamme a été largement étendue avec les modèles Compact Plus et Solid pendant les années 2000. | 
|  | Système de positionnement laser pour l’intralogistiqueL’intralogistique est une industrie cible de Leuze. Le système de positionnement laser AMS de Leuze est une solution idéale pour les applications dans le domaine de l’intralogistique. 
 RSL 400 : un portée maximale garantieLe RSL 400 PROFIsafe est une véritable révolution : il s'agit d'un scanner laser de sécurité doté d’une portée maximale et de deux fonctions de protection indépendantes. | 
| .jpg) | Nouveauté mondiale, la GSX 14ELa fourche combinée GSX 14E est une nouveauté mondiale : ce capteur allie les deux principes de détection - lumière et ultrasons - en un seul module compact. 
 Une conception à coût optimisé grâce à l'ELC 100Les barrières immatérielles de sécurité ELC 100 sont utilisées pour la sécurisation des postes de travail dangereux et permettent une conception économique des machines. | 
 
    
    
                                                                    
 
    
    
                                                                    60 ans de Leuze – Les Sensor People
L’histoire d’une entreprise reflète aussi toujours l’histoire de son temps. Découvrez la marque, ainsi que la famille qui se trouve derrière l’entreprise Leuze. Vous pourrez aussi vous informer sur les solutions de détection et de sécurité que les Sensor People développent pour assurer à leurs clients un succès durable dans un secteur en constante évolution.
Ce que disent nos partenaires
Deux des fondateurs participent activement à l'organisation de cet anniversaire. Christof et Helmut Leuze font le lien entre le passé et l'avenir, la famille et l'entreprise.
Ce que disent les Sensor People