Header_Intralogistics_1400x500px

Solutions d’avenir pour l'intralogistique

En tant qu'experts du secteur, nous connaissons parfaitement les champs d'application de l'intralogistique et tous leurs besoins spécifiques. Nous développons nos produits en adéquation avec ces besoins et vous proposons ainsi des solutions efficaces et durables.

Les leaders du marché tels que Amazon, Tesco ou Zalando, définissent des standards qui deviennent des critères de référence. Des développements comme la livraison le jour même ou dans l'heure demandent une logistique sophistiquée et des centres de distribution hautement automatisés. Ceci implique des capteurs intelligents qui fonctionnent de manière fiable et efficace et assurent ainsi une disponibilité maximale des installations.

Nos capteurs compatibles Industrie 4.0 garantissent des processus transparents et efficaces. Étant donné que les capteurs individuels sont de plus en plus performants, le nombre de capteurs nécessaires dans une installation est souvent réduit. De plus, les capteurs se contrôlent eux-mêmes, de sorte que les temps d'arrêt sont quasiment exclus.  Grâce à des solutions de cloud modernes, les données de processus sont disponibles à l'échelon mondial pour les tâches de maintenance et de surveillance.

Intralogistic1_700x500px

Économies grâce à la performance

Notre gamme de produits se caractérise par une mise en service rapide, une manipulation intuitive et d'excellentes performances. Si l'on prend l'exemple des capteurs sur base caméra IPS 200i /  400i pour le positionnement précis dans les racks sur des compartiments de profondeur simple ou double, leur grande fonctionnalité permet de réduire les coûts globaux de l'installation.

Intralogistic_700x500px

Notre connaissance de vos besoins

En tant qu'experts du secteur, nous développons depuis des décennies des capteurs spécialement pour l'intralogistique. De la proximité avec nos clients et l'application naissent des produits parfaitement adaptés aux besoins. Par exemple, notre barrière optique DDLS 500 transmet les données à une vitesse pouvant atteindre 100 Mbit/s et peut être intégrée facilement dans la commande via différentes interfaces Ethernet industrielles et alignée simplement grâce au pointeur laser intégré.

Intralogistic2_700x500px

Prestataire complet pour l'intralogistique

En tant qu'experts de l'intralogistique, notre objectif est d'offrir une solution appropriée à chacune de vos applications d'intralogistique. Nos capteurs assurent la fiabilité et la sécurité de fonctionnement de vos installations. Et en cas de besoin, vous bénéficiez de notre assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

White Paper : Les VGA sur la voie du succès – Quelle technologie vous convient le mieux ?

Les véhicules à guidage automatique (VGA) ont considérablement changé l'intralogistique ces dernières années. La sélection de la meilleure technologie de navigation pour les VGA joue un rôle décisif dans le succès des processus logistiques dans les entreprises. Quelle technologie de navigation convient à quel scénario d'application ? Quels sont les avantages des différentes technologies ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans ce White Paper.

Dans ce White Paper, nous répondons aux questions suivantes : 

  • Quelles sont les technologies de navigation disponibles pour les VGA ? 
  • Quel est le principe sur lequel reposent les technologies de navigation individuelles ?
  • Quelle technologie de navigation convient à quel scénario d'application ? 
  • Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes technologies ? 

Download White Paper

Augmenter l’efficacité dans l’intralogistique

 

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Rapports d'application et téléchargements

Supercaps : L'énergie rencontre le Rendement

9 janv. 2026 | Intralogistique
Fruechte-Jork_MG_700x500px
Dans l'industrie, en particulier dans la logistique des entrepôts, une alimentation électrique stable est essentielle, comme le montre son importance dans les applications mobiles telles que les scanners portatifs. Les supercondensateurs (supercaps) offrent des solutions de stockage d'énergie qui complètent intelligemment les concepts d'accumulateurs conventionnels. Leuze utilise cette technologie de manière ciblée dans ses solutions innovantes en matière de capteurs.

Accepting responsibility - for hygiene, safety and protecting the environment

3 janv. 2022 | Intralogistique
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Accepting responsibility - this is the company philosophy of Hamburg-based company Dr. Weigert, the developer and manufacturer of cleaning and disinfecting agents. Not only does this include responsibility for hygiene and protecting the environment, but also protecting the company's employees from dangerous manufacturing and logistics processes.

Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors at WITRON

31 mars 2019 | Intralogistique
Headerfoto_700x500px
WITRON relies on creative sensor solutions from Leuze electronic not only in its own production and warehouse logistics - WITRON also implements efficient safety solutions for its customers with the optosensor manufacturer Leuze electronic.

Logistics is a competitive factor for us

31 juil. 2017 | Intralogistique
Bürkert_Projektteam_700x500px
With the relocation of production and logistics to the new "Campus Criesbach" location, the Ingelfingen-based system manufacturer Bürkert Fluid Control Systems has significantly increased the degree of automation in the production processes. Also used in the intralogistics portion of the project, planned and implemented by general contractor SITLog, are various Leuze sensors.

Brochure secteur - Intralogistique (PDF, ~6 Mo)