IdentCHAIN_V6_1400x400

Transparence dans les ateliers avec identCHAIN

Dans la production moderne, les responsables sont confrontés quotidiennement à des décisions importantes. Les délais doivent être respectés, la qualité assurée et les coûts maîtrisés, souvent sur la base d'informations incomplètes ou tardives. C'est là que la transparence de bout en bout du processus de production entre en jeu : Il permet aux responsables de connaître à tout moment l'état de la production et de prendre immédiatement des décisions éclairées. Au lieu de données fragmentées, une image claire et complète de tous les processus est développée.

Pourtant, la réalité est tout autre dans de nombreuses entreprises : les données sont dispersées, les informations importantes arrivent trop tard et les écarts ne sont souvent identifiés qu'après que les mesures correctives nécessaires ont coûté beaucoup de temps et d'argent. Le statut des différents produits reste souvent flou, ce qui est source d'incertitude et d'inefficacité.

  • Les données de production ne sont souvent pas disponibles de manière centralisée
  • Les informations parviennent trop tard aux décideurs
  • Les erreurs ne sont détectées que tardivement
  • Les produits individuels sont difficiles à retracer

identCHAIN_final_700x500_CloseUp

L'approche : Transparence grâce à la collecte de données de bout en bout

identCHAIN_final_700x500_CloseUp02

La nouvelle solution logicielle identCHAIN adopte une approche cohérente de bout en bout : chaque produit est suivi numériquement tout au long de la chaîne de valeur. Cela permet de créer un historique complet et en constante évolution du processus, comparable à un journal de bord numérique qui documente chaque étape du processus. identCHAIN comble les lacunes en matière de suivi et de traçabilité au niveau de la production.

Il repose sur un principe simple mais puissant : un code (1D ou 2D) accompagne chaque produit et est lié à un enregistrement de données qui est continuellement enrichi. Ces données sont générées directement au cours du processus de production et peuvent être consultées à tout moment, sans détournement ni retard.

  • Un code d'identification unique pour chaque produit
  • Un ensemble de données qui s'enrichit continuellement tout au long du processus de production
  • Toutes les informations pertinentes sont enregistrées
  • Stockage des données au niveau de la production

La nouvelle solution identCHAIN - expliquée simplement dans une vidéo


Limites des systèmes traditionnels

Les systèmes ERP et MES utilisés dans de nombreuses entreprises et lignes de production gèrent les processus opérationnels et agrègent les données opérationnelles générées par les usines de production. Toutefois, ces systèmes ne sont pas formés pour fournir des données de processus très granulaires directement à partir de la production. Il en résulte des retards, des lacunes dans les données ou des coûts d'intégration importants.

Dans la pratique, cela signifie que les décisions sont basées sur des données limitées et incomplètes, que l'analyse des causes devient plus difficile et que les corrélations restent cachées. En outre, la dépendance à l'égard de systèmes informatiques de niveau supérieur limite la flexibilité et les temps de réaction.

  • Pas de données actualisées disponibles sur simple pression d'un bouton  
  • Les informations sur le processus manquent de précision
  • Des efforts importants de personnalisation et d'intégration sont nécessaires

Automation-Solutions_3_700x500px

Défis typiques - et comment les résoudre


Problème : Pas de vue d'ensemble des étapes du processus
Solution: Chaque étape est documentée avec identCHAIN



Problème: Aucune donnée disponible sur simple pression d'un bouton
Solution: identCHAIN fournit des données en direct du processus



Problème: Données non liées
Solution: Toutes les données sont consolidées de manière centralisée avec identCHAIN



Problème: Les processus manuels ne sont pas numérisés
Solution: identCHAIN intègre également les processus manuels de manière simple et flexible



Avantages spécifiques à la production

La collecte directe de données au cours du processus crée un tout nouveau niveau de transparence et de contrôle. Les responsables de la production peuvent à tout moment suivre l'emplacement et l'état d'un produit et savoir si tout se déroule comme prévu. Les problèmes sont identifiés à un stade précoce et peuvent être traités immédiatement.

Cette transparence a un impact direct sur l'efficacité, la qualité et les coûts. Les processus deviennent plus stables, les sources d'erreur sont identifiées plus rapidement et les temps d'arrêt sont évités. En même temps, la charge sur les systèmes informatiques existants est réduite, car moins de processus de communication complexes sont nécessaires.

  • Traçabilité complète de chaque produit
  • Aperçu de toutes les étapes de la production à tout moment
  • Détection simple de déviations
  • Un flux de matériaux plus stable et plus efficace
  • Réduction de la complexité et des coûts informatiques

Automation-Solutions_1_700x500px

Le fonctionnement en un coup d'œil

La mise en œuvre se déroule en plusieurs étapes logiquement structurées qui s'enchaînent sans heurt. De la saisie des données au stockage en passant par la visualisation, tous les processus sont formés pour que les données soient disponibles clairement, rapidement et facilement.

La proximité de la production est particulièrement importante : Les données sont collectées au point d'origine et sont immédiatement disponibles. Cela permet d'éliminer les retards causés par les systèmes informatiques de niveau supérieur et d'augmenter considérablement les temps de réaction.

  • Principe central : Un code - toutes les données
  • Scanner et écrire des codes-barres ou des codes 2D
  • Stockage local des données au niveau de la production
  • Les éléments suivants peuvent être stockés, par exemple : numéros de série, horodatages, données de commande, paramètres de qualité, valeurs des matériaux, données de processus, images ou documentation.
  • Les données sont accessibles à tout moment
  • Visualisation intuitive pour des décisions rapides
  • Image numérique complète de votre produit - du début à la fin

identCHAIN_final_700x500_CloseUp

Impact pratique : Avant et après

La différence est particulièrement évidente dans les opérations quotidiennes. Sans base de données transparente, il faut souvent beaucoup de temps pour identifier les causes des erreurs. Il en résulte des arrêts de production ou des processus inefficaces. En revanche, avec un système de bout en bout, les problèmes sont immédiatement visibles et peuvent être résolus sur-le-champ.

Il en résulte une plus grande Sécurité, moins de stress et des coûts nettement inférieurs. Les décisions ne sont plus prises de manière réactive, mais de manière proactive - un avantage concurrentiel crucial.

  • Une analyse causale claire au lieu d'une longue recherche 
  • Détection des erreurs et dépannage plus rapides
  • Éviter les temps d'arrêt
  • Fiabilité accrue des processus

Praxiswirkung-identchain_700x500px

Récapitulatif : La voie vers une production à l'épreuve du temps

identCHAIN est bien plus qu'une simple mise à jour technique - il transforme la façon dont la production est gérée. Grâce à une visibilité complète de tous les processus, les entreprises gagnent en contrôle, réduisent les risques et augmentent durablement leur efficacité.

En même temps, identCHAIN fournit la base de données pour, par exemple, un jumeau numérique ou le futur passeport numérique de produit. Cela permet non seulement d'optimiser la production, mais aussi de la préparer à long terme pour les besoins futurs. 

  • Plus de transparence dans tous les processus 
  • Une meilleure prise de décision
  • Réduction durable des coûts
  • Base du jumeau numérique et du passeport numérique de produit

Automation-Solutions_2_700x500px

Votre interlocutrice

Avez-vous des questions sur identCHAIN ? Veuillez remplir notre formulaire de contact ou contacter nos experts. Nous serons heureux de vous aider !

Eric Leenards
Eric Leenards
Sales Automation Solutions
+31 418 65 35 44
eric.leenards@leuze.com