csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Technologies

Les nouvelles technologies et la numérisation de l’industrie ne modifient pas seulement les processus de création de valeur, elles offrent également de nouveaux modèles et perspectives commerciales. Nous travaillons continuellement sur les défis et thèmes technologiques sur les marchés de nos clients. C’est la condition requise à notre expertise en matière de développement de produits et de conseils.

Plus de précision pour les capteurs de distance grâce à l’IA

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze utilise l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer considérablement la précision de mesure des capteurs de distance optiques. Cette innovation réduit de moitié l’incertitude de mesure sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des ressources de calcul supplémentaires pendant le fonctionnement. Tous les calculs sont effectués pendant la phase de production. La méthodologie développée constitue la base d'une nouvelle génération de capteurs de distance optiques précis.

Plus d' informations 

La technologie compacte fait forte impression

23 nov. 2025 | Technologies
RSL-200_Schmid_700x500px
Les scanners laser de Sécurité se sont imposés comme des solutions efficaces pour la protection des personnes et des machines dans les systèmes automatisés et les environnements de production. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer chez Leuze, explique les avantages de cette technologie et pourquoi les modèles ultra-compacts ont le vent en poupe.

La technologie compacte fait forte impression

23 nov. 2025 | Technologies
RSL-200_Schmid_700x500px
Les scanners laser de Sécurité se sont imposés comme des solutions efficaces pour la protection des personnes et des machines dans les systèmes automatisés et les environnements de production. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer chez Leuze, explique les avantages de cette technologie et pourquoi les modèles ultra-compacts ont le vent en poupe.

Supercaps : L'énergie rencontre le Rendement

26 sept. 2025 | Technologies
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
Dans l'industrie, en particulier dans la logistique des entrepôts, une alimentation électrique stable est essentielle, comme le montre son importance dans les applications mobiles telles que les scanners portatifs. Les supercondensateurs (supercaps) offrent des solutions de stockage d'énergie qui complètent intelligemment les concepts d'accumulateurs conventionnels. Leuze utilise cette technologie de manière ciblée dans ses solutions innovantes en matière de capteurs.

Taille minimale, sécurité maximale

1 sept. 2025 | Technologies
PPIC_RSL200_700x500px
Dans le domaine de l'automatisation industrielle, l'efficacité et la sécurité doivent aller de pair : Les personnes, les machines et les processus doivent être protégés de manière fiable sans entraver les processus de fabrication. Cependant, l'espace est limité dans les lignes de fabrication étroites, sur les véhicules à guidage automatique et les robots. C'est là que le nouveau scanner laser de sécurité ultra-compact RSL 200 de Leuze marque des points : En tant que plus petit scanner laser de sécurité du marché, il peut être intégré sans effort et utilisé de manière flexible pour sécuriser les zones dangereuses et les points d'accès.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 déc. 2024 | Technologies
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 sept. 2024 | Technologies
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 oct. 2022 | Technologies
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.