csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Technologieën

Nieuwe technologieën en de digitalisering van de industrie veranderen niet alleen waardecreatieprocessen, maar openen ook nieuwe bedrijfsmodellen en perspectieven. Wij richten ons voortdurend op de technologische uitdagingen en thema's in onze klantenmarkten. Dit is de voorwaarde voor onze hoogwaardige productontwikkeling en consultingexpertise.

Meer precisie voor afstandssensoren dankzij AI

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om de meetnauwkeurigheid van optische afstandssensoren aanzienlijk te verbeteren. Deze innovatie halveert de meetonzekerheid zonder dat er tijdens het gebruik extra rekenkracht nodig is. Alle rekenkracht wordt uitgevoerd tijdens de productiefase. De ontwikkelde methodologie vormt de basis voor een nieuwe generatie nauwkeurige optische afstandssensoren.

Meer informatie 

Compacte technologie maakt grote indruk

23 nov 2025 | Technologieën
RSL-200_Schmid_700x500px
Veiligheidslaserscanners hebben zich bewezen als efficiënte oplossingen voor de bescherming van mensen en machines in geautomatiseerde systemen en productieomgevingen. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer bij Leuze, legt uit wat de voordelen van deze technologie zijn en waarom ultracompacte modellen in opkomst zijn.

Compacte technologie maakt grote indruk

23 nov 2025 | Technologieën
RSL-200_Schmid_700x500px
Veiligheidslaserscanners hebben zich bewezen als efficiënte oplossingen voor de bescherming van mensen en machines in geautomatiseerde systemen en productieomgevingen. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer bij Leuze, legt uit wat de voordelen van deze technologie zijn en waarom ultracompacte modellen in opkomst zijn.

Supercaps: Energie ontmoet efficiëntie

26 sep 2025 | Technologieën
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
In de industrie, vooral in de magazijnlogistiek, is een stabiele elektrische voeding essentieel, zoals blijkt uit het belang ervan in mobiele toepassingen zoals handscanners. Supercondensatoren (supercaps) bieden energieopslagoplossingen die conventionele accu concepten op intelligente wijze aanvullen. Leuze maakt gericht gebruik van de technologie in haar innovatieve sensoroplossingen.

Minimale afmetingen, maximale veiligheid

1 sep 2025 | Technologieën
PPIC_RSL200_700x500px
In de industriële automatisering moeten efficiëntie en veiligheid hand in hand gaan: Mensen, machines en processen moeten betrouwbaar worden beschermd zonder de productieprocessen te belemmeren. De ruimte is echter beperkt in smalle productielijnen, op automatisch geleide voertuigen en robots. Hier scoort de nieuwe ultracompacte RSL 200 veiligheidslaserscanner van Leuze punten: als kleinste veiligheidslaserscanner op de markt kan hij moeiteloos worden geïntegreerd en flexibel worden ingezet om gevarenzones en toegangspunten te beveiligen.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 dec 2024 | Technologieën
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 sep 2024 | Technologieën
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 okt 2022 | Technologieën
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.