acess_guarding_on_pallet_magazines-with_automatic_restart_1400x400

Protección de accesos en alimentador de palets: con rearme automático

Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Por lo general, los alimentadores de palets son suministrados por carretillas industriales, como carretillas elevadoras. La protección de accesos en el alimentador de palets debe garantizar una transferencia del material sin riesgos para el operario.
Simultáneamente es necesario reducir al mínimo las interrupciones del proceso de trabajo. Este reto fue adoptado por el comité de normalización de la norma EN 415-4 (Seguridad de las máquinas de embalaje. Parte 4: Paletizadores y despaletizadores.). Para este reto, el proyecto de norma actual describe una secuencia de señales definida para provocar un rearme automático.
El concepto de seguridad de nuestra Safety Solution basado en la norma revisada garantiza la carga óptima del alimentador de palets y no requiere ninguna intervención manual por parte del operario.
APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl_700x500

Requisito:

La protección de accesos al alimentador de palets debe evitar el acceso de personas y, a la vez, permitir la alimentación de palets a través de una carretilla elevadora. Cuando la carretilla elevadora vuelve a salir del área de transferencia, se lleva a cabo un rearme automático para minimizar la interrupción del proceso de trabajo.

Solución:

La zona de accesos se protege mediante una cortina óptica de seguridad. Además, en las áreas situadas delante y detrás del sensor de seguridad hay bucles de inducción instalados en el suelo. De este modo, el sistema de seguridad puede distinguir la carretilla elevadora de las personas.

Principio de funcionamiento:

Con la activación de la cortina óptica de seguridad, se interrumpe el proceso de trabajo del alimentador de palets, independientemente si el campo de protección ha sido interrumpido por una persona o por una carretilla elevadora. Sin embargo, si se detecta la presencia de una carretilla elevadora, gracias a los bucles de inducción instalados en el suelo y la secuencia de procesos especificada se ejecuta correctamente, el sistema de seguridad lleva a cabo el rearme automático del proceso de trabajo.

Sus beneficios

  • Carga óptima de la instalación gracias al rearme automático de la máquina sin intervención manual del operario
  • Alta fiabilidad y disponibilidad
  • Menos costes de servicio
  • Protección óptima contra manipulaciones
  • Integración sencilla en el circuito de seguridad del control superior
Safety_Solutions_pyramid_ES_700x500px

Componentes del sistema y parámetros de seguridad

 

Sensores de seguridad: cortina óptica de seguridad MLC 500, con columnas de montaje para la fijación en el suelo

Set de bucles de inducción con unidad de evaluación
Control del sistema: control de seguridad MSI 400
Programa de seguridad Leuze
PL d según ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061
Salida de seguridad bicanal

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 ene 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Protección de accesos en alimentadores de palets: con rearme automático
Safety Solutions – Flyer (PDF, ~0,8 MB)

Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper

Teléfono: +1 (704) 219-5536

E-Mail: Ben.Harper@leuze.com