Solutions de capteurs pour l’industrie de la confiserie et de la boulangerie
En matière de processus de conditionnement automatisés dans l’industrie de la confiserie et de la boulangerie, un aspect est primordial : une flexibilité maximale. Une grande variété de produits est souvent traitée et conditionnée sur une même ligne de conditionnement, dans des systèmes à voie unique en fonction de la taille, mais principalement dans des systèmes à voies multiples. Il est donc nécessaire de disposer de capteurs capables de détecter de manière fiable une grande variété de produits sans nécessiter de réglages ni de paramétrages supplémentaires.
La détection s’avère particulièrement difficile lorsque les produits de confiserie et de boulangerie sont conditionnés dans des films très brillants ou transparents. Les principaux défis résident dans la détection fiable des objets par le haut (comme c’est souvent le cas dans les systèmes à plusieurs voies) et dans la garantie d’un haut degré d’indépendance vis-à-vis de la couleur, de la forme et des propriétés des matériaux des produits.
Applications pour le transport d’objets
Régulation de la bande de pâte
Exigence :
La pâte est déroulée dans une machine pour être ensuite transformée en produits de boulangerie. La pâte est étalée avec précision à l'épaisseur requise. Un capteur surveille si la pâte conserve sa forme initiale lors de son passage sur la bande transporteuse. La distance qui sépare la pâte du capteur sert de grandeur de mesure.
Solution :
Le détecteur de distance ODT 3C est positionné en sortie du laminoir au-dessus de la bande de pâte et fournit une valeur de distance à la commande. L'analyse de la valeur mesurée s'effectue via IO-Link dans les données de processus. En complément pour les besoins de l’Industrie 4.0, les données de diagnostic sont transmises par IO-Link à la commande.
Détection de produits sur des bandes transporteuses
Exigence :
Pour le contrôle de la zone d'accumulation, les bords d'attaque des produits sur la bande transporteuse doivent être détectés de manière fiable. Afin d'exclure les temps d'arrêt des machines dus à des erreurs de détection, le capteur doit également détecter les produits présentant des géométries difficiles, de très plates à très saillantes.
Solution :
Du fait de son principe de fonctionnement, le détecteur de référence dynamique DRT 25C détecte de manière fiable toutes les formes de produits, qu'ils soient petits et plats ou hauts et sphériques. Grâce à sa fonction d'apprentissage à 1 bouton, le DRT 25C est par ailleurs facile à régler. D'autres fonctions de capteur peuvent être commandées via l'interface IO-Link.
Détection d'objets multivoie
Exigence :
Dans l'industrie agro-alimentaire, les produits sont souvent transportés sur plusieurs voies entre les différents processus. Une détection de la présence et/ou de la globalité des produits ne peut être effectuée que par le haut et doit couvrir toutes les voies.
Solution :
Les capteurs de profil LRS 36 pour la détection d’objets, les LES 36 pour la mesure d’objets et les LPS 36 pour la mesure de profil détectent divers objets sur une largeur de champ de mesure de 600 mm. Les produits manquants sont ainsi facilement détectables. Les capteurs fournissent la position et la hauteur de l'objet.
Détection de produits emballés
Exigence :
Si plusieurs bandes transporteuses sont disposées côte à côte à distance rapprochée, la détection des objets doit s'effectuer par le haut. Sur les installations de production, afin d'éviter les temps d'arrêt, les changements de format ne doivent normalement pas nécessiter d'adaptation des capteurs.
Solution :
La cellule à détection directe DRT 25C détecte tous les objets en prenant la bande transporteuse comme référence et en utilisant le traitement de la luminance de réflexion et de la distance. Un apprentissage lors de la mise en service suffit et aucune adaptation n'est nécessaire en cas de changement de format.
Détection de produits sur des bandes transporteuses
Exigence :
Des produits sont emballés dans des emballages primaires très brillants chez un fabricant de produits alimentaires. Les emballages sont ensuite transportés sur une bande transporteuse où ils doivent être détectés de manière fiable. Des capteurs avec un temps de réaction court peuvent également détecter de petits espaces entre les produits.
Solution :
Les capteurs de la série 5B peuvent être montés horizontalement sur la ligne de convoyage. L'avantage d'un barrage photoélectrique est qu'il dispose d'une très grande réserve de fonctionnement. Cela permet une détection fiable, même en cas de surfaces problématiques.
Applications de surveillance du processus
Surveillance du niveau de remplissage
Exigence :
De nombreux ingrédients et produits auxiliaires tels que des pépites de chocolat, des liquides, etc. sont utilisés dans la production de confiseries. Pour assurer un contrôle continu de la mise à disposition des ingrédients, il est nécessaire de détecter les niveaux de produit dans les récipients respectifs.
Solution :
Les capteurs capacitifs LCS détectent les niveaux de liquides ou de matériaux en vrac dans des récipients en plastique ou en verre. Ils assurent la détection à travers la paroi du récipient et sans contact avec le produit. La position des capteurs définit un niveau de remplissage minimal et maximal.
Détection de résidus dans des moules vides
Exigence :
Avant de réutiliser des moules vides et pour garantir un processus de production fiable, il faut s'assurer qu'aucun d'entre eux ne contient de résidus.
Solution :
Le capteur de profil LPS 36 enregistre un profil de la forme et fournit une valeur de distance et de position pour chaque point de mesure le long de la ligne laser. L’automate associé analyse selon deux critères : « vide » ou « résidus dans le moule ». Une autre solution consiste à utiliser le capteur Simple Vision IVS 1000i avec analyse des images intégrée.
Contrôle de hauteur des produits
Exigence :
En cas d'empilement de plusieurs produits plats les uns sur les autres, il faut surveiller la hauteur d'empilement pour ne pas perturber le processus d'emballage en aval. Parallèlement, il est ainsi possible de contrôler le nombre de produits empilés.
Solution :
Grâce à leurs différentes plages de mesure et résolutions, les capteurs de distance mesurants ODS sont adaptés au contrôle du niveau de remplissage. Grâce à la sortie analogique configurable en courant ou en tension et à l’interface IO-Link, ils s’adaptent facilement à l’application spécifique.
Contrôle d'éjection et comptage de produits
Exigence :
Sur une machine d'emballage, des produits défectueux ou incomplets sont éjectés sans être triés ni alignés. Des barrières immatérielles de commutation peuvent détecter ces produits. Une autre solution consiste à utiliser une barrière immatérielle de commutation rapide, en sortie de la machine, pour compter les produits correctement emballés.
Solution :
La barrière immatérielle de commutation CSL 710 disponible dans différentes longueurs et résolutions est adaptée pour la surveillance d'éjection de grande dimension. Le rideau optique compact CSL 505 offre une solution peu encombrante pour des applications simples. Dotée d'un temps de réaction court, la barrière immatérielle à réflexion CSR 780 est idéale pour le comptage rapide d'objets.
Détection du contenu de l'emballage
Exigence :
Des barres de chocolat sont emballées sous film dans une empaqueteuse horizontale. Le film d'emballage est habituellement imprimé en couleur et n'est pas transparent. Le bord avant de la barre de chocolat qui se trouve dans le film tubulaire doit être détecté de manière fiable afin de permettre un soudage au bon endroit du film.
Solution :
Les barrages photoélectriques surpuissants LS25CI.XXR super power et LS25CI.XR high power traversent sans difficulté la plupart des films métallisés et de couleur sombre. Même dans un film tubulaire fermé, les bords avant des produits sont détectés de manière fiable dans l'emballage.
Applications de contrôle qualité
Identification de formes vides
Exigence :
Dans la fabrication de confiseries, des moules sont utilisés pour fabriquer des produits ou leur donner une forme. La première étape de ce processus consiste à identifier et à vérifier les moules vides.
Solution :
Le lecteur de codes universel de forme compacte DCR 200i détecte les code 1D ou 2D en toute fiabilité. Il est disponible avec un boîtier inox pour une utilisation dans le domaine de la transformation des produits alimentaires. Le capteur performant Simple Vision DCR 1000i est bien adapté en cas de distance plus importante au moule vide.
Contrôle de la qualité et de la hauteur des objets
Exigence :
Pour la suite du traitement dans une machine d'emballage horizontale, il est nécessaire de s’assurer que les produits fabriqués (par exemple, des tablettes de chocolat) se déplacent individuellement le long du convoyeur à bande. Pour ce faire, le système vérifie si la hauteur définie des produits (par exemple, des objets empilés les uns sur les autres) est respectée.
Solution :
Le capteur de distance ODT 3C est installé au-dessus de la bande transporteuse et regarde les produits par le haut. Il détecte les objets (fonction de capteur de commutation) et mesure simultanément leur hauteur (fonction de capteur mesurant). De cette manière, il est garanti que les produits défilent bien un par un sur la bande transporteuse. Les données mesurées sont fournies via l'interface IO-Link du capteur.
Identification de codes sur des sachets
Exigence :
Dans les processus d'emballage, un code apposé doit permettre de garantir que le matériau d'emballage et le produit sont correctement associés. Des capteurs doivent contrôler différents types de codes ainsi que la lisibilité de chaque code. Un lecteur de codes à caméra peut être utilisé à cet effet.
Solution :
Le lecteur de codes à caméra DCR 200i décode les codes 1D et 2D. La fonction de code de référence intégrée permet au capteur de comparer le code lu avec le code de référence ou le code théorique. Le résultat est fourni en temps réel via les E/S numériques. Le contenu du code peut également être transmis à la commande machine via une interface de bus de terrain.
Contrôle du joint scellé
Exigence :
Pour les produits alimentaires emballés sous film, une soudure de scellement correcte garantit la conservation des produits emballés. La soudure doit à cet effet être contrôlée en continu au cours du processus horizontal. Les capteurs utilisés doivent être adaptés aux emplacements disponibles dans la machine.
Solution :
Les fibres optiques KF et KFX avec différentes sorties de lumière et possibilités de fixation sont utilisables de façon flexible dans des conditions de montage étroites. Associée à des amplificateurs pour fibre optique tels que le LV463.XR, qui offrent des performances optiques élevées, cette solution est parfaitement adaptée à l’application. La sortie analogique et l'interface IO-Link constituent des avantages supplémentaires.
Contrôle de l'alignement des objets
Exigence :
À la sortie d'une empaqueteuse horizontale, il faut vérifier l'alignement correct des produits avant leur emballage automatisé dans un carton. Il est prévu d'utiliser à cet effet un capteur de vision à caméra qui surveille la bande transporteuse par le haut.
Solution :
Le capteur Simple Vision IVS 1000i peut vérifier la position des produits sur la bande transporteuse. Des outils d'analyse pouvant être sélectionnés dans le capteur, tels que la reconnaissance de formes ou la détection de situation, sont utilisés à cet effet. Des codes à barres ou code 2D peuvent en outre être lus et contrôlés sur le produit.
Applications pour les matériaux d’emballage
Mesure d'arêtes de bande
Exigence :
Pour garantir un défilement parallèle du film et des coupes à angle droit, un contrôle d'arêtes de bande le long de la trajectoire du film s'avère utile. Les exigences élevées en termes de précision requièrent un capteur capable d'effectuer des mesures précises.
Solution :
La fourche mesurante GS 754 est disponible avec différentes ouvertures pour un contrôle d'arêtes de très haute précision. La résolution de 0,01 mm permet une régulation des bords de bande très fine. La fourche mesurante GS 754 offre une solution fiable pour un grand nombre de matériaux.
Détection de raccords de bande
Exigence :
Les raccords de bande qui apparaissent lors du changement des bobines de film d'emballage doivent pouvoir être détectés et extraits de manière fiable. La détection des raccords de bande doit si possible être réalisée indépendamment de la couleur et de la surface, compte tenu du fait que l'impression du film d'emballage peut être très variée.
Solution :
Grâce aux fourches IGSU14E SD, les raccord de bande peuvent être détectés en toute fiabilité. Grâce à leur principe de fonctionnement par ultrasons, ils sont compatibles avec tous les types d’impression. Les capteurs peuvent être programmés rapidement et facilement à l’aide de la fonction d’apprentissage. Une fonction de diagnostic est disponible via l'interface IO-Link intégrée.
Détection de repères de coupe lors de l'acheminement du film
Exigence :
Les empaqueteuses horizontales sont utilisées pour le conditionnement de produits dans des films d'emballage. Les capteurs doivent détecter les repères imprimés et commandent ainsi le mouvement de découpe précis. Les emplacements étroits et les changements de format fréquents avec des films et repères de couleurs différentes constituent des défis qui doivent être relevés fréquemment.
Solution :
Le détecteur de contraste compact KRT 3C est disponible en trois variantes : le modèle flexible avec LED RVB, le modèle universel avec lumière blanche et la version conçue pour les distances plus importantes avec lumière rouge laser. Les détecteurs peuvent être programmés à l'aide de la touche d'apprentissage intégrée, via IO-Link ou au par bouton déporté.
Défis spécifiques à l’emballage des produits de confiserie et de boulangerie
Contrairement à d’autres secteurs, les conditions environnementales sont généralement sèches et chaudes. Les exigences relatives à la résistance des capteurs au nettoyage ou à leur finition de surface sont donc d’une importance secondaire.
Les capteurs à fibre optique sont particulièrement bien adaptés aux applications dans des zones où les températures sont élevées. De plus, des géométries du spot lumineux spécifiques et des technologies de capteurs utilisant l’arrière-plan comme référence permettent une détection stable et fiable, même dans des conditions difficiles.
Un autre aspect important concerne les contrôles de contenu. L’emballage primaire étant principalement constitué de film (qu’il soit transparent ou métallisé), les capteurs doivent être capables de distinguer de manière fiable les emballages correctement remplis de ceux qui ne le sont pas.
Les capteurs dotés de la technologie IO-Link facilitent également les changements rapides de produit et de format grâce à une configuration simple. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et d’accroître durablement la flexibilité des machines d’emballage.
Nos capteurs sont dotés d’interfaces IO-Link intégrées. Cela permet de transférer directement depuis la commande de la machine vers les capteurs les réglages de paramètres, les préréglages et les recettes spécifiques aux produits. Tout ajustement nécessaire lors des changements de produit ou de format peut ainsi être mis en œuvre rapidement et facilement. Cela réduit les temps d’arrêt, augmente la disponibilité du système et permet une production extrêmement flexible.
Foire aux questions sur le secteur de la confiserie et de la boulangerie
Pour l’automatisation, le système de commande de la machine ou du processus doit avoir accès à des informations concernant la position, la présence et, éventuellement, d’autres données relatives aux objets traités et à la technologie de transport. Des capteurs et des codeurs rotatifs sont utilisés à cette fin. La sécurité au travail doit également être garantie dans les zones « à risque ».
Parmi les principales applications figurent le dosage et le contrôle de la température lors des étapes de mélange et de traitement des matières premières. Plus loin dans le processus, depuis le produit brut fini jusqu’à l’emballage, les applications de détection de présence, de contrôle de l’intégrité et de contrôle de la quantité lors du remplissage des emballages deviennent plus courantes.
Les défis découlent de la grande diversité des formes et des couleurs des produits, ainsi que de la conception des systèmes, qui repose principalement sur des lignes à plusieurs voies. Cela impose des exigences élevées quant aux positions de montage des capteurs ainsi qu’à leurs capacités de détection, afin de garantir une détection fiable et sûre des objets dans toutes les conditions de fonctionnement.
Étant donné que les voies individuelles d’un système multivoies doivent généralement être surveillées séparément, la détection d’objets n’est généralement possible que depuis le dessus ou le dessous du convoyeur à bande. Parallèlement, les produits doivent être détectés de manière fiable, quelles que soient leur couleur, leur forme ou la structure de leur surface – idéalement sans nécessiter de reconfiguration lors du changement de produit. Ces exigences nécessitent des capteurs spécialement optimisés qui garantissent une détection fiable et stable, même dans des conditions changeantes.