Codeurs rotatifs absolus

Chaque position angulaire a un codage sans équivoque, si bien que la position absolue est connue à tout moment sans parcours de référence. Il s’agit là d’un aspect particulièrement important lorsque la machine ou le codeur rotatif n’est pas sous tension en permanence et qu’on a besoin immédiatement de la position précise. On distingue ici entre deux gammes : les séries ES (en tant que Singletum) et EM (en Multitum) mettent à disposition les valeurs sur SSI ou interface bus de terrain dans la résolution binaire correspondante, soit en codage binaire soit en code gray. Ce domaine est en cours de développement et constamment élargi.
Encoder_1400x400px

Solutions de capteurs pour le positionnement angulaire absolu 

Codeurs rotatifs pour la détection des mouvements de rotation et le positionnement dans les machines et les systèmes

Les codeurs rotatifs détectent avec précision la position et la vitesse de rotation, offrant ainsi des solutions polyvalentes pour un large éventail d’applications d’automatisation. Selon les exigences de l’application, il est possible d’utiliser soit des codeurs rotatifs incrémentaux, soit des codeurs rotatifs absolus. Leurs domaines d’application s’étendent de l’intralogistique et de la robotique à l’emballage et à la transformation du bois, en passant par les machines-outils et l’industrie automobile.

Ces produits sont fabriqués et testés selon des normes de qualité européennes élevées et sont disponibles dans le monde entier. Parmi leurs principales caractéristiques figurent une large gamme de résolutions, une charge axiale admissible élevée, ainsi qu’une manipulation et une mise en service aisées.

Vos avantages

  • Haute qualité des produits : Une large sélection de capteurs offrant une haute résolution et une excellente qualité de signal, fabriqués selon les normes de qualité européennes et conçus pour résister à des vibrations et à des charges axiales élevées.

  • Assistance mondiale : Une assistance fiable de la part du service d’assistance Leuze – de la sélection du produit à l’intégration dans le système de commande.

  • Solutions sur mesure : La solution de capteurs adaptée à chaque application – conçue sur mesure en fonction des exigences individuelles et des conditions environnementales pour garantir des résultats de mesure fiables et une grande fiabilité des processus.

  • Solutions combinées économiques Les capteurs destinés aux tâches de mesure et de positionnement impliquant des mouvements linéaires et rotatifs peuvent être envisagés conjointement et regroupés au sein d’une solution coordonnée.

  • Moins de fournisseurs : Des solutions de positionnement précises provenant d’un seul et même fournisseur

Accès direct à la sélection d’articles

Application

Absolute Encoder zur Steuerung des Wickelkopfes um eine passgenaue Folierung vorzunehmen

Packaging : Contrôle de la vitesse et du nombre de tours de la tête d’enroulement

Exigence :

Pour l’emballage automatisé sous film destiné à la protection pendant le transport, la vitesse et le nombre de tours de la tête d’enroulement doivent être contrôlés afin de garantir que le film s’adapte parfaitement autour de la charge. 

Solution :

Un codeur rotatif absolu de la série EM 050 transmet les valeurs de position au variateur moteur via l’interface appropriée, en fonction de la résolution souhaitée. Cela garantit un contrôle précis de la vitesse et, avec la version multitours, l’enregistrement du nombre de cycles.
Différentes variantes de montage sont disponibles pour s’adapter à divers types d’arbres et à différentes exigences de résolution.

Absolute Encoder zur Synchronisation und Steuerung der Geschwindigkeit eines Füllsterns in Abfüllanlagen

Packaging : Synchronisation et régulation de la vitesse d’une étoile de transfert dans un système de remplissage

Exigence :

Le transfert des bouteilles d’un convoyeur linéaire à voie unique vers des éléments rotatifs du système, tels que les remplisseuses ou les boucheuses, nécessite une synchronisation précise de la vitesse de rotation de l’étoile de transfert. Parallèlement, le capteur utilisé doit répondre aux exigences élevées en matière de nettoyage dans les systèmes de remplissage.


Solution :

Un codeur rotatif de la série ES, monté sur l’axe de la roue porte-bouteilles, détecte le mouvement de rotation avec la résolution requise et permet un réglage précis de la vitesse. La connexion directe à l’entraînement, par exemple via une interface SSI, simplifie l’intégration dans le système de commande.

Absolute Encoder zur Positionierung der Hubvorrichtung eines Staplers

Intralogistique : Positionnement du dispositif de levage d’un chariot élévateur

Exigence :

Pour commander le dispositif de levage d’un chariot élévateur, la position des fourches doit être détectée de manière univoque et fiable – même immédiatement après la mise sous tension, sans qu’un déplacement de référencement préalable soit nécessaire.


Solution :

Un codeur rotatif absolu compact à arbre creux peut être bridé sur l’arbre d’entraînement à l’extrémité inférieure du dispositif de levage ou à l’extrémité arrière de la fourche afin de gagner de la place. Il détecte directement la position et permet un contrôle fiable du mouvement de levage sans qu’il soit nécessaire de procéder à un référencement après le démarrage. Diverses interfaces sont disponibles pour la connexion à l’entraînement ou au système de commande du véhicule.

Absolute Encoder zur Wickelsteuerung an Metallcoils und Materialrollen

Transformation des métaux et conditionnement : Commande d’enroulement/déroulement pour bobines métalliques et rouleaux de matériau

Exigence :

Afin de garantir une alimentation et une prélèvement du matériau sans erreur, la vitesse de rotation du rouleau doit être contrôlée avec précision. La vitesse de rotation doit être ajustée en fonction du niveau de remplissage afin de garantir un débit constant de matériau. Pour ce faire, il est nécessaire de détecter à la fois la vitesse de rotation et le nombre de tours afin de déclencher le changement de rouleau au moment opportun.


Solution :

Un codeur rotatif peut généralement être monté directement sur l'axe du rouleau entraîné. Un codeur rotatif multitours de la série EM détecte à la fois la vitesse de rotation et le nombre de tours et transmet les données nécessaires au système de commande via l’interface appropriée. Une gamme de variantes de montage et d’options de connexion permet une intégration flexible dans le système.

Absolute Encoder zur Raederpositionierung fuer die Lenksteuerung von AMR

Intralogistique : Positionnement des roues pour la commande de direction des AMR

Exigence :

Pour un contrôle précis de la trajectoire des véhicules autonomes, la position angulaire des roues directrices et la vitesse de rotation doivent être détectées en continu. La position actuelle de la direction doit être disponible à tout moment sans qu’un déplacement de référence soit nécessaire.


Solution :

Un codeur rotatif absolu de la série ES, monté sur le support pivotant des roulettes, détecte en continu la position actuelle de la direction et la transmet au système de commande du véhicule. Cela permet un contrôle précis de la direction de déplacement. Un autre codeur rotatif, situé sur l’essieu moteur, mesure la vitesse de rotation et permet un ajustement ciblé de la vitesse du véhicule le long de sa trajectoire.

Absolute Encoder zur Biegekopfsteuerung an Rohrbiegemaschinen

Machines-outils Commande de la tête de cintrage sur une cintreuse de tubes

Exigence :

Pour garantir la précision des processus de cintrage dans la production de tubes, l’angle et la position de l’axe de cintrage doivent être détectés et contrôlés avec précision. Un contrôle continu et fiable du processus est essentiel pour garantir une qualité de production constante.


Solution :

Un codeur rotatif absolu de la série ES détecte la position angulaire de l’axe de cintrage avec une grande précision et permet un contrôle précis du processus de cintrage. Différentes résolutions et interfaces offrent une grande flexibilité pour s’adapter à des exigences spécifiques, même pour la fabrication de composants de précision. Une gamme de variantes de montage permet également une intégration aisée dans la machine.