csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

技術

産業界に新しい技術とデジタル化が導入されることで、価値を創出する方法が変わるだけでなく、それまでにない全く新しいビジネスモデルと視点がもたらされます。当社は、お客様の市場に存在する技術的な課題や重要な問題点の数々に絶え間なく取り組んでいます。このような姿勢は、当社が製品開発を効率的に進め、専門性の高いコンサルティングを展開してゆく上で欠かせません。

AI による光学式距離センサの精度向上

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze は、最新の人工知能(AI)手法により、光学式距離センサの測定精度を大幅な向上に成功しました。この革新により、動作中に追加の計算機資源を必要とせずに測定の不確かさが半減しました。すべての計算作業は、本番フェーズで実行されます。新世代の精密光学式距離センサは、開発された方法を基礎としています。

詳細情報 

コンパクトな技術が大きな印象を与える

2025/11/23 | テクノロジー
RSL-200_Schmid_700x500px
セーフティ・レーザースキャナは、自動化システムや生産環境において、人と機械を保護するための効率的なソリューションとして定着しています。Leuze社のチーフ・イノベーション・オフィサーであるBenjamin Schmid氏が、この技術のメリットと、超コンパクトモデルが台頭している理由を説明します。

コンパクトな技術が大きな印象を与える

2025/11/23 | テクノロジー
RSL-200_Schmid_700x500px
セーフティ・レーザースキャナは、自動化システムや生産環境において、人と機械を保護するための効率的なソリューションとして定着しています。Leuze社のチーフ・イノベーション・オフィサーであるBenjamin Schmid氏が、この技術のメリットと、超コンパクトモデルが台頭している理由を説明します。

電気二重層キャパシタエネルギーと効率の両立

2025/09/26 | テクノロジー
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
産業界、特に倉庫物流においては、ハンドスキャナといったモバイル用途におけるその重要性という観点からも安定した電力供給が不可欠であることは、言うまでもありません。電気二重層キャパシタ(スーパーキャパシタ)は、従来の二次電池コンセプトをインテリジェントに補完するエネルギー貯蔵ソリューションを提供するものです。Leuzeは、その革新的なセンサー・ソリューションにおいて、この技術を的確に活用しています。

最小サイズ、最大限の安全性

2025/09/01 | テクノロジー
PPIC_RSL200_700x500px
産業オートメーションにおいては、効率と安全性が両立していなければなりません。人・機械・プロセスは、生産工程を妨げることなく確実に保護されなければなりません。しかし、無人搬送車やロボットの狭い生産ラインではスペースが限られています。ここでLeuze社の新しい超コンパクトセーフティ・レーザースキャナRSL 200が力を発揮します。市場で最も小さいサイズのセーフティ・レーザースキャナとして、容易に統合でき、危険区域やアクセス箇所の保護に柔軟に利用できます。

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

2024/12/17 | テクノロジー
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

2024/09/09 | テクノロジー
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

2022/10/10 | テクノロジー
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.