Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

산업용 이더넷 프로토콜

개요

이더넷은 무엇인가요?

Herausforderung bei der Distanzmessung: Einfluss der Objektoberfläche

Optische Distanzsensoren können mit Time-of-Flight-Technologie (TOF) messen, wie weit ein Objekt entfernt ist, indem sie Licht aussenden und die Zeit messen, bis das reflektierte Licht zurückkommt. 

TOF-Distanzsensoren messen Entfernungen, indem sie Licht aussenden und die Rücklaufzeit des reflektierten Signals erfassen.

Dies geschieht durch Aussenden kurzer Lichtimpulse, deren Reflexion am Objekt wieder empfangen wird. Die Distanz wird aus der Laufzeit des Lichtimpulses berechnet – vom Sendezeitpunkt bis zur Detektion des Rücksignals. Die Reflektivität der Objektoberfläche beeinflusst sowohl die Amplitude als auch die Form des elektronischen Empfangssignals. Dies führt zu variierenden Zeitpunkten der Signaldetektion und zu unterschiedlichen Pulsbreiten. Helle Oberflächen erzeugen stärkere Signale mit größerer Pulsbreite und früherer Detektion, während dunkle Oberflächen schwächere, schmalere Impulse und spätere Detektion verursachen. 

Das heißt: Je nach Oberfläche des Objekts – etwa hell oder dunkel – fällt das zurückkommende Signal unterschiedlich stark aus. Dadurch kann es zu Messfehlern kommen.

KI-Anwendungsartikel_Grafik01_700x500_de

Je nach Helligkeit der Objektoberfläche variiert die Stärke des reflektierten Lichtsignals

산업용 이더넷이란 무엇인가요?

Abweichung_Netz2_700x500_de

Abweichung von der Solldistanz nach Korrektur mit neuronalem Netz

Abweichung_Polynom2_700x500_de

Abweichung von der Solldistanz nach Korrektur durch Polynom 5. Ordnung

Vorteile des neuronalen Netzes

  • Lässt sich flexibel auf verschiedene Sensortypen und Oberflächen anpassen
  • Lernt besser aus echten Daten und das auch bei stark oszillierenden 3D-Kurvenverläufen
  • Bietet deutlich präzisere Ergebnisse

Technik im Hintergrund – einfach erklärt

Im Produktionsprozess werden viele Messwerte gesammelt: bei hellen, dunklen und verschieden strukturierten Oberflächen sowie bei verschiedenen Abständen. Diese Messwerte werden an die Steuerung der Produktionseinrichtung kommuniziert. Daraus berechnet das neuronale Netz der Produktionseinrichtung die nötigen Korrekturwerte für den Sensor. Im laufenden Einsatz braucht der Sensor dann keine zusätzliche Rechenleistung – die KI hat alles bereits "gelernt".

Das Ergebnis: Weniger Fehler, mehr Vertrauen 

Tests zeigen: Die neue Methode reduziert durch die KI-basierte Kalibrierung die systematischen Messfehler (also die Abhängigkeit der Messergebnisse von Oberfläche und Abstand) um mehr als die Hälfte. Das bedeutet: Der Sensor misst verlässlicher, auch bei schwierigen Oberflächen.

_9AP1779_a2

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Weniger Messfehler – zuverlässigere Ergebnisse
  • Keine zusätzliche Rechenlast im Betrieb
  • Flexibel einsetzbar bei unterschiedlichen Materialien
  • Zukunftssicher – mit dem Einsatz moderner KI

Fazit

Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz hebt Leuze die Präzision optischer Distanzsensoren auf ein neues Niveau. Kunden profitieren von einer robusteren und genaueren Messung – ganz ohne Aufwand im Betrieb. Die Kombination aus intelligenter Kalibrierung und effizientem Einsatz macht diese Lösung ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.


Weitere Informationen