Minimum boyut, minimum emniyet
Pazardaki en küçük emniyet lazer tarayıcısı: Leuze’den RSL 200
Endüstriyel otomasyonda verimlilik ve emniyet birbirini tamamlamalıdır: İnsanlar, makineler ve süreçler, üretim süreçlerini aksatmadan güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Ancak dar üretim hatlarında, otomatik yönlendirmeli araçlarda ve robotlarda alan sınırlıdır. Leuze'nin yeni ultra kompakt RSL 200 emniyet lazer tarayıcısı bu noktada öne çıkıyor: Pazardaki en küçük emniyet lazer tarayıcısı olarak, tehlikeli bölgeleri ve erişim noktalarını korumak için zahmetsizce entegre edilebilir ve esnek bir şekilde kullanılabilir.
Emniyet lazer tarayıcıları, neredeyse her sektörde giderek daha fazla ilgi görüyor. Bunun nedeni, çok yönlü cihazların, insanların korunması için en yüksek emniyet standartlarını sağlamak üzere birçok durumda vazgeçilmez olmasıdır. Yapılandırılabilir koruma ve uyarı alanları sayesinde, hem sabit hem de mobil uygulamalar için tehlike bölgesi ve erişim koruması amacıyla çok esnek bir şekilde kullanılabilirler. Tipik bir uygulama alanı, bir makinenin tehlikeli çalışma alanlarını kişilerin erişimine ve bulunmasına karşı korumaktır. Lazer emniyet tarayıcıları, otonom mobil robotları (AMR'ler) ve sürücüsüz taşıma sistemlerini, diğer adıyla otomatik yönlendirmeli araçları (AGV'ler) korumak için de idealdir.
En küçük alanda maksimum emniyet: Lazer tarayıcıların geleceği
Modern emniyet lazer tarayıcıları çok çeşitli gereklilikleri aynı anda karşılamak zorundadır: Makineleri veya sistemleri emniyetli bir şekilde kapatmak olan ana görevlerinin yanı sıra, makine kullanılabilirliğini bozmamalı veya gereksiz duruş sürelerine yol açmamalıdırlar. Ayrıca lazer tarayıcıların etkileyici bir çalışma mesafe ve tarama açısına sahip olması beklenirken, sistem operatörü verilen Tip 3, SIL 2 ve PLd'ye uygun emniyet sınıflandırmalarını dikkate alır. Sistem operatörü ayrıca, Bluetooth, USB veya Ethernet TCP/IP gibi çeşitli arayüzler aracılığıyla zahmetsiz ve sezgisel bir şekilde gerçekleştirilebilen kullanışlı yapılandırma ve tanılama özelliklerine güvenebilmelidir. Son olarak, modern emniyet lazer tarayıcıları cihaz boyutlarına göre seçilir. Bunun nedeni, artan otomasyonun birçok üretim ortamında mekansal verimliliği her zamankinden daha önemli hale getirmesidir. Sistemler giderek daha karmaşık hale gelirken, emniyet teknolojisi için kullanılabilir alan daralmaktadır. Bunun için genellikle çok az yer vardır, özellikle AGV'lerde mobil kullanımda.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler gereklidir. Leuze'nin Sensor People ekibi, kullanıcıyı birinci öncelik olarak gören gelişmiş emniyet lazer teknolojisiyle yeni form faktörü standartları belirliyor. Ultra kompakt RSL 200 emniyet lazer tarayıcı, şu anda pazardaki en küçük cihazdır. Sadece 80 x 80 x 86 milimetrelik minimal bir alanda en son yeniliklere dayalı LiDar teknolojisini bir araya getirir. Bu, sabit veya mobil uygulamalarda, son derece dar alanlarda bile entegrasyonu kolaylaştırır. Daha uzun çalışma mesafeleri gerekiyorsa, 8,25 metreye kadar çalışma mesafesine sahip daha büyük RSL 400 kullanılabilir.
Hemen basit kurulum
Leuze'nin kompakt emniyet tarayıcısı, yerden tasarruf sağlayan montaj braketi veya bağlantı teknolojisi sayesinde, özellikle dar ortamlarda kullanıcıya daha basit ve daha esnek kurulum seçenekleri sunar. Doğru montaj aksesuarları hızlı entegrasyonun anahtarıdır: Bu nedenle Leuze, RSL 200 için kendi yenilikçi montaj braketini geliştirmiştir. Bu braket, zahmetsiz sabitleme sağlar ve emniyet lazer tarayıcısının tarama seviyesinin yatay ve dikey olarak hizalanmasını mümkün kılar.
Basit servis hizmeti de sağlanmaktadır: RSL 200, sadece dört vida ile hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir ve sensör parametreleri, sensör bilgisi gerektirmeden bir hafıza kartı aracılığıyla eski sensörden yeni sensöre aktarılabilir. Bağlantılar ve kablolar da herhangi bir engel oluşturmamalıdır. RSL 200 lazer tarayıcıdaki döndürülebilir M12 bağlantıları, I/O'lar, güç kaynağı ve veri aktarımı için son derece esnek kablo yönlendirmesi sağlar. Bunlar, özellikle küçük AGV'lerde kullanım için temel kriterlerdir.
Sensor People ayrıca, lazer tarayıcı erişilmesi zor veya olanaksız yerlere kurulmuş olsa bile durum bilgilerinin kolayca alınabilmesini sağlayan yeni bir mobil tanılama uygulaması da sunmaktadır.
RSL 200 için özel olarak geliştirilen yenilikçi montaj braketi, emniyet lazer tarayıcısını yatay ve dikey olarak hizalamayı çok kolaylaştırır. Servis gerektiren durumlarda, lazer tarayıcı sadece dört vida ile hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Her türlü ihtiyacınıza uygun
Bir emniyet lazer tarayıcının optimum şekilde çalışması için, “iç” değerleri de önemlidir. Örneğin, tarama açısı, uygulamaya özgü emniyet görevini güvenilir bir şekilde yerine getirebilecek kadar geniş olmalıdır; örneğin, makinelerin veya konveyör bantların arkasındaki kör noktaları veya zor görünen alanları tamamen kapsamalıdır. Ayrıca, her yönde küçük çok yönlü AGV'leri/AMR'leri koruyabilmelidir; örneğin, Leuze'nin RSL 200 modeli, üç metrelik çalışma mesafesinde 275 derecelik tarama açısı sunar. Geniş tarama açısı, kullanıcıya, montaj toleranslarını da hesaba katarak, sadece iki adet çapraz konumlandırılmış cihazla tam koruma sağlama olanağı sunar.
32 adet değiştirilebilir koruma ve uyarı alanı seti, AGV/AMR kullanıcısının hız ve hareket yönünü sürekli olarak ayarlamasına olanak tanır. Böylece izlenen alanlar, kavisli yollara, farklı hızlara ve çeşitli yük koşullarına en uygun şekilde uyarlanabilir.
Özet
Yeni nesil emniyet lazer tarayıcıları RSL200 ile başlıyor: Ultra kompakt boyutları sayesinde, sabit veya mobil olsun, son derece dar alanlara bile kolayca entegre edilebilir. Yenilikçi, yerden tasarruf sağlayan montaj braketi ve döndürülebilir M12 bağlantıları gibi avantajlar da bu konuda yardımcı olmaktadır. Ayrıca Leuze'nin mobil tanılama uygulaması, sistem operatörlerinin lazer tarayıcı erişilemez veya erişilmesi zor bir yere monte edilmiş olsa bile, tüm durum bilgilerini Bluetooth üzerinden rahatça ve istedikleri zaman alabilmelerini sağlar.
Leuze’de İşletme Alanı Emniyeti Direktörü