Reifen in einer automatisierten Anlage zur Reifenherstellung

Lastik üretimi için sensör çözümleri

Lastik imalatı veya lastik üretimi, otomasyon sistemlerine ve sensörlere yüksek talepler getirir. Lastik ham parçaları veya "yeşil lastikler", lastik karkasları, lastikler ve daha sonra jantlar gibi nesnelerin özellikleri, özel zorluklar ortaya çıkarır. Bunlar genellikle mat siyah renktedir ve bazen, örneğin sırt desenleri nedeniyle oldukça dokulu yüzeylere sahiptir. Ayrıca yüksek kirlilik seviyeleri de dahil olmak üzere zorlu sınır koşulları altında işlenirler.

Lastik endüstrisinde, lastik tasarımından çeşitli işleme ve sonlandırma aşamalarına ve ardından otomotiv fabrikasında bitmiş jantlara, yani jantlara lastiklerin takılmasına kadar sürecin tüm aşamalarında emniyet, kalite ve izlenebilirlik konusunda yüksek standartlar geçerlidir.


Lastik üretim çözümlerimizle elde edeceğiniz avantajlar

Sichere Erkennung schwarzer Objekte 

Siyah yüzeylerin algılanması

Koyu, mat ve ışığı yüksek oranda emen malzemelerde bile güvenilir obje tanımlama

 

Esnek koruma

Güvenilir otomatik süreçler için esnek emniyet çözümleri

 Zuverlässige Erkennung bei Verschmutzung

Kirli olsa bile güvenilir

Zorlu çevre koşullarında bile istikrarlı süreçler


Lastik üretiminde sensör teknolojisi

Araç lastikleri, bir dizi işlem ve makine aracılığıyla karkaslar, kauçuk bileşenler ve proses teknolojisi (örn. sıcak pres) kullanılarak üretilir. Bileşenler genellikle vulkanizasyon olarak bilinen bir işlemde ısı ve basınç kullanılarak birbirine yapıştırılır. Aşağıdaki sensör uygulamaları, üretim sürecinin tek tek aşamalarına göre değil, kullanılan ana makinelere göre gruplandırılmıştır.

İlgili sensör çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için numaralı uygulamalara tıklayın.


Vulkanizasyon uygulamaları

Lichttaster ODT HT zur Detektion an einer Vulkanisiermaschine

Vulkanizasyon makinesinde lastik algılama

Gereklilik:

Makine üzerindeki tekil işlem adımlarını hassas bir şekilde kontrol etmek için lastiklerin güvenilir obje tanımlaması gereklidir; tipik olarak derin siyah yüzey nedeniyle son derece düşük yansıma olsa bile. Sistem farklı lastik boyutlarını güvenilir bir şekilde ayırt etmelidir.

Çözüm:

Uçuş süresi (ToF) teknolojisine ve lazer ışık kaynağına sahip ODT 25C serisi optik mesafe sensörleri, yüksek açı toleransı ile güvenilir obje tanımlama sağlar. Bağımsız olarak ayarlanabilen iki mesafeden yapılan ölçümler, farklı lastik boyutlarının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ölçüm mesafeleri rahatça yapılandırılabilir ve ek tanı verileri IO-Link arayüzü üzerinden etkin bir şekilde değerlendirilebilir.

> Arka plan bastırma özelliğine sahip ışık tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinin

Reifenerkennung-Profilmaschine-ODT53CL

Boşluk algılama 

Gereklilik:

Lastik sırt şekillendirme makinesinde, kompakt bir şekilde entegre edilmiş sensör, ham lastiği güvenilir bir şekilde algılamalıdır. 

Çözüm:

Metal gövdeli ToF teknolojisine sahip ODT53CL mesafe sensörü, zorlu ortamlar için idealdir ve çok koyu renkli nesneleri bile güvenilir bir şekilde algılayabilir. Anahtarlama çıkışına ek olarak, IO-Link üzerinden bir mesafe değeri de elde edilebilir.

Laserscanner BCL 500 zur Identifikation bei schwachem Kontrast

Sıcak pres üzerinde lastik tanımlama

Gereklilik:

Sonraki işlem için, lastikler sıcak preste güvenilir bir şekilde tanımlanmalıdır; hem rotasyonda hem de tanımlanmış bir ölçüm aralığındaki farklı çaplar için. Değişken kod kalitesi özel değerlendirme fonksiyonları gerektirir.

Çözüm:

BCL 500i kod okuyucular, salınımlı ayna ve kod yeniden yapılandırma teknolojisi ile geniş okuma alanlarını güvenilir bir şekilde yakalar. Entegre arayüzler ve WebConfig işlevi, makine kontrol sistemine kolay entegrasyon ve etkin yapılandırma sağlar.

> Lazer tabanlı kod okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinin

Sicherheitslaserscanner RSL zur flexiblen Absicherung einer Vulkanisiermaschine

Zorlu çevre koşullarında alan koruma

Gereklilik:

Vulkanizasyon makinesinin yukarısında, farklı koruma konfigürasyonları arasında hızlı geçiş sağlayan, esnek bir şekilde uyarlanabilir bir alan koruma sistemi gereklidir.

Çözüm:

RSL 200 emniyet lazer tarayıcının kompakt tasarımı sayesinde makineye entegrasyonu kolaydır. Geniş algılama açısı ve USB, Bluetooth veya Ethernet aracılığıyla oluşturulabilen 32 adede kadar yapılandırılabilir koruyucu alan, maksimum esneklik sağladığı anlamına gelir. Etkin bakım ve hızlı tanı için (özellikle ulaşılması zor montaj durumlarında) RSL200 uygulaması tüm servis ve denetim görevlerini rahatça destekler.

> Emniyet lazer tarayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin


Kauçuk malzemeleri algılama uygulamaları

Distanztaster ODT/ODS zur Abrollsteuerung von Gummiband

Kalan lastik bandın ölçümü

Gereklilik:

Lastik bandın çözülme sürecinin hassas kontrolü için eksene göre sürekli bir mesafe ölçümü gereklidir.

Çözüm:

Kompakt ODT 3C mesafe sensörlerinin sisteme entegrasyonu kolaydır ve IO-Link aracılığıyla son derece hassas mesafe değerleri sağlar. Bu, güvenilir proses kontrolü ve çözme işleminin optimum şekilde düzenlenmesini sağlar.

Referenztaster DRT zur Detektion von Gummiband

Kauçuk parçaların algılanması

Gereklilik:

Siyah kauçuğun düşük yansıtma özelliği nedeniyle optik olarak algılanması zordur. Ayrıca, üretim sürecinde konveyörlerin yoğun bir şekilde kirlenmesi, algılamayı daha da zorlaştırmaktadır.

Çözüm:

DRT 25C referans ışık tarayıcıları, taşıma bandını referans olarak kullanır, bu da aşırı derecede kirli ortam koşullarında bile son derece karanlık nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ayarlanabilir 2 veya 3 hassasiyet seviyesine sahip öğretme fonksiyonu, farklı proses koşullarına hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.

Drehgeber EI zur Geschwindigkeitssteuerung eines Gummibands in der Reifenproduktion

Hız kontrolü

Gereklilik:

Lastik parçalar için malzeme akışında döner enkoderler, konveyör bantlarının ve diğer sürekli çalışan taşıma sistemlerinin izlenmesinde kilit bir rol oynar. Dönme hareketini ve hızını güvenilir bir şekilde ölçerek, sistemin düzgün çalışmasını izlemeye yardımcı olur ve sistemin kullanılabilirliğini garanti eder.

Çözüm:

Dönme hareketini ve hızı algılamak için, makaralı bir EI serisi döner enkoder konveyör bandının hemen altına esnek bir şekilde monte edilebilir. İhtiyaçlara bağlı olarak çeşitli çözünürlükler ve arayüzler mevcuttur.


İleri işleme uygulamaları

Sicherheitslaserscanner RSL zur Absicherung des Reifentransports

Yığın hizalama ve güvenlik önlemleri

Gereklilik:

Tekerlek veya lastik yığınlarının hizası, otomatik olarak paletten çıkarılmadan önce güvenilir bir şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, çalışan personelin emniyetini sağlamak için paletten ayırıcıya erişim korunmalıdır.

Çözüm:

RSL 400 emniyet lazer tarayıcı her iki görevi tek bir cihazda birleştirir: Yüksek açısal çözünürlüğü ve ölçüm verilerinin çıktısını alma özelliği sayesinde, erişim korunurken yığın hizalama kontrol edilebilir. Koruyucu alanların esnek tasarımı ve kademeli çalışma mesafeleri, uygulamaya özel optimizasyon sağlar ve çalışma sırasında maksimum emniyet ve etkinlik sağlar.

> Emniyet lazer tarayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin

Codeleser BCL 600 zur Identifikation von Rädern in der Endmontage

Atama için kod okuma

Gereklilik:

Lastik ve jantlardan oluşan tamamlanmış tekerlekler siparişe göre montaj hattına iletilir. Jantların ilgili araçlara doğru şekilde atandığından emin olmak için etiket levhası üzerindeki barkodun güvenilir şekilde okunması gerekir. Etiket levhası, lastik çevresinin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

Çözüm:

Lastiğin tüm çevresini kaplamak için birkaç BCL 500i veya BCL 600i serisi barkod okuyucu kullanılır. Bu cihazlar geniş bir okuma aralığı ve odak derinliği sunar, böylece barkodlar konumlarından bağımsız olarak güvenilir bir şekilde yakalanır. Kod yeniden yapılandırma teknolojisi, tek tek kısmi okumaların eksiksiz bir sonuçta birleştirilmesine olanak tanıyarak hızlı ve güvenilir tanımlama sağlar.

> Lazer tabanlı kod okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinin


Jetzt Kontakt aufnehmen

Uygulamanızla ilgili sorularınız mı var?

Uzman ekibimiz, özel gerekliliklerinize uygun doğru çözümü seçmenize yardımcı olacaktır. Kişisel danışmanlık fırsatından yararlanın ve hemen geri aranma talebinde bulunun.


Lastik üretimi hakkında sık sorulan sorular

Proses kontrolü için nesnelerin algılanması gerekir; genellikle cihazlar için endüktif sensörler, lastik veya ham parça algılaması için uygun optik sensörler ve erişim noktalarını ve alanlarını korumak için emniyet sensörleri kullanılır. Bazı uygulamalarda ölçüm sensörleri de gereklidir.

Uzun çalışma mesafeleri ve hızlı algılama özellikleri sayesinde, optik sensörler bu durumlarda bile tercih edilen seçenektir. Time-of-Flight (ToF) teknolojisi kullanılarak, nesneler renk veya yüzeyden neredeyse bağımsız olarak güvenilir bir şekilde algılanabilir. Gereksinimlere bağlı olarak, bu uygulamalar için dijital sinyal veya buna ek olarak bir mesafe değeri çıkışı sağlayan sensörler kullanılabilir. Bir başka uygun teknoloji ise, referans konveyör bandı gibi referans noktadan sapmaları algılayan referanslı ışık tarayıcı teknolojisidir.

Proses kontrolü için, nesneler renk veya yüzey dokusundan bağımsız olarak güvenilir bir şekilde algılanmalıdır. Kullanılan makineler için alan koruma gibi ek emniyet önlemleri alınmalıdır.

Makinelerin çevresinde alan koruma kullanılır. Bu, sabit çitler ve erişim kontrolleri ile veya daha fazla esneklik için emniyet lazer tarayıcıları ile sağlanabilir. Asgari mesafeler ve zorlu çevre koşulları dikkate alınmalıdır.