Header_Intralogistics_1400x500px

İntralojistik için geleceğe yönelik çözümler

Sektör uzmanları olarak bizler, tüm özel gereksinimlerinizle birlikte intralojistik uygulama alanlarını çok iyi biliyoruz. Ürünlerimizi tamamen buna yönelik olarak geliştiriyor, sizlere verimli ve geleceğe dönük çözümler sunuyoruz.

Amazon, Tesco veya Zalando gibi pazar liderleri, çıtayı belirleyen standartlardan istifade etmektedir. "Aynı gün" veya "bir saat içerisinde" teslimat gibi gelişmeler, gelişmiş lojistik ve yüksek oranda otomatik dağıtım merkezleri gerektirir. Bunun temelini etkin ve güvenilir bir şekilde çalışan, böylece maksimum sistem kullanılabilirliğini sağlayan akıllı bir sensör sistemi oluşturmaktadır.

4.0 uyumlu sensörlerimiz verimli ve şeffaf süreçler sağlar. Münferit sensörlerin performansları her geçen gün daha da artığından, tesis içerisindeki gerekli sensörlerin sayısında da azalma olmaktadır. Buna ek olarak sensörler, bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde denetleme yaparlar.  Son derece modern bulut çözümleri, bakım ve izleme görevleri için proses verilerini dünya çapında kullanılabilir kılmaktadır.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Performans sayesinde maliyet düşürme

Ürün yelpazemiz hızlı devreye almadan, sezgisel kullanıma ve yüksek performansa kadar uzanmaktadır. Örneğin raf hassas konumlandırmasına yönelik kamera temelli IPS 200i / 400i sensörlerimiz tek veya çift derinlikli raflarda kullanılabilir ve yüksek işlevsellikleri sayesinde tesisin genel giderlerini düşürürler.

Lasersschneiden-Werkzeugmaschine

Gereksinimlerinizi biliyoruz

Sektör uzmanları olarak özellikle intralojistik alanında on yıllardan beri sensör sistemleri geliştirmekteyiz. Müşterilerimize ve uygulamalarımıza yakın temasta olduğumuz için ihtiyaçları tam olarak karşılayan ürünler ortaya çıkmaktadır. Örneğin DDLS 500 optik veri alıcı/vericimiz. 100 Mbit/sn’ye kadar veri aktarımı sağlar, farklı endüstriyel Ethernet arayüzleri üzerinden kontrol ünitesi ile kolayca bağlantı kurar ve entegre lazer işaretçisi ile kolayca hizalanır.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

İntralojistik için eksiksiz servis sağlayıcı

İntralojistik uzmanı olarak iddiamız, her intralojistik uygulamanız için doğru çözümü bulmaktır. Sensörlerimiz, tesislerinizin güvenilir ve emniyetli bir şekilde işlemesini sağlarlar. Gerekli olması halinde 7/24 servisimiz ile sizleri destekleriz.

White Paper: Başarıya giden yolda AGV’ler... Size uygun teknoloji hangisi?

Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) son yıllarda intralojistiği önemli ölçüde değiştirdi. AGV’ler için en iyi navigasyon teknolojisinin seçilmesi, şirketlerdeki lojistik süreçlerinin başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır. Peki hangi navigasyon teknolojisi hangi uygulama senaryosuna uygundur? Farklı teknolojilerin avantajları nelerdir? Bu White Paper bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bu White Paper aşağıdaki soruları yanıtlıyoruz: 

  • AGV'ler için hangi navigasyon teknolojileri mevcut? 
  • Bireysel navigasyon teknolojileri hangi prensibi temel alır? 
  • Hangi navigasyon teknolojisi hangi uygulama senaryosuna uygundur? 
  • Her bir teknolojinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Download White Paper

Röportaj: İntralojistikte verimliliğin artırılması

 

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Application reports and downloads

Cold, clever, convenient: Früchte Jork puts new deep-freeze warehouse into Operation

9 Oca 2026 | İntralojistik
Fruechte-Jork_MG_700x500px
Früchte Jork GmbH from Baden-Württemberg, Germany – a family-run fresh food wholesaler – has reached an important milestone: Its new, fully automated deep-freeze warehouse is in operation. What may look like ‘just’ another high-bay warehouse to outsiders is a quantum leap for the Company: faster order picking, optimized processes and significantly improved working conditions for employees.

Accepting responsibility - for hygiene, safety and protecting the environment

3 Oca 2022 | İntralojistik
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Accepting responsibility - this is the company philosophy of Hamburg-based company Dr. Weigert, the developer and manufacturer of cleaning and disinfecting agents. Not only does this include responsibility for hygiene and protecting the environment, but also protecting the company's employees from dangerous manufacturing and logistics processes.

Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors at WITRON

31 Mar 2019 | İntralojistik
Headerfoto_700x500px
WITRON relies on creative sensor solutions from Leuze electronic not only in its own production and warehouse logistics - WITRON also implements efficient safety solutions for its customers with the optosensor manufacturer Leuze electronic.

Logistics is a competitive factor for us

31 Tem 2017 | İntralojistik
Bürkert_Projektteam_700x500px
With the relocation of production and logistics to the new "Campus Criesbach" location, the Ingelfingen-based system manufacturer Bürkert Fluid Control Systems has significantly increased the degree of automation in the production processes. Also used in the intralogistics portion of the project, planned and implemented by general contractor SITLog, are various Leuze sensors.

İntralojistik sektör broşürü (PDF, ~6 MB)