csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Teknolojiler

Yeni teknolojiler ve endüstrinin dijitalleşmesi yalnızca değer yaratma şeklini değiştirmekle kalmaz, tamamen yeni iş modelleri ve bakış açıları da sunar. Müşterilerimizin pazarlarındaki teknolojik zorluklar ve önemli konular üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. Bu, etki nürün geliştirme ve danışmanlık bilgi birikimimiz için bir ön koşuldur.

Yapay zeka sayesinde optik mesafe sensörleri için daha fazla hassasiyet

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze, optik mesafe sensörlerinin doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirmek için yapay zeka (AI) kullanıyor. Bu yenilik, çalışma sırasında ek bilgi işlem kaynaklarına ihtiyaç duymadan ölçüm belirsizliğini yarı yarıya azaltır. Tüm hesaplama çalışmaları üretim aşamasında gerçekleştirilir. Geliştirilen metodoloji, yeni nesil hassas optik mesafe sensörlerinin temelini oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgi için 

Kompakt teknoloji büyük bir etki yaratıyor

23 Kas 2025 | Teknolojiler
RSL-200_Schmid_700x500px
Emniyet lazer alan tarayıcıları, otomatik sistemlerde ve üretim ortamlarında insanların ve makinelerin korunması için etkili çözümler olarak kendini kanıtlamıştır. Leuze İnovasyon İcra Yetkilisi Benjamin Schmid, bu teknolojinin avantajlarını ve ultra kompakt modellerin neden yükselişte olduğunu açıklıyor.

Supercap’ler: Enerji etkinlikle buluşuyor

26 Eyl 2025 | Teknolojiler
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
Endüstride, özellikle de depo lojistiğinde, el tipi tarayıcı gibi mobil uygulamalardaki öneminin de gösterdiği gibi, istikrarlı bir güç kaynağı çok önemlidir. Süperkapasitörler (supercap’ler), geleneksel akü konseptlerini akıllıca tamamlayan enerji depolama çözümleri sağlar. Leuze, yenilikçi sensör çözümlerinde bu teknolojiyi hedefe yönelik olarak kullanmaktadır.

Minimum boyut, minimum emniyet

1 Eyl 2025 | Teknolojiler
PPIC_RSL200_700x500px
Endüstriyel otomasyonda verimlilik ve emniyet birbirini tamamlamalıdır: İnsanlar, makineler ve süreçler, üretim süreçlerini aksatmadan güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Ancak dar üretim hatlarında, otomatik yönlendirmeli araçlarda ve robotlarda alan sınırlıdır. Leuze'nin yeni ultra kompakt RSL 200 emniyet lazer tarayıcısı bu noktada öne çıkıyor: Pazardaki en küçük emniyet lazer tarayıcısı olarak, tehlikeli bölgeleri ve erişim noktalarını korumak için zahmetsizce entegre edilebilir ve esnek bir şekilde kullanılabilir.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 Ara 2024 | Teknolojiler
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 Eyl 2024 | Teknolojiler
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 Eki 2022 | Teknolojiler
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.