Kompakt teknoloji büyük bir etki yaratıyor

Emniyet lazer alan tarayıcıları, otomatik sistemlerde ve üretim ortamlarında insanların ve makinelerin korunması için etkili çözümler olarak kendini kanıtlamıştır. Leuze İnovasyon İcra Yetkilisi Benjamin Schmid, bu teknolojinin avantajlarını ve ultra kompakt modellerin neden yükselişte olduğunu açıklıyor.

Sayın Schmid, emniyet lazer alan tarayıcıları neden birçok endüstriyel uygulamada bu kadar önemli bir rol oynuyor?

Benjamin Schmid: Emniyet lazer alan tarayıcıları, Endüstri 4.0'da insanları ve makineleri güvenilir bir şekilde korumak için önemli bir araç. Dinamik olarak ayarlanabilen serbestçe yapılandırılabilir emniyet bölgeleri ile muazzam bir esneklik sağlarlar. Lojistikte otomatik güdümlü araçların korunması buna bir örnektir: Burada tarayıcıların sadece engelleri tespit etmesi değil, aynı zamanda emniyet bölgelerini her zaman aracın hareket yönüne göre ayarlaması gerekir. Ayrıca robotik kaynak hücreleri gibi üretim tesislerine erişimi izlemek için de uygundurlar. Tarayıcı, birinin tehlike bölgesine girdiğini algılar ve makineyi derhal durdurabilir. Bu teknoloji, lazer tarayıcıların çalışma ortamını esnek bir şekilde izleyebildiği işbirlikçi robotlar için de vazgeçilmezdir. Daha sonra bir kişi yaklaştığında robotun hızını azaltabilir veya tamamen durdurabilirler. Tüm bunlar bana göre bu cihazları endüstriyel otomasyonda vazgeçilmez kılıyor.


Kompakt cihazlar son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Bir emniyet lazer alan tarayıcısının boyutu ve entegrasyon seçenekleri sistem operatörleri için neden giderek daha önemli hale geliyor?

Benjamin Schmid: Biraz daha açık konuşmak gerekirse: Günümüz endüstrisinde neredeyse her milimetre önemlidir. Üretim ve lojistik ortamları giderek daha yoğun bir şekilde paketlenmekte, bu da emniyet çözümleri için genellikle daha az alan bırakmaktadır. Bu, küçük boyutlara sahip bir emniyet lazer alan tarayıcısının entegrasyonunun çok daha kolay olduğu anlamına gelir. Bir de ağırlık meselesi var. İster makine önlerinde veya robotlarda, ister dar konveyör hatlarında veya AGV'lerde olsun, alanın zaten sınırlı olduğu yerlerde her ekstra gram önemlidir. Bir başka önemli husus: Gelişmiş kurulum yöntemleri, emniyet bileşenleri için gerekli olmayan veya sadece küçük gövde yapıları ile daha basit montaj braketleri kullanarak kurulum maliyetlerini azaltabildikleri için bir başka önemli husustur. Bazen yeni tarayıcı eskisinden önemli ölçüde daha kompaktsa, sistem operatörlerinin mevcut sistemlerini değiştirmeleri bile gerekmeyecektir. Tüm bunlar karmaşıklığı, çabayı ve dolayısıyla maliyetleri azaltır.


Ancak bu ultra kompakt tarayıcılar performans açısından daha büyük modellere ayak uydurabilir mi?

Benjamin Schmid: Kesinlikle. Modern teknolojiler sayesinde, kompakt modeller hiçbir şekilde daha büyük muadillerinden daha düşük değildir. Performans boyuta değil, altta yatan teknolojiye bağlıdır. Çok küçük lazer tarayıcılar bile aynı hassasiyeti ve işlevselliği, hatta bazı durumlarda daha fazlasını sunar. RSL 200 gibi ultra kompakt cihazlar AGV ve AMR'lerde kullanım için idealdir. Şu anda piyasadaki en küçük emniyet lazer alan tarayıcısıdır, ancak üç metrelik işletme bölgesi ve 275 derecelik açı alanı sayesinde makinelerde ve sistemlerde alan koruması için de idealdir. Tüm bunlar daha küçük bir ayak izi ile. Elbette, sisteme bağlı olarak bazen daha uzun çalışma mesafeleri gerekebilir. Bu durumda, 8,25 metreye kadar işletme bölgesine sahip büyük kardeş RSL 400 gibi bir emniyet lazer alan tarayıcısı almaya değer. Bu, iki adede kadar bağımsız koruyucu işlevle çalışır ve bu nedenle iki tarayıcının yerini alabilir - bu da daha büyük boyutları telafi eder.


Sistem operatörleri emniyet lazer alan tarayıcılarında başka nelere dikkat etmelidir?

Benjamin Schmid: Spesifik sistem gereksinimlerini analiz etmek önemlidir. Tarayıcının sabit mi yoksa mobil mi olması gerekiyor? Hangi işletme bölgesi ve çözünürlük gereklidir? Boyut ve performansın yanı sıra, arayüzler ve esneklik gibi faktörler de yapılandırma ve tanılamada rol oynar. Örneğin RSL 200 için, durum bilgilerine ve teşhis verilerine erişmek üzere RSL 200 uygulamasını sunuyoruz. Tüm önemli bilgiler Bluetooth aracılığıyla uzaktan yakalanabilir. Lazer tarayıcı, görülmesi zor sistem alanlarına kuruluyorsa veya cihaza erişim kısıtlıysa bu çok pratik olabilir. Bilgilerin okunması için koruyucu alana girilmesine gerek yoktur, böylece makine kesintisiz olarak çalışmaya devam edebilir. Unutmayın: Yeni ISO 13855 Ocak 2025'ten beri yürürlüktedir ve emniyet mesafesinin hesaplanmasına ilişkin temel değişmiştir. Bu nedenle her sistem operatörünün sistemlerini ve koruyucu cihazların konumunu bu açıdan kontrol ettirmesi gerekir - Leuze her türlü soruda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Doğrudan öge seçimine git

Schmid_Benjamin_7,5x11
Benjamin Schmid:

Leuze'de İnovasyon İcra Yetkilisi