Lastik üretimi için sensör çözümleri
Lastik imalatı veya lastik üretimi, otomasyon sistemlerine ve sensörlere yüksek talepler getirir. Lastik ham parçaları veya "yeşil lastikler", lastik karkasları, lastikler ve daha sonra jantlar gibi nesnelerin özellikleri, özel zorluklar ortaya çıkarır. Bunlar genellikle mat siyah renktedir ve bazen, örneğin sırt desenleri nedeniyle oldukça dokulu yüzeylere sahiptir. Ayrıca yüksek kirlilik seviyeleri de dahil olmak üzere zorlu sınır koşulları altında işlenirler.
Lastik endüstrisinde, lastik tasarımından çeşitli işleme ve sonlandırma aşamalarına ve ardından otomotiv fabrikasında bitmiş jantlara, yani jantlara lastiklerin takılmasına kadar sürecin tüm aşamalarında emniyet, kalite ve izlenebilirlik konusunda yüksek standartlar geçerlidir.
Lastik üretim çözümlerimizle elde edeceğiniz avantajlar

Siyah yüzeylerin algılanması
Koyu, mat ve ışığı yüksek oranda emen malzemelerde bile güvenilir obje tanımlama
![]()
Esnek koruma
Güvenilir otomatik süreçler için esnek emniyet çözümleri
![]()
Kirli olsa bile güvenilir
Zorlu çevre koşullarında bile istikrarlı süreçler
Vulkanizasyon uygulamaları
Vulkanizasyon makinesinde lastik algılama
Gereklilik:
Makine üzerindeki tekil işlem adımlarını hassas bir şekilde kontrol etmek için lastiklerin güvenilir obje tanımlaması gereklidir; tipik olarak derin siyah yüzey nedeniyle son derece düşük yansıma olsa bile. Sistem farklı lastik boyutlarını güvenilir bir şekilde ayırt etmelidir.
Çözüm:
Uçuş süresi (ToF) teknolojisine ve lazer ışık kaynağına sahip ODT 25C serisi optik mesafe sensörleri, yüksek açı toleransı ile güvenilir obje tanımlama sağlar. Bağımsız olarak ayarlanabilen iki mesafeden yapılan ölçümler, farklı lastik boyutlarının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ölçüm mesafeleri rahatça yapılandırılabilir ve ek tanı verileri IO-Link arayüzü üzerinden etkin bir şekilde değerlendirilebilir.
> Arka plan bastırma özelliğine sahip ışık tarayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinin
Boşluk algılama
Gereklilik:
Lastik sırt şekillendirme makinesinde, kompakt bir şekilde entegre edilmiş sensör, ham lastiği güvenilir bir şekilde algılamalıdır.
Çözüm:
Metal gövdeli ToF teknolojisine sahip ODT53CL mesafe sensörü, zorlu ortamlar için idealdir ve çok koyu renkli nesneleri bile güvenilir bir şekilde algılayabilir. Anahtarlama çıkışına ek olarak, IO-Link üzerinden bir mesafe değeri de elde edilebilir.
Sıcak pres üzerinde lastik tanımlama
Gereklilik:
Sonraki işlem için, lastikler sıcak preste güvenilir bir şekilde tanımlanmalıdır; hem rotasyonda hem de tanımlanmış bir ölçüm aralığındaki farklı çaplar için. Değişken kod kalitesi özel değerlendirme fonksiyonları gerektirir.
Çözüm:
BCL 500i kod okuyucular, salınımlı ayna ve kod yeniden yapılandırma teknolojisi ile geniş okuma alanlarını güvenilir bir şekilde yakalar. Entegre arayüzler ve WebConfig işlevi, makine kontrol sistemine kolay entegrasyon ve etkin yapılandırma sağlar.
> Lazer tabanlı kod okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinin
Zorlu çevre koşullarında alan koruma
Gereklilik:
Vulkanizasyon makinesinin yukarısında, farklı koruma konfigürasyonları arasında hızlı geçiş sağlayan, esnek bir şekilde uyarlanabilir bir alan koruma sistemi gereklidir.
Çözüm:
RSL 200 emniyet lazer tarayıcının kompakt tasarımı sayesinde makineye entegrasyonu kolaydır. Geniş algılama açısı ve USB, Bluetooth veya Ethernet aracılığıyla oluşturulabilen 32 adede kadar yapılandırılabilir koruyucu alan, maksimum esneklik sağladığı anlamına gelir. Etkin bakım ve hızlı tanı için (özellikle ulaşılması zor montaj durumlarında) RSL200 uygulaması tüm servis ve denetim görevlerini rahatça destekler.
> Emniyet lazer tarayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin
Kauçuk malzemeleri algılama uygulamaları
Kalan lastik bandın ölçümü
Gereklilik:
Lastik bandın çözülme sürecinin hassas kontrolü için eksene göre sürekli bir mesafe ölçümü gereklidir.
Çözüm:
Kompakt ODT 3C mesafe sensörlerinin sisteme entegrasyonu kolaydır ve IO-Link aracılığıyla son derece hassas mesafe değerleri sağlar. Bu, güvenilir proses kontrolü ve çözme işleminin optimum şekilde düzenlenmesini sağlar.
Kauçuk parçaların algılanması
Gereklilik:
Siyah kauçuğun düşük yansıtma özelliği nedeniyle optik olarak algılanması zordur. Ayrıca, üretim sürecinde konveyörlerin yoğun bir şekilde kirlenmesi, algılamayı daha da zorlaştırmaktadır.
Çözüm:
DRT 25C referans ışık tarayıcıları, taşıma bandını referans olarak kullanır, bu da aşırı derecede kirli ortam koşullarında bile son derece karanlık nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ayarlanabilir 2 veya 3 hassasiyet seviyesine sahip öğretme fonksiyonu, farklı proses koşullarına hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.
Hız kontrolü
Gereklilik:
Lastik parçalar için malzeme akışında döner enkoderler, konveyör bantlarının ve diğer sürekli çalışan taşıma sistemlerinin izlenmesinde kilit bir rol oynar. Dönme hareketini ve hızını güvenilir bir şekilde ölçerek, sistemin düzgün çalışmasını izlemeye yardımcı olur ve sistemin kullanılabilirliğini garanti eder.
Çözüm:
Dönme hareketini ve hızı algılamak için, makaralı bir EI serisi döner enkoder konveyör bandının hemen altına esnek bir şekilde monte edilebilir. İhtiyaçlara bağlı olarak çeşitli çözünürlükler ve arayüzler mevcuttur.
İleri işleme uygulamaları
Yığın hizalama ve güvenlik önlemleri
Gereklilik:
Tekerlek veya lastik yığınlarının hizası, otomatik olarak paletten çıkarılmadan önce güvenilir bir şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, çalışan personelin emniyetini sağlamak için paletten ayırıcıya erişim korunmalıdır.
Çözüm:
RSL 400 emniyet lazer tarayıcı her iki görevi tek bir cihazda birleştirir: Yüksek açısal çözünürlüğü ve ölçüm verilerinin çıktısını alma özelliği sayesinde, erişim korunurken yığın hizalama kontrol edilebilir. Koruyucu alanların esnek tasarımı ve kademeli çalışma mesafeleri, uygulamaya özel optimizasyon sağlar ve çalışma sırasında maksimum emniyet ve etkinlik sağlar.
> Emniyet lazer tarayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin
Atama için kod okuma
Gereklilik:
Lastik ve jantlardan oluşan tamamlanmış tekerlekler siparişe göre montaj hattına iletilir. Jantların ilgili araçlara doğru şekilde atandığından emin olmak için etiket levhası üzerindeki barkodun güvenilir şekilde okunması gerekir. Etiket levhası, lastik çevresinin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.
Çözüm:
Lastiğin tüm çevresini kaplamak için birkaç BCL 500i veya BCL 600i serisi barkod okuyucu kullanılır. Bu cihazlar geniş bir okuma aralığı ve odak derinliği sunar, böylece barkodlar konumlarından bağımsız olarak güvenilir bir şekilde yakalanır. Kod yeniden yapılandırma teknolojisi, tek tek kısmi okumaların eksiksiz bir sonuçta birleştirilmesine olanak tanıyarak hızlı ve güvenilir tanımlama sağlar.
> Lazer tabanlı kod okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinin