Dimensioni minime, massima sicurezza

Il più piccolo laser scanner di sicurezza sul mercato: l'RSL 200 di Leuze

Nell'automazione industriale, efficienza e sicurezza devono andare di pari passo: persone, macchine e processi devono essere protetti in modo affidabile senza compromettere i processi produttivi. Tuttavia, lo spazio è limitato nelle linee di produzione strette, sui veicoli a guida automatica e sui robot. È qui che il nuovo laser scanner di sicurezza ultracompatto RSL 200 di Leuze fa centro: Essendo il più piccolo laser scanner di sicurezza sul mercato, può essere integrato senza problemi e utilizzato in modo flessibile per proteggere le zone di pericolo e i punti di accesso.

Esplora l'RSL 200

 

PPIC_RSL200_Schmuckbild_b_(1)

I laser scanner di sicurezza sono sempre più sotto i riflettori in pressoché tutti i settori industriali. Questo perché i dispositivi versatili sono indispensabili in molti casi per garantire i più alti standard di sicurezza per la protezione delle persone. Grazie ai campi di protezione e segnalazione configurabili, possono essere utilizzati in modo molto flessibile per la protezione di aree pericolose e accessi, sia per applicazioni fisse che mobili. Un tipico campo di applicazione è la protezione delle zone di lavoro pericolose di una macchina dall'accesso e dalla presenza di persone. I laser scanner di sicurezza sono ideali anche per la protezione di robot mobili autonomi (AMR) e sistemi di trasporto senza conducente, noti anche come veicoli a guida automatica (AGV). 

Massima sicurezza nel minimo spazio: il futuro dei laser scanner

 

I moderni laser scanner di sicurezza devono soddisfare contemporaneamente un'ampia gamma di requisiti: Oltre al compito principale di arrestare in modo sicuro le macchine o i sistemi, non devono compromettere la disponibilità delle macchine o causare inutili tempi di inattività. Inoltre, i laser scanner devono avere una portata di esercizio e un angolo di scansione impressionanti, mentre l'operatore del sistema prende in considerazione le classificazioni di sicurezza secondo il tipo 3, SIL 2 e PLd. L'operatore del sistema deve poter contare anche su una comoda configurazione e diagnostica, che può essere effettuata in modo semplice e intuitivo tramite varie interfacce come Bluetooth, USB o Ethernet TCP/IP. Infine, ma non meno importante, i moderni laser scanner di sicurezza vengono selezionati in base alle dimensioni del dispositivo. Questo perché la crescente automazione rende l'efficienza spaziale sempre più importante in molti ambienti di produzione. I sistemi si fanno sempre più complessi, mentre lo spazio disponibile per le tecnologie di sicurezza si riduce. Spesso c'è poco spazio per questo, soprattutto nell'uso mobile su AGV.

PPIC_RSL_Produktfamilie_b_169
La famiglia di laser scanner di sicurezza Leuze RSL 200 e RSL 400.

Per affrontare queste sfide sono necessarie soluzioni innovative. The Sensor People di Leuze stabiliscono nuovi standard di forma con la loro avanzata tecnologia laser di sicurezza che pone l'utente al primo posto. Il laser scanner di sicurezza ultracompatto RSL 200 è attualmente il dispositivo più piccolo sul mercato. Combina una tecnologia LiDar all'avanguardia in uno spazio minimo di soli 80 x 80 x 86 millimetri. Ciò ne facilita l'integrazione anche in spazi estremamente ristretti, sia in applicazioni fisse che mobili. Se sono necessarie portate di esercizio maggiori, è possibile utilizzare il modello RSL 400, più grande, con una portata di esercizio fino a 8,25 metri.

Installazione estremamente semplice

 

PPIC_RSL200_drehbareAnschluesse_(1)
Un dettaglio piccolo ma estremamente utile: L'attacco girevole del laser scanner di sicurezza consente un passaggio flessibile dei cavi e quindi un montaggio salvaspazio dell'RSL 200.

Lo scanner di sicurezza compatto di Leuze offre all'utente più opzioni per un'installazione semplice e più flessibile, soprattutto in ambienti ristretti, grazie alla sua squadretta di montaggio o alla tecnologia di collegamento salvaspazio. Disporre dei giusti accessori di montaggio è fondamentale per una rapida integrazione: Per questo motivo Leuze ha sviluppato un'innovativa squadretta di montaggio per l'RSL 200, che consente un fissaggio agevole e l'allineamento orizzontale e verticale del livello di scansione del laser scanner di sicurezza. 

PPIC_RSL200_Konfigurationsspeicher_(1)
Soluzioni pratiche da sostituire: la configurazione viene trasferita in modo rapido e semplice al nuovo dispositivo grazie alla memoria di configurazione rimovibile.

La semplicità della manutenzione è sempre e comunque garantita: L'RSL 200 può essere sostituito in modo rapido e semplice con sole quattro viti e i parametri del sensore possono essere trasferiti dal vecchio al nuovo sensore tramite una scheda di memoria senza che sia necessaria alcuna conoscenza del sensore. Anche i collegamenti e i cavi non devono creare ostacoli. I collegamenti ruotabili M12 del laser scanner RSL 200 consentono una posa dei cavi estremamente flessibile per gli I/O, l'alimentazione e la trasmissione dei dati. Si tratta di criteri essenziali, in particolare per l'utilizzo su piccoli AGV. 

PPIC_RSL200_Kommunikationswege
Le opzioni di comunicazione via USB e Bluetooth, nonché via TCP/IP con l'RSL 230/235, consentono una configurazione e una diagnostica flessibili.

The Sensor People offrono anche una nuova applicazione di diagnostica mobile che consente di recuperare comodamente le informazioni sullo stato anche se il laser scanner è installato in luoghi di difficile o impossibile accesso.

PPIC_RSL200_mitHalterung_b PPIC_RSL200_mitHalterung_a

L'innovativa squadretta di montaggio sviluppata appositamente per l'RSL 200 rende molto semplice l'allineamento del laser scanner di sicurezza in orizzontale e in verticale. In caso di manutenzione, lo scanner il laser scanner può essere sostituito in modo semplice e rapido con sole quattro viti.

Allineati a ogni esigenza

Affinché un laser scanner di sicurezza funzioni in modo ottimale, sono importanti anche i suoi valori "interni". Ad esempio, l'angolo di scansione deve essere sufficientemente ampio per soddisfare in modo affidabile il compito di sicurezza specifico dell'applicazione, ad esempio per coprire completamente i punti ciechi o le zone difficili da vedere dietro le macchine o i nastri trasportatori. Deve anche essere in grado di proteggere piccoli AGV/AMR omnidirezionali in ogni direzione: ad esempio, l'RSL 200 di Leuze offre un angolo di scansione di 275 gradi a una portata di tre metri. L'ampio angolo di scansione consente all'utente di garantire una protezione completa con due soli dispositivi posizionati in diagonale, anche tenendo conto delle tolleranze di montaggio. 

 32 set commutabili di campi di protezione e di avviso consentono all'utente dell'AGV/AMR di regolare continuamente la velocità e la direzione di marcia. Le aree monitorate possono quindi essere adattate in modo ottimale a percorsi curvilinei, diverse velocità e varie condizioni di carico.

Riepilogo

La nuova generazione di laser scanner di sicurezza inizia con il modello RSL200. Grazie alle dimensioni ultracompatte, può essere facilmente integrato anche in spazi estremamente ristretti, sia fissi che mobili. Anche in questo caso sono utili vantaggi come l'innovativa squadretta di montaggio salvaspazio e le connessioni M12 ruotabili. Inoltre, l'applicazione di diagnostica mobile di Leuze consente agli operatori del sistema di recuperare tutte le informazioni di stato via Bluetooth in modo pratico e in qualsiasi momento, anche se il laser scanner è installato in una posizione inaccessibile o di difficile accesso.

RSL 200 Dettagli sul prodotto   All'elenco degli articoli


Albrecht-Pfeil
Dr. Albrecht von Pfeil

Director Business Area Safety di Leuze