csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Tecnologie

Le nuove tecnologie e la digitalizzazione dell'industria non solo stanno cambiando i processi di creazione del valore, ma stanno anche aprendo nuovi modelli e prospettive di business. Ci confrontiamo costantemente con le sfide e le problematiche tecnologiche dei mercati dei nostri clienti. Questo è il prerequisito per la nostra competenza nello sviluppo di prodotti e nella consulenza ad alte prestazioni.

Maggiore precisione per i sensori di distanza grazie all'IA

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per migliorare significativamente la precisione di misurazione dei sensori ottici della distanza. Questa innovazione riduce l'incertezza di misura della metà senza la necessità di risorse di calcolo aggiuntive durante il funzionamento. Tutto il lavoro di calcolo viene eseguito durante la fase di produzione. La metodologia sviluppata costituisce la base per una nuova generazione di sensori ottici di distanza precisi.

Per maggiori informazioni 

La tecnologia compatta fa una grande impressione

23 nov 2025 | Tecnologie
RSL-200_Schmid_700x500px
I laser scanner di sicurezza si sono affermati come soluzioni efficienti per la protezione di persone e macchine in sistemi automatizzati e ambienti di produzione. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer di Leuze, spiega i vantaggi di questa tecnologia e perché i modelli ultracompatti sono in aumento.

La tecnologia compatta fa una grande impressione

23 nov 2025 | Tecnologie
RSL-200_Schmid_700x500px
I laser scanner di sicurezza si sono affermati come soluzioni efficienti per la protezione di persone e macchine in sistemi automatizzati e ambienti di produzione. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer di Leuze, spiega i vantaggi di questa tecnologia e perché i modelli ultracompatti sono in aumento.

Supercap: l’energia incontra l’efficienza

26 set 2025 | Tecnologie
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
Nell'industria, soprattutto nella logistica di magazzino, un'alimentazione di corrente stabile è essenziale, come dimostra la sua importanza in applicazioni mobili come scanner manuali. I supercondensatori (supercap) forniscono soluzioni di accumulo di energia che integrano in modo intelligente i concetti convenzionali di accumulatore. Leuze fa un uso mirato della tecnologia nelle sue innovative soluzioni di sensori.

Dimensioni minime, massima sicurezza

1 set 2025 | Tecnologie
PPIC_RSL200_700x500px
Nell'automazione industriale, efficienza e sicurezza devono andare di pari passo: persone, macchine e processi devono essere protetti in modo affidabile senza compromettere i processi produttivi. Tuttavia, lo spazio è limitato nelle linee di produzione strette, sui veicoli a guida automatica e sui robot. È qui che il nuovo laser scanner di sicurezza ultracompatto RSL 200 di Leuze fa centro: Essendo il più piccolo laser scanner di sicurezza sul mercato, può essere integrato senza problemi e utilizzato in modo flessibile per proteggere le zone di pericolo e i punti di accesso.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 dic 2024 | Tecnologie
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 set 2024 | Tecnologie
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 ott 2022 | Tecnologie
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.