Reifen in einer automatisierten Anlage zur Reifenherstellung

Soluzioni con sensori per la produzione di pneumatici

La produzione di pneumatici pone requisiti elevati ai sistemi di automazione e ai sensori. Sfide particolari derivano dalle caratteristiche di oggetti quali i semilavorati o «pneumatici grezzi», le carcasse, i pneumatici e, in una fase successiva, le ruote. Questi sono solitamente di colore nero opaco, talvolta con superfici altamente strutturate, ad esempio a causa del disegno del battistrada. Vengono inoltre lavorati in condizioni operative particolarmente impegnative, tra cui elevati livelli di contaminazione.

Nel settore degli pneumatici, si applicano standard elevati in materia di sicurezza, qualità e tracciabilità in tutte le fasi del processo, dalla progettazione degli pneumatici alle varie fasi di lavorazione e finitura, fino al successivo montaggio delle ruote finite, ovvero degli pneumatici sui cerchioni, presso lo stabilimento automobilistico.


I vantaggi che otterrete grazie alle nostre soluzioni per la produzione di pneumatici

Sichere Erkennung schwarzer Objekte 

Rilevamento di superfici nere

Rilevamento affidabile degli oggetti anche in presenza di materiali scuri, opachi e altamente assorbenti alla luce

 

Protezione flessibile

Soluzioni di sicurezza flessibili per processi automatizzati affidabili

 Zuverlässige Erkennung bei Verschmutzung

Affidabile anche in presenza di sporco

Processi stabili anche in condizioni ambientali difficili


La tecnologia dei sensori nella produzione di pneumatici

Gli pneumatici per veicoli vengono prodotti a partire da carcasse, componenti in gomma e tecnologie di lavorazione (ad es. pressatura a caldo) attraverso una serie di processi e macchinari. I componenti vengono solitamente uniti tra loro mediante calore e pressione in un processo noto come vulcanizzazione. Le applicazioni dei sensori riportate di seguito sono raggruppate in base alle principali macchine utilizzate, piuttosto che alle singole fasi del processo di produzione.

Clicchi sulle applicazioni numerate per saperne di più sulle rispettive soluzioni di sensori.


Applicazioni di vulcanizzazione

Lichttaster ODT HT zur Detektion an einer Vulkanisiermaschine

Rilevamento pneumatici su macchina vulcanizzatrice

Requisito:

Il rilevamento affidabile degli oggetti degli pneumatici è necessario per controllare con precisione le singole fasi del processo sulla macchina, anche con una riflessione estremamente bassa a causa della superficie nera tipicamente profonda. Inoltre, il sistema deve distinguere in modo affidabile tra le diverse dimensioni degli pneumatici.

Soluzione:

I sensori ottici della distanza della serie ODT 25C con tecnologia a tempo di volo (ToF) e sorgente luminosa laser garantiscono un riconoscimento affidabile degli oggetti con un'elevata tolleranza angolare. Le misurazioni da due distanze regolabili in modo indipendente consentono di rilevare in modo affidabile diverse dimensioni di pneumatici. Le distanze di misurazione possono essere configurate in modo pratico e i dati diagnostici aggiuntivi possono essere valutati in modo efficiente tramite l'interfaccia IO-Link.

> Scopra di più sulle fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo

Reifenerkennung-Profilmaschine-ODT53CL

Rilevamento dei pezzi grezzi 

Requisito:

Sulla macchina per la profilatura del battistrada, il sensore integrato in modo compatto deve rilevare in modo affidabile il pneumatico grezzo. 

Soluzione:

Dotato di un alloggiamento metallico, il sensore di distanza ODT53CL con tecnologia ToF è ideale per ambienti difficili ed è in grado di rilevare in modo affidabile anche oggetti molto scuri. Oltre all’uscita di commutazione, tramite IO-Link è disponibile un valore di distanza.

Laserscanner BCL 500 zur Identifikation bei schwachem Kontrast

Identificazione dei pneumatici sulla pressa a caldo

Requisito:

Per il processo successivo, gli pneumatici devono essere identificati in modo affidabile sulla pressa a caldo, sia in rotazione che per diversi diametri all'interno di un intervallo di misurazione definito. La variazione della qualità del codice richiede funzioni di valutazione speciali.

Soluzione:

I lettori di codici BCL 500i acquisiscono in modo affidabile ampi campi di lettura con il loro specchio oscillante e la tecnologia di ricostruzione del codice. Le interfacce integrate e la funzione WebConfig consentono una facile integrazione nel sistema di controllo della macchina e una configurazione efficiente.

> Scoprite di più sui lettori di codici basati su tecnologia laser

Sicherheitslaserscanner RSL zur flexiblen Absicherung einer Vulkanisiermaschine

Salvaguardia dell'area in condizioni ambientali difficili

Requisito:

A monte della macchina vulcanizzatrice è necessario un sistema di protezione dell'area adattabile in modo flessibile, che consenta un rapido passaggio da una configurazione di protezione all'altra.

Soluzione:

Il laser scanner di sicurezza RSL 200 è facile da integrare nella macchina grazie al suo design compatto. L'ampio angolo di rilevamento e fino a 32 campi protetti configurabili che possono essere creati tramite USB, Bluetooth o Ethernet garantiscono la massima flessibilità. Per una manutenzione efficiente e una diagnosi rapida, soprattutto in posizioni di installazione difficili da raggiungere, l'app RSL200 supporta comodamente tutte le attività di assistenza e ispezione.

> Scopri di più sugli scanner laser di sicurezza


Applicazioni per il rilevamento di materiali in gomma

Distanztaster ODT/ODS zur Abrollsteuerung von Gummiband

Misurazione dell'elastico rimanente

Requisito:

Per un controllo preciso del processo di svolgimento dell'elastico è necessaria una misurazione continua della distanza rispetto all'asse.

Soluzione:

I compatti sensori della distanza ODT 3C sono facili da integrare nel sistema e forniscono valori di distanza estremamente precisi tramite IO-Link. Ciò garantisce un controllo affidabile del processo e una regolazione ottimale del processo di svolgimento.

Referenztaster DRT zur Detektion von Gummiband

Rilevamento di parti in gomma

Requisito:

La gomma nera è difficile da rilevare otticamente a causa della sua bassa riflettività. Inoltre, la forte contaminazione dei nastri trasportatori durante il processo di produzione rende più difficile il rilevamento.

Soluzione:

Le fotocellule a tasteggio di riferimento DRT 25C utilizzano come riferimento il nastro trasportatore, che consente di rilevare in modo affidabile anche oggetti estremamente scuri, anche in condizioni ambientali fortemente contaminate. La funzione di apprendimento con 2 o 3 livelli di sensibilità regolabili consente un adattamento rapido e comodo alle diverse condizioni di processo.

Drehgeber EI zur Geschwindigkeitssteuerung eines Gummibands in der Reifenproduktion

Controllo della velocità

Requisito:

Nei sistemi di stoccaggio e nella tecnologia dei flussi di materiale, gli encoder rotativi svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei nastri trasportatori e di altri sistemi di trasporto a funzionamento continuo. Misurando in modo affidabile il movimento rotatorio e la velocità, contribuiscono a monitorare il corretto funzionamento e a garantire la disponibilità del sistema.

Soluzione:

Un encoder rotativo della serie EI con ruota a rulli può essere montato in modo flessibile direttamente sotto il nastro trasportatore per rilevare il movimento rotatorio e la velocità. Sono disponibili diverse risoluzioni e interfacce a seconda delle esigenze.


Applicazioni nella lavorazione successiva

Sicherheitslaserscanner RSL zur Absicherung des Reifentransports

Allineamento delle pile e sistemi di sicurezza

Requisito:

L'allineamento delle pile di pneumatici deve essere controllato in modo affidabile prima di essere depallettizzato automaticamente. Allo stesso tempo, l'accesso al depallettizzatore deve essere sorvegliato per garantire la sicurezza del personale operativo.

Soluzione:

Il laser scanner di sicurezza RSL 400 combina entrambe le attività in un unico dispositivo: Grazie all'elevata risoluzione angolare e alla capacità di emettere dati di misura, l'allineamento della pila può essere controllato proteggendo l'accesso. Il design flessibile dei campi protetti e le portate sfalsate consentono un'ottimizzazione specifica per l'applicazione e garantiscono la massima sicurezza ed efficienza durante il funzionamento.

> Scopri di più sugli scanner laser di sicurezza

Codeleser BCL 600 zur Identifikation von Rädern in der Endmontage

Lettura di codici per l’assegnazione

Requisito:

Le ruote complete (comprensive di gomme e cerchi) vengono trasportate alla linea di montaggio in base agli ordini. Per garantire che le ruote siano assegnate correttamente ai rispettivi veicoli, il codice a barre sull'etichetta deve essere letto in modo affidabile. L'etichetta può essere posizionata in qualsiasi punto della circonferenza del pneumatico.

Soluzione:

Diversi lettori di codici a barre della serie BCL 500i o BCL 600i vengono utilizzati per coprire l'intera circonferenza del pneumatico. Questi dispositivi offrono un ampio raggio di lettura e profondità di campo, in modo che i codici a barre vengano acquisiti in modo affidabile indipendentemente dalla loro posizione. La tecnologia di ricostruzione del codice consente di combinare le singole letture parziali in un risultato completo, garantendo un'identificazione rapida e affidabile.

> Scoprite di più sui lettori di codici basati su tecnologia laser


Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Colga l’opportunità di una consulenza personalizzata e richieda subito di essere ricontattato.


Domande frequenti sulla produzione di pneumatici

Per il controllo di processo è necessario rilevare gli oggetti, spesso utilizzando sensori induttivi per i dispositivi, sensori ottici adeguati per il rilevamento di pneumatici o semilavorati e sensori di sicurezza per proteggere i punti di accesso e le aree. In alcune applicazioni sono necessari anche sensori di misura.

Grazie alle loro ampie portate e al rilevamento rapido, i sensori ottici rappresentano la scelta preferita anche in questi casi. Gli oggetti possono essere rilevati in modo affidabile, praticamente indipendentemente dal colore o dalla superficie, utilizzando la tecnologia Time-of-Flight (ToF). A seconda delle esigenze, per queste applicazioni è possibile utilizzare sensori che emettono segnali digitali o, in aggiunta, un valore di distanza. Un’altra tecnologia adatta è quella delle fotocellule a tasteggio di riferimento, che rilevano eventuali deviazioni rispetto al riferimento, ad esempio il nastro trasportatore.

Per il controllo di processo, gli oggetti devono essere rilevati in modo affidabile, indipendentemente dal colore o dalla struttura della superficie. È necessario implementare ulteriori misure di sicurezza, quali la protezione perimetrale, per le macchine utilizzate.

La protezione dell’area viene utilizzata attorno alle macchine. Tale protezione può essere garantita da recinzioni fisse e controlli di accesso oppure, per una maggiore flessibilità, da laser scanner di sicurezza. È necessario tenere conto delle distanze minime e delle condizioni ambientali difficili.