Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Navigazione per robot mobili e AGV 

Poiché la flessibilità sta assumendo un ruolo sempre più centrale, i processi di trasporto vengono sempre più spesso eseguiti da veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Affinché tali veicoli possano riconoscere autonomamente i propri percorsi all’interno di una struttura e navigare in sicurezza, è necessario un adeguato sistema di sensori per il rilevamento e la mappatura dell’ambiente. A tal fine sono disponibili vari concetti di navigazione e soluzioni tecniche.

Per le applicazioni in un ambiente prevalentemente statico, è possibile ricorrere a semplici metodi di navigazione. Tra questi figurano, ad esempio, la guida su binario tramite linee guida ottiche o magnetiche, nonché il controllo del percorso tramite punti di riferimento definiti. Questo metodo viene spesso definito navigazione a griglia.

In ambienti dinamici con condizioni mutevoli, tuttavia, è necessario rilevare e valutare continuamente l’ambiente circostante. È qui che entra in gioco la cosiddetta navigazione naturale, basata sul principio dello SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). In questo processo, il robot determina la propria posizione all’interno dell’ambiente e crea contemporaneamente una mappa digitale di ciò che lo circonda.

I moderni sistemi di sensori, quali LiDAR, telecamere e sensori a ultrasuoni o radar, consentono una percezione affidabile dell’ambiente. Sulla base di queste informazioni, il robot è in grado di pianificare autonomamente i propri percorsi, evitare gli ostacoli e reagire in modo flessibile ai cambiamenti, quali persone o altri oggetti in movimento che si trovano sul suo percorso.



La navigazione nella pratica

Una navigazione affidabile è un requisito fondamentale per il controllo del percorso dei robot mobili e dei veicoli a guida automatica (AGV). A seconda dei requisiti dell’applicazione specifica, a tale scopo sono disponibili vari concetti di navigazione e tipi di tecnologia dei sensori. La scelta della soluzione adeguata dipende, in particolare, dalle condizioni ambientali, nonché dalla precisione e dall’affidabilità richieste per la determinazione della posizione.


Le applicazioni dei sensori in dettaglio

Messender Laserscanner ROD zur Umgebungserfassung und Navigation von AMR oder AGV

1. Rilevamento dell’ambiente e navigazione di robot mobili o AGV

Requisito:

Se il principio della navigazione naturale viene utilizzato indipendentemente dall’applicazione di sicurezza, il sensore dovrebbe fornire dati di misurazione per il rilevamento dell’ambiente e l’ulteriore elaborazione nel software di navigazione al livello di qualità appropriato. La sicurezza viene quindi affrontata separatamente.

Soluzione:

Il laser scanner di misura ROD 300 / ROD 500 con tecnologia LiDAR fornisce dati di misura di alta qualità con una risoluzione angolare minima di 0,025° e un campo di misura fino a 25 m. Ciò consente di creare una mappa dell’ambiente altamente accurata, che può essere utilizzata per consentire a veicoli autonomi e robot di navigare con precisione. 

Spurfuehrungssensor OGS600 fuer Fahrzeuge in Robotik im Lager und Produktion

2. Controllo del percorso con guida ottica / tracciamento della linea

Requisito:

Per gli AGV compatti che seguono un percorso prestabilito, il percorso viene controllato tramite una pista o una linea contrassegnata. Anche i veicoli dal profilo particolarmente ribassato dovrebbero poter essere dotati di questo sistema.

Soluzione:

Con un'altezza da terra di soli 10 mm, il sensore di guida ottico OGS 600 è in grado di rilevare i bordi della pista e di seguire il percorso segnalato tramite un segnale inviato al sistema di controllo del veicolo. 

RFID-Lesegeraet RDH fuer Rasternavigation von AGV

3. Navigazione a griglia con RFID 

Requisito:

In ambienti umidi o sporchi, gli AGV e gli AMR possono navigare utilizzando transponder o supporti dati installati nel pavimento. Questi fungono da punti di riferimento affidabili che il veicolo utilizza per determinare la propria posizione e seguire in modo sicuro il percorso previsto.

Soluzione:

I lettori RDH 200 presentano un design compatto e un basso consumo energetico, il che li rende facili da integrare nei sistemi di robotica mobile e rapidi da mettere in funzione. Il contenuto del supporto dati viene associato a una posizione relativa definita tramite una tabella memorizzata. Sulla base di queste informazioni di posizione, l’AMR o l’AGV può navigare e, se necessario, apportare correzioni di posizione per continuare a muoversi con precisione.

Codeleser DCR200 zur optischen Raster- Navigation von AGV und AMR

4. Navigazione a griglia con codici ottici

Requisito:

La navigazione tramite etichette con codici applicate al pavimento consente una navigazione a griglia precisa per i veicoli mobili. I punti di riferimento definiti fungono da indicatori di posizione, che il veicolo utilizza per determinare la propria posizione e seguire in modo affidabile i percorsi specificati.

Soluzione:

Il lettore di codici DCR 200i, compatto e di facile integrazione, rileva i codici applicati al pavimento nonché il rispettivo angolo di rotazione man mano che il veicolo li supera. Con una zona di lavoro fino a 350 mm e un’ampia gamma di interfacce disponibili, consentono un’integrazione flessibile e semplice nei veicoli mobili.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Ha domande relative alla Sua applicazione?

Il nostro team di esperti La guiderà nella scelta della soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche. Cogli l’opportunità di una consulenza personalizzata e richiedi subito di essere ricontattato.


Domande frequenti sulla navigazione dei robot mobili

Per trasportare in modo affidabile le merci da un punto di partenza A a un punto di destinazione definito B, un AGV necessita di un metodo adeguato per la pianificazione del percorso e la determinazione della posizione — noto come navigazione.

Si opera una distinzione fondamentale tra diversi concetti di navigazione. I metodi principali includono la navigazione a contorno o naturale, la navigazione a griglia e la guida su tracciato. La scelta della tecnologia appropriata dipende dai requisiti specifici in termini di flessibilità, condizioni ambientali e precisione di posizionamento.

A seconda dei requisiti applicativi, vengono utilizzati diversi metodi di navigazione per controllare il percorso dei veicoli mobili. Il metodo più semplice è la guida su tracciato o il tracciamento di linea, in cui il veicolo segue un percorso prestabilito. Per requisiti più elevati in termini di flessibilità e adattabilità, si ricorre ai metodi di navigazione a griglia o laser. La navigazione a contorno, o navigazione naturale, offre il massimo livello di flessibilità, poiché il veicolo si orienta autonomamente e naviga avvalendosi di una percezione continua dell’ambiente circostante.


Navigazione a contorno (navigazione naturale / talvolta denominata «navigazione LiDAR»)

Nella navigazione a contorno, una mappa digitale dell’ambiente viene combinata con i dati dei sensori in tempo reale e analizzata tramite un software di navigazione. Utilizzando sensori LiDAR o sensori ambientali equivalenti, il veicolo è in grado di determinare la propria posizione all’interno dell’ambiente, pianificare autonomamente il proprio percorso e reagire in modo flessibile ai cambiamenti.

Navigazione laser o a riflettori

In questo metodo di navigazione, i riflettori installati nell’area di guida vengono utilizzati come punti di riferimento fissi. I sensori laser rilevano tali punti di riferimento e li utilizzano per determinare la posizione attuale del veicolo. Sulla base di queste informazioni, il veicolo è in grado di seguire un percorso precedentemente programmato.

Guida ottica o induttiva su tracciato

Nella guida su binario, le linee guida o i binari montati sul o nel terreno vengono rilevati e seguiti tramite appositi sensori. Questo metodo è semplice e affidabile, ma richiede una protezione separata dell’area di guida. Inoltre, le modifiche o gli adeguamenti ai percorsi di guida comportano un dispendio di risorse relativamente elevato.

Navigazione a griglia

Nella navigazione a griglia, per la determinazione della posizione vengono utilizzati punti di riferimento, quali codici o transponder, installati secondo una struttura a griglia definita. Man mano che il veicolo passa sopra questi marcatori, è in grado di determinare la propria posizione e calcolare il resto del percorso. Tuttavia, il percorso di guida deve essere messo in sicurezza separatamente e la struttura a griglia definita offre solo una flessibilità limitata quando l’ambiente o i percorsi di guida cambiano.