최소한의 크기, 최대한의 안전성
시장에 현존하는 가장 작은 안전 레이저 스캐너: Leuze의 RSL 200
산업 자동화에서는 효율성과 안전이 함께 고려되어야 합니다. 사람, 기계, 프로세스는 생산 공정에 지장을 주지 않으면서 안정적으로 보호되어야 합니다. 그러나 좁은 생산 라인, 자동화된 가이드 차량 및 로봇으로 인해 공간이 제한되어 있습니다. 이러한 공간에서 Leuze의 새로운 초소형 안전 레이저 스캐너 RSL 200가 힘을 발휘합니다. 시중에서 가장 작은 안전 레이저 스캐너인 이 제품은 손쉽게 통합할 수 있으며 위험 구역과 접근 지점을 보호하도로록 유연하게 사용할 수 있습니다.
안전 레이저 스캐너는 거의 모든 산업 분야에서 점점 더 각광을 받고 있습니다. 인명 보호를 위한 최고의 안전 기준을 보장하기 위해 많은 경우에 다목적 장치가 필수 불가결하기 때문입니다. 보호 및 경고 필드를 구성할 수 있어 고정식 및 이동식 응용 분야 모두에서 위험 구역과 접근 보호에 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 일반적인 응용 분야는 기계의 위험한 작업 영역에 사람이 접근하거나 존재하는 것을 방지하는 것입니다. 레이저 안전 스캐너는 자율 이동 로봇(AMR)과 무인 수송 시스템(AGV)을 보호하는 데도 이상적입니다.
가장 작은 공간에서 최대한의 안전 보장: 레이저 스캐너의 미래
최신 안전 레이저 스캐너는 한 번에 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다. 기계나 시스템을 안전하게 중단시키는 주요 작업을 제외하고는 기계 가용성을 저해하거나 불필요한 다운타임으로 이어져서는 안 됩니다. 또한 레이저 스캐너는 작동 범위와 감지 각도 범위가 인상적이어야 하고, 시스템 운영자는 유형 3, SIL 2 및 PLd에 따라 안전 등급을 부여받아야 합니다. 또한 시스템 운영자는 블루투스, USB 또는 이더넷 TCP/IP와 같은 다양한 인터페이스를 통해 쉽고 직관적으로 수행할 수 있는 편리한 구성 및 진단 기능을 사용할 수 있어야 합니다. 마지막으로, 최신 안전 레이저 스캐너는 디바이스 크기에 따라 선택됩니다. 자동화가 증가함에 따라 많은 생산 환경에서 공간 효율성이 더욱 중요해지고 있기 때문입니다. 시스템은 점점 더 복잡해지는 반면 안전 기술을 적용할 수 있는 공간은 점점 줄어들고 있습니다. 특히 AGV에서 이동식으로 사용하는 경우, 이를 위한 공간이 거의 없는 경우가 많습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해서는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. Leuze의 The Sensor People은 사용자를 최우선으로 생각하는 첨단 안전 레이저 기술로 새로운 폼팩터 표준을 제시하고 있습니다. 초소형 RSL 200 안전 레이저 스캐너는 현재 시중에 공급되는 가장 작은 디바이스입니다. 80 x 80 x 86mm에 불과한 최소한의 공간에 최첨단 라이다(LiDar) 기술을 결합한 제품입니다. 따라서 고정식 또는 이동식 응용 분야 등 극도로 제한된 공간에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 더 긴 감지 범위가 필요한 경우, 최대 8.25m의 감지 범위를 가진 더 큰 RSL 400을 사용할 수 있습니다.
지금 바로 간편하게 설치
Leuze의 컴팩트한 안전 스캐너는 공간 절약형 고정 브라켓 또는 연결 기술을 통해, 특히 협소한 환경에서도 간편하고 유연하게 설치할 수 있는 다양한 옵션을 사용자에게 제공합니다. 올바른 설치 액세서리는 빠른 통합을 위한 핵심 요소입니다. 이에 따라 Leuze는 RSL 200을 쉽게 고정하고 안전 레이저 스캐너의 스캔 레벨을 수평 및 수직으로 정렬할 수 있는 혁신적인 고정 브라켓을 자체적으로 개발했습니다.
간단한 유지보수도 보장됩니다. RSL 200은 나사 4개만으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있으며, 센서에 대한 지식이 없어도 메모리 카드를 통해 기존 센서에서 새 센서로 센서 파라미터를 전송할 수 있습니다. 연결장치와 케이블도 장애 요소를 유발하지 않아야 합니다. RSL 200 레이저 스캐너의 회전식 M12 연결부를 사용하면 I/O, 전원 공급장치 및 데이터 전송을 위한 매우 유연한 케이블 라우팅이 가능합니다. 이는 특히 소형 AGV에서 사용할 때 필수적인 기준입니다.
또한 The Sensor People은 접근이 어렵거나 불가능한 위치에 레이저 스캐너가 설치되어 있어도 상태 정보를 편리하게 검색할 수 있는 새로운 모바일 진단 앱을 제공합니다.
RSL 200을 위해 특별히 개발된 혁신적인 고정 브라켓을 사용하면 안전 레이저 스캐너를 수평 및 수직으로 매우 쉽게 정렬할 수 있습니다. 유지보수가 필요한 경우 나사 4개만 있으면 레이저 스캐너를 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
모든 요구 사항에 맞춰 조정 가능
안전 레이저 스캐너가 최적으로 작동하려면 스캐너의 ‘내부’ 값도 중요합니다. 예를 들어, 기계나 컨베이어 벨트 뒤의 사각지대나 잘 보이지 않는 구역을 완전히 커버하는 등 응용 분야별 안전 작업을 안정적으로 수행하려면 스캔 각도 범위가 충분히 넓어야 합니다. 또한 모든 방향에서 소형 전방향 AGV/AMR을 보호할 수 있어야 합니다. 예를 들어, Leuze의 RSL 200은 3m의 작동 범위에서 275도의 스캔 각도를 제공합니다. 스캔 각도 범위가 넓어 장착 공차를 고려하더라도 대각선으로 배치된 두 개의 디바이스만으로 전방위적인 보호를 보장할 수 있습니다.
32개의 전환 가능한 보호 및 경고 필드 세트를 통해 AGV/AMR 사용자는 신속성과 이동 방향을 지속적으로 조정할 수 있습니다. 따라서 모니터링 영역은 곡선 경로, 다양한 신속성, 다양한 부하 조건에 최적으로 조정할 수 있습니다.
요약
차세대 안전 레이저 스캐너는 RSL200에서 시작됩니다. 초소형 사이즈로 고정식 또는 이동식 등과 무관하게 극도로 협소한 공간에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 혁신적인 공간 절약형 고정 브라켓 및 회전 가능한 M12 연결과 같은 장점도 도움이 됩니다. 또한 Leuze의 모바일 진단 앱을 사용하면 레이저 스캐너가 접근하기 어렵거나 접근하기 힘든 위치에 설치되어 있어도 시스템 운영자는 언제든지 편리하게 블루투스를 통해 모든 상태 정보를 검색할 수 있습니다.
Leuze의 사업 분야 안전 담당 이사