csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

기술

새로운 기술과 산업의 디지털화로 인해 가치 창출 방법이 변화하고 있을 뿐만 아니라 새로운 비즈니스 모델과 관점이 열리고 있습니다. 저희는 고객의 시장에서 기술적 도전과 중요한 주제를 지속적으로 해결하고 있습니다. 이는 고성능 제품 개발 및 컨설팅 기술을 위한 전제 조건입니다.

AI 때문에 광학 거리 측정 센서에 대한 정밀도가 더욱 향상되었습니다

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze에서는 모던한 인공 지능(AI) 방법을 사용하여 광학 거리 측정 센서에 대한 측정 정확성을 크게 향상시키고 있습니다. 이 혁신은 작동 중 추가 컴퓨팅 리소스 없이도 측정 불확실성을 절반으로 줄여줍니다. 모든 컴퓨팅 작업은 생산 단계에서 실시됩니다. 개발된 방법론에서는 차세대 정밀 광학 거리 측정 센서의 기반을 형성하는 것입니다.

자세히 알아보기 

큰 인상을 남기는 컴팩트한 기술

2025. 11. 23. | 기술
RSL-200_Schmid_700x500px
안전 레이저 스캐너는 자동화 시스템 및 생산 환경에서 사람과 기계를 보호하기 위한 효율적인 솔루션으로 자리 잡았습니다. Leuze의 최고혁신책임자 Benjamin Schmid은 이 기술의 장점을 설명하고 초소형 모델이 증가하는 이유를 설명합니다.

큰 인상을 남기는 컴팩트한 기술

2025. 11. 23. | 기술
RSL-200_Schmid_700x500px
안전 레이저 스캐너는 자동화 시스템 및 생산 환경에서 사람과 기계를 보호하기 위한 효율적인 솔루션으로 자리 잡았습니다. Leuze의 최고혁신책임자 Benjamin Schmid은 이 기술의 장점을 설명하고 초소형 모델이 증가하는 이유를 설명합니다.

슈퍼캡. 에너지가 효율성과 만나다

2025. 9. 26. | 기술
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
산업 분야나 특히 창고 물류 분야에서 안전정인 전원 공급 장치가 필수적이며, 이는 휴대용 스캐너와 같은 모바일 어플리케이션에서 그 중요성이 입증됩니다. 슈퍼커패시터(슈퍼캡)에서는 기존의 배터리 개념을 지능적으로 보완해 드리는 에너지 저장 솔루션을 제공해 드립니다. Leuze에서는 혁신적인 센서 솔루션에 해당 기술을 맞춤형으로 이용합니다.

최소한의 크기, 최대한의 안전성

2025. 9. 1. | 기술
PPIC_RSL200_700x500px
산업 자동화에서는 효율성과 안전이 함께 고려되어야 합니다. 사람, 기계, 프로세스는 생산 공정에 지장을 주지 않으면서 안정적으로 보호되어야 합니다. 그러나 좁은 생산 라인, 자동화된 가이드 차량 및 로봇으로 인해 공간이 제한되어 있습니다. 이러한 공간에서 Leuze의 새로운 초소형 안전 레이저 스캐너 RSL 200가 힘을 발휘합니다. 시중에서 가장 작은 안전 레이저 스캐너인 이 제품은 손쉽게 통합할 수 있으며 위험 구역과 접근 지점을 보호하도로록 유연하게 사용할 수 있습니다.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

2024. 12. 17. | 기술
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

2024. 9. 9. | 기술
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

2022. 10. 10. | 기술
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.