Tamanho mínimo, segurança máxima
O menor scanner a laser de segurança do mercado: o RSL 200 da Leuze
Na automação industrial, eficiência e segurança devem andar juntas: pessoas, máquinas e processos devem ser protegidos de forma confiável sem prejudicar os processos de produção. No entanto, o espaço é limitado em linhas de produção estreitas, em veículos guiados automaticamente e em robôs. É nesse ponto que o novo scanner a laser de segurança ultracompacto RSL 200 da Leuze tem vantagem: como o menor scanner a laser de segurança do mercado, ele pode ser integrado sem esforço e usado com flexibilidade para proteger zonas de perigo e pontos de acesso.
Os scanners a laser de segurança estão cada vez mais no centro das atenções em quase todos os setores. Isso ocorre porque os dispositivos versáteis são indispensáveis em muitos casos para garantir os mais altos padrões de segurança para a proteção das pessoas. Graças aos campos de proteção e aviso configuráveis, eles podem ser usados com muita flexibilidade para proteção de zonas de perigo e de acesso, tanto em aplicações fixas quanto móveis. Uma área típica de aplicação é a proteção dos campos de trabalho perigosos de uma máquina contra o acesso e a presença de pessoas. Os scanners a laser de segurança também são ideais para proteger robôs móveis autônomos (AMRs) e sistemas de transporte sem motorista, também conhecidos como veículos guiados automaticamente (AGVs).
Segurança máxima no menor espaço: o futuro dos scanners a laser
Os modernos scanners a laser de segurança precisam atender a uma ampla gama de requisitos ao mesmo tempo: além de sua principal tarefa de desligar máquinas ou sistemas com segurança, eles não devem prejudicar a disponibilidade da máquina nem causar paradas desnecessárias. Além disso, espera-se que os scanners a laser de segurança tenham um alcance de operação e um ângulo de varredura impressionantes, enquanto o operador do sistema recebe classificações de segurança de acordo com o Tipo 3, SIL 2 e PLd. O operador do sistema também deve poder contar com a configuração e o diagnóstico convenientes, que podem ser realizados de forma fácil e intuitiva por meio de várias interfaces, como Bluetooth, USB ou Ethernet TCP/IP. Por último, mas não menos importante, os modernos scanners a laser de segurança são selecionados com base no tamanho de seu dispositivo. Isso porque o aumento da automação está tornando a eficiência espacial cada vez mais importante em muitos ambientes de produção. Os sistemas estão se tornando mais complexos, enquanto o espaço disponível para a tecnologia de segurança está diminuindo. Geralmente, há pouco espaço para isso, especialmente no uso móvel em AGVs.
São necessárias soluções inovadoras para enfrentar esses desafios. As Sensor People da Leuze estão estabelecendo novos padrões de formato com sua avançada tecnologia de laser de segurança que mantém o usuário como a maior prioridade. O scanner a laser de segurança RSL 200 ultracompacto é atualmente o menor dispositivo do mercado. Ele combina a tecnologia LiDar de última geração em um espaço mínimo de apenas 80 x 80 x 86 milímetros. Isso facilita a integração mesmo em espaços extremamente confinados, seja em aplicações fixas ou móveis. Se forem necessários alcances de operação mais longos, pode ser usado o RSL 400 maior, com um alcance de operação de até 8,25 metros.
Instalação simples hoje
O scanner de segurança compacto da Leuze oferece ao usuário mais opções para uma instalação simples e mais flexível, especialmente em ambientes confinados, graças à sua cantoneira de montagem que economiza espaço ou sua tecnologia de conexão. Os acessórios de montagem corretos são essenciais para uma integração rápida: é por isso que a Leuze desenvolveu sua própria cantoneira de montagem inovadora para o RSL 200, para proporcionar uma fixação sem esforço e permitir que o nível de varredura do scanner a laser de segurança seja alinhado horizontal e verticalmente.
A manutenção simples também é garantida: o RSL 200 pode ser substituído de forma rápida e fácil com apenas quatro parafusos e os parâmetros do sensor podem ser transferidos do sensor antigo para o novo por meio de um cartão de memória, sem necessidade de conhecimentos sobre o sensor. As conexões e os cabos também não devem causar nenhum obstáculo. As conexões M12 giratórias no scanner a laser RSL 200 permitem um roteamento de cabos extremamente flexível para E/Ss, alimentação e transmissão de dados. Esses são critérios essenciais, especialmente para uso em AGVs pequenos.
As Sensor People também oferecem um novo aplicativo de diagnóstico móvel que permite que as informações de status sejam recuperadas de forma conveniente, mesmo que o scanner a laser esteja instalado em locais de acesso difícil ou impossível.
A inovadora cantoneira de montagem especialmente desenvolvida para o RSL 200 facilita muito o alinhamento horizontal e vertical do scanner a laser de segurança. Se for necessário fazer manutenção, o scanner a laser pode ser substituído de forma rápida e fácil com apenas quatro parafusos.
Alinhado a todas as suas necessidades
Para que um scanner a laser de segurança funcione de forma ideal, seus valores "internos" também são importantes. Por exemplo, o ângulo de varredura deve ser grande o suficiente para cumprir de forma confiável a tarefa de segurança específica da aplicação, por exemplo, para cobrir completamente os pontos cegos ou as zonas difíceis de ver atrás de máquinas ou correias transportadoras. Ele também deve ser capaz de proteger pequenos AGVs/AMRs omnidirecionais em todas as direções . Por exemplo, o RSL 200 da Leuze oferece um ângulo de varredura de 275 graus em um alcance de operação de três metros. O amplo ângulo de varredura permite que o usuário garanta proteção total com apenas dois dispositivos posicionados na diagonal, mesmo levando em conta as tolerâncias de fixação.
32 conjuntos comutáveis de campos de proteção e aviso permitem que o usuário do AGV/AMR ajuste continuamente a rapidez e a direção de deslocamento. Assim, as áreas monitoradas podem ser adaptadas de forma ideal a caminhos curvos, diferentes velocidades e várias condições de carga.
Resumo
A próxima geração de scanners a laser de segurança começa com o RSL200. Graças às suas dimensões ultracompactas, ele pode ser facilmente integrado mesmo em espaços extremamente confinados, sejam eles fixos ou móveis. Vantagens como a cantoneira de montagem inovadora, que economiza espaço, e as conexões M12 giratórias também ajudam nesse caso. Além disso, o aplicativo de diagnóstico móvel da Leuze permite que os operadores do sistema recuperem todas as informações de status via Bluetooth de forma conveniente e a qualquer momento, mesmo que o scanner a laser esteja instalado em um local inacessível ou de difícil acesso.
Diretor da Área de Negócios de Segurança da Leuze