csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Tecnologias

As novas tecnologias e a digitalização da indústria são responsáveis não apenas pela mudança dos processos de criação de valor, mas também pelo surgimento de novos modelos de negócios e perspectivas. Estamos continuamente enfrentando os desafios e temas da tecnologia nos mercados de nossos clientes. Este é o requisito para o desenvolvimento dos nossos produtos de alto desempenho e nossa competência de consultoria.

Mais precisão para sensores de distância ópticos graças à IA

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

A Leuze utiliza métodos modernos de inteligência artificial (IA) para melhorar significativamente a precisão da medição dos sensores de distância ópticos. Essa inovação reduz a incerteza da medição pela metade, sem a necessidade de recursos adicionais de computação durante a operação. Todo o esforço de computação é realizado durante a fase de produção. A metodologia desenvolvida forma a base para uma nova geração de sensores de distância ópticos precisos.

Mais informações 

A tecnologia compacta causa uma boa impressão

23/11/2025 | Tecnologias
RSL-200_Schmid_700x500px
Os scanners a laser de segurança se estabeleceram como soluções eficientes para a proteção de pessoas e de máquinas em sistemas automatizados e ambientes de produção. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer da Leuze, explica as vantagens dessa tecnologia e por que os modelos ultracompactos estão em alta.

A tecnologia compacta causa uma boa impressão

23/11/2025 | Tecnologias
RSL-200_Schmid_700x500px
Os scanners a laser de segurança se estabeleceram como soluções eficientes para a proteção de pessoas e de máquinas em sistemas automatizados e ambientes de produção. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer da Leuze, explica as vantagens dessa tecnologia e por que os modelos ultracompactos estão em alta.

Supercaps: a energia combinada com a eficiência

26/09/2025 | Tecnologias
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
Uma alimentação estável é essencial no setor, especialmente na logística de armazéns, como demonstrado por sua importância em aplicações móveis, como leitores de código manuais. Os supercapacitores (supercaps) oferecem soluções de armazenamento de energia que complementam de forma inteligente os conceitos convencionais de bateria. A Leuze usa essa tecnologia de forma direcionada em suas soluções inovadoras de sensores.

Tamanho mínimo, segurança máxima

01/09/2025 | Tecnologias
PPIC_RSL200_700x500px
Na automação industrial, eficiência e segurança devem andar juntas: pessoas, máquinas e processos devem ser protegidos de forma confiável sem prejudicar os processos de produção. No entanto, o espaço é limitado em linhas de produção estreitas, em veículos guiados automaticamente e em robôs. É nesse ponto que o novo scanner a laser de segurança ultracompacto RSL 200 da Leuze tem vantagem: como o menor scanner a laser de segurança do mercado, ele pode ser integrado sem esforço e usado com flexibilidade para proteger zonas de perigo e pontos de acesso.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17/12/2024 | Tecnologias
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

09/09/2024 | Tecnologias
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10/10/2022 | Tecnologias
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.