A tecnologia compacta causa uma boa impressão
Os scanners a laser de segurança se estabeleceram como soluções eficientes para a proteção de pessoas e de máquinas em sistemas automatizados e ambientes de produção. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer da Leuze, explica as vantagens dessa tecnologia e por que os modelos ultracompactos estão em alta.
Sr. Schmid, por que os scanners a laser de segurança desempenham um papel tão importante em muitas aplicações industriais?
Benjamin Schmid: Os scanners a laser de segurança são uma ferramenta essencial para proteger pessoas e máquinas de modo confiável na Indústria 4.0. Eles oferecem uma enorme flexibilidade com suas zonas de segurança livremente configuráveis que podem ser ajustadas de modo dinâmico. Um exemplo é a proteção de sistemas de transporte não tripulados na logística: Aqui, os scanners não precisam apenas detectar os obstáculos, mas também ajustar as zonas de segurança para a direção de movimento do veículo o tempo todo. Eles também são adequados para monitorar o acesso à fábricas de produção, como células de soldagem robótica. O scanner detecta quando alguém entra na zona de perigo e pode parar a máquina imediatamente. Essa tecnologia também é indispensável para robôs colaborativos, nos quais os scanners a laser podem monitorar o ambiente de trabalho com flexibilidade. Eles podem então reduzir a velocidade do robô ou pará-lo completamente quando uma pessoa se aproxima. Tudo isso torna os dispositivos indispensáveis na automação industrial, na minha opinião.
Os dispositivos compactos têm se tornado cada vez mais importantes nos últimos anos. Por que o tamanho e as opções de integração de um scanner a laser de segurança são cada vez mais cruciais para os operadores de sistemas?
Benjamin Schmid: Para ser mais preciso: atualmente na indústria, praticamente cada milímetro é importante. Os ambientes de produção e de logística estão se tornando cada vez mais densos, o que geralmente deixa menos espaço para soluções de Safety. Isso significa que é muito mais fácil integrar um scanner a laser de segurança com dimensões reduzidas. Há também a questão do peso. Cada grama extra é importante, seja em frentes de máquinas ou robôs, correias transportadoras estreitas ou AGVs, onde o espaço é limitado. Outro aspecto importante: Métodos sofisticados de instalação são outro aspecto importante, pois podem reduzir os custos de instalação com o uso de cantoneiras de fixação mais simples, sem necessidade de construção de carcaças ou apenas com pequenas construções para os componentes de Safety. Às vezes, operadores do sistema não precisam nem modificar o sistema existente se um novo scanner for mais compacto do que o anterior. Tudo isso reduz a complexidade, o esforço e, portanto, os custos.
Mas será que esses leitores compactos conseguem manter-se a par dos modelos maiores em termos de desempenho?
Benjamin Schmid: Com certeza. Graças às tecnologias modernas, os modelos compactos não são nem um pouco inferiores a seus equivalentes maiores. O desempenho não depende do tamanho, mas da tecnologia subjacente. Scanners a laser muito pequenos oferecem a mesma precisão e funcionalidade e, em alguns casos, até mais. Dispositivos ultracompactos, como o RSL 200, são ideais para uso em AGVs e AMRs. Atualmente, ele é o menor scanner a laser de segurança do mercado, mas, graças ao seu alcance de operação de três metros e angular de 275 graus, ele também é ideal para proteção de áreas em máquinas e sistemas. Tudo isso com uma pegada menor. É claro que, às vezes, são necessários alcances de operação mais longos, dependendo do sistema. Nesse caso, vale a pena adquirir um scanner a laser de segurança como o RSL 400, o irmão mais velho com um alcance de operação de até 8,25 metros. Ele funciona com até duas funções de proteção independentes e, portanto, pode substituir dois scanners, o que, por sua vez, compensa pelas dimensões maiores.
O que mais os operadores de sistema devem procurar nos scanner a laser de segurança?
Benjamin Schmid: É importante analisar os requisitos específicos do sistema. O scanner precisa ser fixo ou móvel? Qual é o alcance de operação e a resolução necessários? Além do tamanho e do desempenho, fatores como interfaces e flexibilidade também desempenham um papel importante na configuração e no diagnóstico. Para o RSL 200, por exemplo, oferecemos o aplicativo RSL 200 para acessar informações de status e dados de diagnóstico. Todas as informações importantes podem ser capturadas remotamente via Bluetooth. Isso pode ser muito prático se o scanner a laser estiver instalado em áreas do sistema que são difíceis de ver ou se o acesso ao dispositivo for restrito. Não é necessário entrar no campo de proteção para ler as informações, com isso, a máquina pode continuar trabalhando sem interrupções. Não se esqueça: A nova ISO 13855 está em vigor desde janeiro de 2025 e a base para o cálculo da distância de segurança mudou. Cada operador de sistema precisa, portanto, ter seus sistemas e o posicionamento dos dispositivos de proteção verificados em relação à essa alteração, a Leuze terá prazer em ajudar com quaisquer perguntas.
Chief Innovation Officer
da Leuze