Header_Intralogistics_1400x500px

Zorientowane na przyszłość rozwiązania dla intralogistyki

Jako eksperci w branży doskonale znamy obszary zastosowań i specyfikę intralogistyki. Właśnie z tą myślą opracowujemy nasze produkty, mogąc oferować naszym klientom wydajne i przyszłościowe rozwiązania.

Liderzy rynku, jak Amazon, Tesco czy Zalando wyznaczają standardy, które stają się punktem odniesienia. Zmiany takie jak dostawa tego samego dnia lub w ciągu godziny wymagają skomplikowanej logistyki i wysoko zautomatyzowanych centrów dystrybucji. Opierają się one o inteligentne systemy czujników, których efektywne i niezawodnie działanie zapewnia maksymalną dostępność systemów.

Nasze czujniki zgodne ze standardem Przemysłu 4.0 umożliwiają wydajne i przejrzyste procesy. Wraz ze wzrostem sprawności pojedynczych czujników możliwe jest zmniejszenie ich całkowitej liczby w systemie. Ponadto czujniki mogą kontrolować swoje działanie, co pozwala na niemal całkowitą eliminację przestojów.  Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom typu "Chmura" dane procesowe są dostępne do zadań konserwacyjnych i monitorujących na całym świecie.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Oszczędność kosztów dzięki poprawie wydajności

Nasze portfolio produktów odznacza się możliwościami szybkiego uruchamiania, intuicyjną obsługą oraz wysoką wydajnością Są to na przykład czujniki IPS 200i / 400i przeznaczone do precyzyjnego pozycjonowania na regałach o pojedynczej lub podwójnej głębokości: ich wysoka funkcjonalność pozwala obniżyć całkowite koszty systemu.

Lasersschneiden-Werkzeugmaschine

Znamy Twoje wymagania

Jako eksperci w branży od dziesięcioleci rozwijamy systemy czujników zaprojektowanych specjalnie dla intralogistyki. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi klientami i gruntownej znajomości aplikacji możemy tworzyć produkty, które są precyzyjnie dostosowane do Państwa potrzeb. Przykładem jest nasz nadajnik / odbiornik do optycznej wymiany danych DDLS 500. Umożliwia przesył danych z prędkością do 100 Mbit/s oraz jest łatwy w integracji z systemami sterowania za pomocą wielu typów interfejsów przemysłowego Ethernetu, a dzięki zintegrowanemu wskaźnikowi laserowemu jest łatwy w wyrównywaniu.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

Dostawca kompletnych rozwiązań dla intralogistyki

Naszym celem, jako ekspertów w dziedzinie intralogistyki, jest oferowanie odpowiednich rozwiązań dla wszystkich aplikacji. Nasze czujniki zapewniają niezawodne i bezpieczne działanie systemów. A w razie potrzeby nasz serwis 24/7 służy Państwu pomocą.

Wywiad: Zwiększanie wydajności w intralogistyce

 

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Application reports and downloads

Cold, clever, convenient: Früchte Jork puts new deep-freeze warehouse into Operation

9 sty 2026 | Intralogistyka
Fruechte-Jork_MG_700x500px
Früchte Jork GmbH from Baden-Württemberg, Germany – a family-run fresh food wholesaler – has reached an important milestone: Its new, fully automated deep-freeze warehouse is in operation. What may look like ‘just’ another high-bay warehouse to outsiders is a quantum leap for the Company: faster order picking, optimized processes and significantly improved working conditions for employees.

Accepting responsibility - for hygiene, safety and protecting the environment

3 sty 2022 | Intralogistyka
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Accepting responsibility - this is the company philosophy of Hamburg-based company Dr. Weigert, the developer and manufacturer of cleaning and disinfecting agents. Not only does this include responsibility for hygiene and protecting the environment, but also protecting the company's employees from dangerous manufacturing and logistics processes.

Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors at WITRON

31 mar 2019 | Intralogistyka
Headerfoto_700x500px
WITRON relies on creative sensor solutions from Leuze electronic not only in its own production and warehouse logistics - WITRON also implements efficient safety solutions for its customers with the optosensor manufacturer Leuze electronic.

Logistics is a competitive factor for us

31 lip 2017 | Intralogistyka
Bürkert_Projektteam_700x500px
With the relocation of production and logistics to the new "Campus Criesbach" location, the Ingelfingen-based system manufacturer Bürkert Fluid Control Systems has significantly increased the degree of automation in the production processes. Also used in the intralogistics portion of the project, planned and implemented by general contractor SITLog, are various Leuze sensors.

Broszura branżowa, intralogistyka (PDF, ~6 MB)