csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Technologie

Nowe technologie i cyfryzacja przemysłu nie tylko wpływają na procesy tworzenia wartości, ale otwierają także nowe modele biznesowe oraz perspektywy. Nieustannie zajmujemy się wyzwaniami technologicznymi i ważnymi kwestiami pojawiającymi się w branżach naszych klientów. Jest to podstawa rozwoju wydajności naszych produktów i kompetencji w zakresie doradztwa.

Większa precyzja optycznych czujników odległości dzięki sztucznej inteligencji

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze wykorzystuje nowoczesne metody sztucznej inteligencji (AI), aby znacznie poprawić dokładność pomiaru optycznych czujników odległości. Ta innowacja zmniejsza niepewność pomiaru o połowę bez potrzeby korzystania z dodatkowych zasobów obliczeniowych podczas pracy. Cały wysiłek obliczeniowy jest wykonywany w fazie produkcji. Opracowana metodologia stanowi podstawę dla nowej generacji precyzyjnych optycznych czujników odległości.

Więcej informacji 

Kompaktowość technologii robi duże wrażenie

23 lis 2025 | Technologie
RSL-200_Schmid_700x500px
Laserowe skanery bezpieczeństwa sprawdziły się jako wydajne rozwiązania do ochrony ludzi i maszyn w zautomatyzowanych systemach i środowiskach produkcyjnych. Benjamin Schmid, dyrektor ds. innowacji w firmie Leuze, opowiada o zaletach tej technologii i wyjaśnia dlaczego ultrakompaktowe modele zyskują na popularności.

Kompaktowość technologii robi duże wrażenie

23 lis 2025 | Technologie
RSL-200_Schmid_700x500px
Laserowe skanery bezpieczeństwa sprawdziły się jako wydajne rozwiązania do ochrony ludzi i maszyn w zautomatyzowanych systemach i środowiskach produkcyjnych. Benjamin Schmid, dyrektor ds. innowacji w firmie Leuze, opowiada o zaletach tej technologii i wyjaśnia dlaczego ultrakompaktowe modele zyskują na popularności.

Supercaps: Energia spotyka się z wydajnością

26 wrz 2025 | Technologie
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
W przemyśle, zwłaszcza w logistyce magazynowej, niezbędne jest stabilne zasilanie elektryczne, o czym świadczy jego znaczenie w zastosowaniach mobilnych, takich jak skanery ręczne. Superkondensatory (supercaps) zapewniają rozwiązania do magazynowania energii, które inteligentnie uzupełniają konwencjonalne koncepcje akumulatorów. Leuze wykorzystuje tę technologię w swoich innowacyjnych rozwiązaniach czujnikowych.

Minimalny rozmiar, maksymalne bezpieczeństwo

1 wrz 2025 | Technologie
PPIC_RSL200_700x500px
W automatyce przemysłowej wydajność i bezpieczeństwo muszą iść w parze: Ludzie, maszyny i procesy muszą mieć niezawodną ochronę bez zakłócania procesów produkcyjnych. Jednak przestrzeń jest ograniczona w wąskich liniach produkcyjnych, w zautomatyzowanych systemach transportowych i robotach. W tym miejscu nowy, ultrakompaktowy laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 firmy Leuze zdobywa punkty: Ten najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na rynku można łatwo zintegrować oraz elastycznie wykorzystać do ochrony stref niebezpiecznych i punktów dostępu.

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 gru 2024 | Technologie
Vision-Sensoren von Leuze: industrielle Bildverarbeitung für die Qualitätskontrolle, Objekterkennung und präzise Prüfung in automatisierten Prozessen.
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 wrz 2024 | Technologie
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 paź 2022 | Technologie
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.